다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
Fenagy는 천연 냉매인 CO₂와 탄화수소를 기반으로 산업용 히트펌프, 냉각기 및 복합 냉난방 시스템을 설계하고 제조합니다.
RLAY A/S는 품질 및 서비스 중심의 전기 패널 및 전기 기계 서비스 제조업체이자 공급업체입니다.
- 급속한 성장과 진화하는 제어판 요구사항
- 대량 생산 및 납품 요구사항
- 협업이 가능하며 기술적으로 숙련된 공급업체의 필요성
- 유연성과 생산 전문성을 위해 RLAY 선택
- CUBIC 도구를 사용한 표준화된 제어판 개념
- Galaxy 설계 소프트웨어 통합을 사용한 디지털 트윈 설계
- 가속화된 전기 개발 및 혁신
- 짧은 리드 타임으로 효율적이고 적응 가능한 시리즈 생산
- 미래 시장 성장을 위한 확장 가능한 솔루션
신뢰할 수 있는 전기 제어를 통한 지속 가능한 히트펌프 생산 확장
2020년 설립된 이후, Fenagy A/S 는 눈에 띄는 성장을 경험했습니다. 대형 지속 가능한 냉장 및 히트펌프 시스템을 전문으로 하는 덴마크의 OEM 업체인 이 회사는 친환경적이고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다.
이들의 첨단 시스템은 에너지 소비를 크게 줄여 고객이 운영 비용을 절감하고 탄소 발자국을 최소화할 수 있도록 지원합니다. CO₂ 및 탄화수소와 같은 천연 냉매만을 사용함으로써 Fenagy는 기존의 합성 대체물에 비해 효율성과 최소한의 환경 영향을 보장합니다. 전기로 구동되는 이 시스템은 재생 에너지원도 통합하여 화석 연료에 대한 의존도를 제한함으로써 세계에서 가장 혁신적인 난방 및 냉방 시스템을 구현합니다.
지역 난방, HVAC, 데이터 센터 등 산업을 위해 개발된 이 시스템은 중단 없는 작동을 위해 신뢰할 수 있는 전력 제어가 필요합니다. Fenagy가 성장함에 따라 더 강력한 전기 배전반에 대한 필요성도 커졌습니다.
2023년 말, 이들은 Rockwell Automation의 파트너인 CUBIC의 RLAY를 H-2600 히트펌프를 작동하는 제어판과 시스템 증발기를 위한 스테인리스 스틸 외함의 새로운 공급업체로 선정했습니다.
Fenagy는 새로운 공급업체를 선정하는 과정에서 세 가지 중요한 과제에 직면했습니다. Fenagy A/S의 전기 엔지니어인 Niels Erik Bjerregaard는 “우리의 요구 사항은 빠르게 변하며, 새로운 제어판 솔루션은 지속적으로 개발되어야 합니다. 새로운 공급업체는 개발을 지원하고 대량으로 납품하며 Fenagy의 수요와 성장에 맞춰 생산을 쉽게 조정할 수 있어야 합니다.”라고 말합니다.
Fenagy의 전기 솔루션 개발을 지원하기 위해서는 협력적인 접근 방식과 기술 전문성이 필수적이었습니다.
파트너십을 통한 표준화된 제어판 설계
여러 후보를 평가한 후 Fenagy는 오랜 기간 CUBIC 파트너였던 RLAY의 협업 방식, 전문성, 유연성, 그리고 시리즈 생산 경험을 높이 평가했습니다. 첫 달 안에 첫 납품이 완료되었고, 이 관계는 빠르게 소중한 파트너십으로 발전했습니다.
중요한 초기 단계는 아이디어와 요구 사항을 표준화된 제어판 솔루션으로 개념화하여 효과적이고 조정 가능한 시리즈 생산을 가능하게 하는 것이었습니다. RLAY의 광범위한 노하우는 스파링과 건설적인 대화를 통해 Fenagy의 변화하는 요구에 맞춘 제어판의 지속적인 개발과 혁신에 중요한 자산이 되었습니다.
RLAY와의 협력을 통해 Fenagy는 CUBIC으로부터 귀중한 스파링, 교육 세션 및 추가 도구를 제공받아 개발을 더욱 향상시킬 수 있었습니다. 특히, Fenagy의 기존 전기 CAD 소프트웨어와 통합되는 CUBIC Galaxy 설계 소프트웨어를 통해 2D에서 3D 설계로 전환하고 디지털 트윈 원칙을 완전히 활용할 수 있었습니다.
“함께 협력하여 엔드 유저의 선호도에 따라 조정할 수 있는 가능성을 가진 시리즈 생산을 허용하는 표준화된 개념을 개발했습니다. RLAY의 지식과 CUBIC의 지원 및 Galaxy 소프트웨어는 이 과정에서 중요한 역할을 합니다.”라고 Niels는 말합니다.
RLAY의 현대적인 4500m² 판넬 작업장과 시리즈 생산 전문성은 Fenagy가 예상한 첫 해에 70개의 제어판넬과 거의 450개의 맞춤형 스테인리스 스틸 외함을 충족할 수 있는 위치에 있었습니다.
CUBIC 파트너로서 RLAY는 CUBIC 모듈형 시스템의 장점을 통합하여 대용량을 지원하고 일관된 품질과 짧은 리드 타임을 보장하기 위해 어셈블리를 간소화하고 가속화합니다.
RLAY의 CEO인 Lars Farsø는 “CUBIC 모듈형 시스템은 뛰어난 유연성을 제공하여 경쟁력을 높여줍니다. 이 시스템은 시리즈 생산 능력을 지원하고 일관된 품질과 빠른 납품 시간을 유지하면서 대량 수요를 효율적으로 충족할 수 있도록 해줍니다.”라고 말합니다.
RLAY를 선택함으로써 Fenagy는 전기 개발을 가속하고 지속적인 성장을 지원할 수 있는 새로운 공급업체를 지정하는 목표를 달성했습니다.
향상된 전기 혁신
Fenagy, RLAY, CUBIC 간의 협력적 접근 방식은 Fenagy의 전기 시스템 혁신에 있어 핵심 자산으로 계속 자리 잡고 있습니다.
유연한 생산, 신속한 적응
RLAY의 시리즈 생산 능력과 CUBIC 모듈형 시스템의 사용은 Fenagy가 진화하는 기술 및 고객 요구 사항에 신속하게 대응하면서 생산 효율성을 유지할 수 있는 유연성을 제공합니다.
미래 성장을 위한 준비
RLAY의 리드 타임 단축 및 높은 생산 수요 충족 능력은 Fenagy가 현재 및 미래의 시장 요구를 충족하고 성장 여정을 계속할 수 있도록 보장합니다.
Fenagy의 고객은 다양한 산업에 걸쳐 있으며 각 산업마다 고유한 요구 사항이 있습니다. RLAY와 함께 개발한 표준화된 제어판 솔루션은 CUBIC Galaxy 설계 소프트웨어와 디지털 트윈 원칙 덕분에 쉽게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 시리즈 생산에서 신속하고 정확한 변경이 가능하여 최종 제품이 특정 고객 요구 사항을 충족하면서 높은 성능을 유지할 수 있습니다.
CUBIC 모듈형 시스템의 유연성 덕분에 설계에 대한 향후 조정 및 업데이트가 RLAY의 생산에 신속하게 반영되어 Fenagy가 민첩하고 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
Published 2025년 9월 22일