Loading
사례 연구 | 지속 가능성
Recent ActivityRecent Activity

지속 가능성 문제는 신뢰할 수 있는 공급업체가 지원하는 새로운 접근 방식을 요구합니다.

Universal Pack은 이미 제약 패키지 분야에서 속도를 내고 있으며, Rockwell Automation을 성공의 필수 요소로 꼽고 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
범용 Pack 시스템 장치

50년 전에 설립된 Universal Pack은 자동 사셰 장비의 설계, 개발 및 구축 분야의 전문가로 시장에 진출했습니다. 이 이탈리아 기업은 정밀성, 효율성, 신뢰성 및 기계적 내구성에 대한 열정을 바탕으로 여러 혁신적인 솔루션을 개발하여 업계에 큰 영향을 미쳤습니다.

완전 자동 라인에 대한 단일 공급업체로서 Universal Pack은 자동 수직 사셰 장비, 표준 장비, 맞춤형 독립형 장비(특별 투여 시스템 포함), 모듈형 라인 및 1차~2차 포장 부문을 위한 통합 라인을 포함한 모든 유형의 장비를 설계, 제조 및 조립합니다. 다양한 화학적-물리적 특성을 가진 다양한 제품을 포장할 수 있는 광범위한 역량을 갖추고 있습니다.

많은 포장 회사와 마찬가지로 Universal Pack은 최종 사용자가 필요로 하는 곳으로 가야 하며, 이는 새로운 재활용 및 퇴비화 가능한 라미네이트를 위한 유연한 포장 솔루션 개발에서 더욱 분명하게 나타납니다.

Universal Pack의 마케팅 임원인 Alex Leardini는 “아마도 이것이 더 넓은 산업에서 가장 큰 도전일 것입니다.”라고 설명합니다. “우리는 여러 부문에서 주요한 변화를 목격하고 있으며, 우리가 주도권을 잡는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 유럽의 식품 회사들은 이미 소스와 커피를 위한 지속 가능한 포장재 작업을 시작했지만, 제약 산업은 아직 그 단계에 이르지 못했습니다. 이 진화의 초기 단계에 있지만, 필요가 발생할 때 준비되어 있어야 합니다.

“다행히도 식품 부문에서의 작업 덕분에 우리는 이미 여러 애플리케이션에 걸쳐 지속 가능한 라미네이트를 사용하고 있기 때문에 제약 분야에서 앞서 나갈 수 있었습니다. 그리고 이러한 지속 가능성에 대한 수요는 다양한 방식으로 나타날 수 있습니다.

“한 가지 예로는 제3세계 국가를 위한 미량 영양소 및 식품 분말의 포장이 있습니다.”라고 그는 덧붙입니다. “이러한 유형의 영양 지원이 필요한 많은 지역에서는 체계적인 쓰레기 수거가 이루어지지 않기 때문에 빈 플라스틱 파우치와 사셰가 쌓여 생태학적 문제를 일으킬 수 있습니다. 그러나 같은 생각을 가진 다른 기업과의 협력을 통해 이러한 분말을 위한 퇴비화 가능한 패키지 기술을 개발함으로써 재활용 불가능한 폐기물 문제를 해결하는 동시에 긍정적인 윤리적 및 사회적 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻었습니다.”

Universal Pack에는 자체적인 소재 연구 부서도 있어 고객, 기술 공급업체 및 소재 공급업체와 협력하여 라미네이트에 최적화된 패키지 솔루션을 개발합니다. Leardini는 “재활용 및 퇴비화 가능한 소재는 훨씬 더 민감하며 탄성, 물리적 및 화학적 특성이 다르기 때문에 기존 장비에 적용하기가 더 어렵습니다.

“다행히도 우리는 새로운 솔루션을 연구해야 할 때 정말 중요한 Rockwell Automation과 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 우리는 어려운 문제를 해결하고, 답변하고, 지원하고, 제안하고, 조언할 수 있는 신뢰할 수 있는 공급업체가 필요합니다.”

그리고 지속 가능성이 현대 산업의 주요 원동력이지만 여전히 필수적인 다른 운영 지표도 있습니다. Leardini는 “우리는 Rockwell의 제품과 서비스 품질 때문에 Rockwell을 선택했습니다.”라고 설명합니다. “Rockwell이 제공할 수 있는 현지 및 글로벌 지원은 필수적입니다. 우리의 관점에서 볼 때, 우리는 프로그래밍, 테스트 및 검증이 더 쉬운 새로운 운영 개념을 개발할 수 있었고, 동시에 향후 수정의 범위도 더 넓어졌습니다.

“반면에 고객은 최신 지속 가능한 재료를 처리할 수 있는 유연하고 효율적인 장비를 갖추게 되며, 완전한 Industry 4.0 및 스마트 장비 기능을 통해 문제 해결이 더 쉬워지고 교육 노력이 줄어들며 안전성이 향상됩니다.”라고 그는 결론을 내립니다.

지속 가능성 이니셔티브를 위한 당사의 광범위한 솔루션 포트폴리오를 확인해 보십시오.

Published 2023년 4월 18일

주제: 지속 가능성 식음료(F&B) 생명과학
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 지속 가능성 문제는 새로운 접근 방식을 요구합니다