Loading
사례 연구 | 모터 제어
Recent ActivityRecent Activity

Liberty Primary Steel, 구조용 철강 생산의 신뢰성 확보

제어 및 드라이브 시스템 업그레이드를 통해 생산 중단 위험을 완화하고 건설 프로젝트를 위한 구조용 철강 생산의 미래를 대비합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Liberty Primary Steel, 구조용 철강 생산의 신뢰성 확보 hero image

과제

  • Liberty Primary Steel Whyalla의 스트레이트너 장비의 제어 및 드라이브 시스템을 업그레이드하여 장기간 생산 중단의 위험을 완화하는 것

솔루션

제어 및 드라이브 시스템

  • Safe Torque Off 기능이 적용된 Allen-Bradley® PowerFlex® 755 인버터가 높은 성능과 향상된 안전 옵션을 제공함
  • Allen-Bradley GuardLogix® PAC가 이더넷 네트워크를 통해 제어 및 안전을 제공함

글로벌 솔루션

  • Rockwell Automation Global Solutions 팀이 엔지니어링 설계, 장비 공급 및 시운전 서비스를 제공함

정보 솔루션

  • FactoryTalk® View Machine Edition이 운영자 인터페이스를 제공하여 통합이 용이하고 진단이 향상됨

결과

생산 용량 향상

  • 생산 용량이 40퍼센트 증가함

가동 중단 시간 감소

  • 스트레이트너 장비의 폴트 파인딩이 향상되어 운영 위험과 가동 중단 시간이 감소함

호주는 세계에서 가장 역동적인 철강 산업 중 하나를 보유하고 있으며, 연간 약 5.3백만톤의 철강을 생산하는데 이 중 약 1.6백만톤이 구조용 강재입니다.

구조용 강재는 강도와 지속 가능성 때문에 상업 및 산업 건설에서 가장 일반적으로 사용되는 재료 중 하나입니다. Liberty Primary Steel Whyalla Steelworks는 남호주 Whyalla에 위치해 있으며, 애들레이드에서 북서쪽으로 약 400km 떨어져 있습니다.

이곳은 고로 제강 공정을 사용하여 연간 약 1.2Mtpa의 철강 생산 능력을 갖춘 통합 제철소 시설입니다. 생산된 철강의 약 65%는 빌릿 형태로 철도를 통해 국내외 시장으로 운송되며, 나머지 철강은 Whyalla Structural Mill을 통해 구조용 강재 및 레일 형태의 완제품으로 전환됩니다. Liberty Primary Steel Whyalla는 건설 산업을 위한 철강 공급을 확보하기 위해 강력한 의지를 가지고 있으며, Rockwell Automation Recognized System Integrator인 Alliance Automation과 협력하여 공장 장비의 주요 섹션인 E&S 스트레이트너를 업그레이드했습니다. 

Liberty Primary Whyalla Steelworks는 약 1.2Mtpa의 철강 생산 능력을 갖춘 통합 제철소입니다.

Liberty Primary Whyalla Steelworks is an integrated steelworks with a production capacity of approximately 1.2Mtpa of steel

가동 중단 시간은 없다

건설에 일반적으로 사용되는 직선형 강철 빔은 상업용, 산업용 및 주거용 건물의 기초를 형성합니다. 따라서 다양한 크기의 직선형 강철 빔을 공급하는 것은 Liberty Primary Steel Whyalla의 핵심 우선 과제입니다.

강철 스트레이트닝 프로세스의 핵심은 1988년에 처음 설치된 E&S 스트레이트너 장비로, 강철 빔을 스트레이트닝하는 기본 기능을 가지고 있습니다. 최근에는 스트레이트닝 장비의 신뢰성 문제가 발생하여 공장에서 가동 중단 시간과 생산성 손실이 발생했습니다.

Alliance Automation은 스트레이트너 장비의 구식 자동화 시스템 문제로 인해 Liberty Primary Steel Whyalla Steelworks에서 생산 중단 위험을 완화하기 위해 제어 및 드라이브 시스템 업그레이드를 설계했습니다. Rockwell Automation도 제품 선정 및 드라이브 시스템 엔지니어링을 지원하기 위해 참여했습니다.

Alliance Automation의 수석 엔지니어링 프로젝트 관리자 Barry Gardner는 “스트레이트너는 Whyalla 공장에서 중요한 장비로, 약 70%의 제품이 스트레이트닝을 위해 이 장비를 통과합니다.”라고 설명했습니다.

“스트레이트너 장비의 구식 DC 모터는 매주 먼지와 스케일을 제거하기 위해 상당한 유지보수가 필요했으며, 이로 인해 생산 가동 중단 시간이 발생했습니다. 새로운 DC 모터를 구매하는 데 드는 상당한 비용을 고려하여, 신뢰성이 향상되고 유지보수 비용이 절감되는 인버터 시스템으로 전환하기로 결정했습니다.”라고 말했습니다.

E&S; 스트레이트너 장비는 다양한 직경의 철강 바를 곧게 펴줍니다.

The E&S Straightener machine straightens steel bars of various diameters

새로운 제어 및 드라이브 시스템

모터 및 인버터 기술은 시간이 지남에 따라 크게 발전하여 이제 그 어느 때보다 더 많은 유연성과 더 높은 성능을 제공합니다. Rockwell Automation과 Alliance Automation은 Liberty Primary Steel과 긴밀히 협력하여 스트레이트너 장비에 대한 세부적인 이해를 바탕으로 업그레이드에 가장 적합한 솔루션을 파악했습니다.

스트레이트너 장비에는 개별적으로 구동되는 4개의 롤이 포함되어 있으며, 철강 바가 장비에 들어가면 첫 번째 롤러를 통과한 후 나머지 3개의 롤러를 순차적으로 통과합니다. 장비의 부하 분담 및 안전 요건을 고려하여, 이 애플리케이션에 가장 적합한 선택으로 이더넷을 통한 Safe Torque Off 기능이 있는 Allen-Bradley® PowerFlex® 755 인버터가 선정되었습니다.

Rockwell Automation의 사업 개발 관리자 Peter Tomazic은 “프로젝트의 성공을 위해 인버터 제어가 매우 중요했기 때문에 가장 적합한 모터와 인버터 크기를 선정하기 위해 상당한 양의 연구를 수행했다”고 설명합니다.

Allen-Bradley GuardLogix® PAC는 PowerFlex 755 통합 세이프티 Safe Torque-Off 카드와 함께 사용되는 O™ 모듈을 통해 스트레이트너 장비에 고급 제어 기능을 제공했습니다. 이 카드는 최대 SIL3(AS 62061) 및 비상 제어 정지(AS 60204에 따름)까지의 안전 무결성 수준을 달성할 수 있어 모든 이동 장비를 빠르고 안전하게 정지할 수 있습니다. PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널과 FactoryTalk® View Machine Edition은 운영자 인터페이스를 제공하여 통합이 용이하고 진단 기능이 향상되었습니다.

“Rockwell Automation의 글로벌 솔루션 팀이 제공한 서비스와 지원, 그리고 드라이브 시스템 애플리케이션 지식이 프로젝트 성공의 핵심 요소였습니다. Alliance Automation과 Rockwell Automation 간의 기술 공유를 통한 진정한 협업 관계였습니다.”라고 Gardner는 말합니다.

새 시스템은 시운전 프로세스를 원활하게 진행하기 위해 현장 외부에서 테스트되었습니다. 사전 테스트와 신중한 계획 덕분에 시스템이 예정된 시간보다 일찍 가동될 수 있었습니다. 첫 번째 빔은 Rockwell Automation의 견고하고 입증된 부하 분담 애플리케이션용 드라이브 시스템 코드 덕분에 E&S 장비를 매우 원활하게 통과했습니다. 시운전은 매우 신속하게 진행되었으며, 무부하 모터 테스트에 하루, 제품 테스트에 하루가 소요되었습니다. Rockwell Automation 엔지니어의 모니터링 하에 세 번째 날에 생산이 재개되었습니다.

구조용 강재 공급 확보

Liberty Primary Steel, Alliance Automation 및 Rockwell Automation 간의 협업을 통해 Whyalla 공장의 스트레이트너 장비의 신뢰성과 생산성을 크게 향상시킬 수 있었습니다.

“Rockwell Automation과의 협업을 통해 Liberty는 즉시 사용할 수 있는 실용적인 솔루션을 갖추었다는 확신을 얻었습니다. 이러한 확신은 통합 및 시운전을 통해 최소한의 문제로 프로젝트를 진행하고 원활하게 운영으로 전환함으로써 실현되었습니다.”라고 Liberty Primary Steel의 프로젝트 관리자 Andrew Harding은 말합니다. 

“마찬가지로 Alliance는 설치 및 통합 활동 중에 강력한 감독을 제공함으로써 상당한 수준의 전문성과 공장 지식을 제공했습니다. Liberty 팀과 협력하는 두 회사의 결합은 종료 날짜를 초과할 수 없는 공격적인 '중단' 일정 내에서 성공적인 프로젝트를 제공했습니다.”라고 그는 말했습니다.

새로운 시스템은 신뢰할 수 있는 고속을 기반으로 생산 용량을 40%까지 늘릴 수 있습니다. 또한 스트레이트너 장비의 수명 주기가 최적화되어 장비 성능이 향상되고 운영 위험이 감소했으며, 향상된 고장 탐지 기능 덕분에 공장의 가동 중단 시간이 줄어들었습니다.


Rockwell Automation 소개

Rockwell Automation Australia와 Rockwell Automation New Zealand는 제조업체가 비즈니스에서 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 산업 자동화 및 정보 솔루션의 선도적인 글로벌 제공업체인 Rockwell Automation, Inc.의 자회사입니다. 이 회사는 산업 자동화 분야의 선도적인 글로벌 브랜드인 Allen-Bradley® 제어 및 서비스, Rockwell Software® 공장 관리 소프트웨어를 통합합니다. 광범위한 제품에는 제어 로직 시스템, 센서, 인간-기계 인터페이스, 드라이브 컨트롤러, 전원 장치, 소프트웨어가 포함됩니다.

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK)는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 우리는 사람들의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 세상을 더욱 생산적이고 지속 가능하게 만듭니다. 위스콘신주 밀워키에 본사를 둔 Rockwell Automation은 100개 이상의 국가에서 고객에게 전념하는 약 23500명의 문제 해결사를 고용하고 있습니다. 산업 기업 전반에 걸쳐 The Connected Enterprise를 실현하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오.

Allen-Bradley, FactoryTalk, GuardLogix, PanelView, O, PowerFlex, Rockwell Automation 및 Rockwell Software는 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

미디어 연락처:

Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au

Published 2021년 5월 10일

주제: Integrated Architecture 모터 컨트롤 금속 모터 컨트롤 드라이브
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

회원님을 위한 추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 철강 생산 보안 확보