다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
PBS Biotech는 혁신적인 바이오리액터 기술을 통해 차세대 세포 치료제 제조를 발전시키는 데 전념하는 생명공학 회사입니다. 특허받은 Vertical-Wheel® 바이오리액터 플랫폼은 확장성 있는 성능으로 부드럽고 저전단 혼합을 제공하여 프로세스 개발, 임상 제조 및 상업적 생산을 지원합니다. PBS Biotech는 전 세계의 선도적인 생명공학 회사, CDMO 및 학술 기관과 협력하여 획기적인 세포 치료제의 개발 및 상용화를 가속화합니다.
- 저처리량 시스템으로 인해 산업 워크플로우가 느리게 유지됨
- 개발자들은 실험실 결과를 상업적 제조 라인으로 확장하는 데 어려움을 겪음
- 수동 프로세스로 인해 비표준화된 제어 환경 전반에서 변동성 증가
- 독점 시스템으로 인해 글로벌 배포 및 확장성 있는 표준화가 제한됨
- PlantPAx®와 Rockwell Automation Library of Process Objects, 그리고 FactoryTalk® 소프트웨어는 핵심 프로세스 파라미터의 정밀하고 반복 가능한 제어를 제공했습니다
- 자동화는 프로세스 변동성을 줄이고 일관된 실행을 보장했습니다
- 표준화된 산업 자동화 플랫폼은 제조 환경 전반에 걸친 통합을 간소화했습니다
- 연결된 아키텍처는 개발에서 생산에 이르는 연속성을 가능하게 했습니다
- 병렬 실험을 통한 결과 도출 시간 단축
- 확장 위험 감소 및 상업적 생산 경로 구축
- 조기 데이터 기반 제조 의사 결정 지원
- 표준화된 산업 자동화를 통한 글로벌 배포 간소화
수동 프로세스와 비표준화된 환경은 연구 개발에서 생산에 이르기까지 변동성과 제한된 연속성을 유발합니다. 또한, 독점적 또는 PC 기반 시스템에 의존하면 글로벌 배포가 제한되어 치료제가 상업화로 나아가면서 일정이 연장되고 비용이 증가하며 위험이 높아집니다.
PBS Biotech는 고객이 이러한 장벽을 극복할 수 있도록 Rockwell Automation과 협력하여 MiniPRO 플랫폼에 표준화된 글로벌 산업 자동화를 내장했습니다. PBS와 Rockwell은 Advanced Regenerative Manufacturing Institute(ARMI)에 참여하면서 처음으로 연결되었으며, 이곳에서 협력 노력은 세포 및 유전자 치료 제조를 확장하기 위한 산업 자동화 발전에 중점을 두고 있습니다.
PBS Biotech는 초기 단계 프로세스 개발에 산업적 엄격성을 도입하기 위해 PBS MiniPRO™ Vertical-Wheel® 바이오리액터 시스템을 설계했습니다. PBS Biotech의 제품 관리 및 전략 책임자인 Sharon Harvey는 “MiniPRO는 최대 24개의 독립적으로 제어되는 바이오리액터를 갖춘 폐쇄형 자동 바이오리액터 시스템으로, 사용자가 소규모로 복잡한 프로세스 개발 연구를 신속하게 실행할 수 있도록 해줍니다.”라고 말했습니다. “이 시스템은 제품 개발 팀이 여러 조건을 동시에 평가할 수 있는 능력을 제공하여 최적의 제조 조건을 더 빠르게 식별함으로써 프로세스 최적화를 가속화합니다.”
이 플랫폼은 PlantPAx® with Rockwell Automation Library of Process Objects 및 FactoryTalk® 소프트웨어를 사용하여 확장 가능한 자동화 환경 내에서 주요 프로세스 조건을 실시간으로 엄격하게 관리합니다. 제품 개발 프로세스 내에서 Rockwell의 품질 접근 방식을 활용하는 이 구성 준비 솔루션을 통해 PBS는 배포 시 변동성과 위험을 최소화하고 스타트업 및 검증 시간을 단축할 수 있었습니다. Harvey는 “MiniPRO를 설계할 때 우리는 개발자에게 또 다른 벤치탑 바이오리액터 이상의 것을 제공하고자 했습니다.”라며 “사용자가 프로세스 개발뿐만 아니라 제조 전반에 걸쳐 사용할 수 있는 자동화 플랫폼을 원했습니다.”라고 말했습니다.
독립적인 바이오리액터 제어를 통해 여러 조건을 동시에 평가할 수 있어 제어 충실도를 희생하지 않고 실험 처리량을 가속화합니다. 구조화된 워크플로우는 실행 전반에 걸쳐 표준화되어 초기 개발 중에 발생하는 변동성을 줄여줍니다. 이 아키텍처는 널리 채택된 산업 표준에 부합하여 기존 시설에 쉽게 통합할 수 있습니다.
“MiniPRO는 더 큰 Vertical-Wheel 바이오리액터의 예측 가능한 축소 모델 역할을 합니다.”라고 Harvey는 말합니다. “우리는 전체 프로세스 성능이 더 큰 규모의 바이오리액터와 일관되게 유지된다는 것을 입증했습니다. 이것이 중요한 이유는 개발자가 제조 규모와 관련된 데이터를 훨씬 더 작고 비용 효율적인 형식으로 생성할 수 있기 때문입니다.”
MiniPRO는 세포 치료제 개발이 진행되는 동안 프로세스 정보의 연속성을 보장하여 개발에서 상업적 제조에 이르는 보다 일관된 전환을 지원합니다.
MiniPRO™ 플랫폼은 폐쇄형 시스템 프로세스 제어를 초기 개발 단계에 도입하여 세포 치료제 개발을 가속화합니다. 표준화된 실행은 프로세스 신뢰성을 향상시키는 동시에 실행 전반에 걸쳐 변동성과 위험을 줄입니다.
“Rockwell 기술을 통해 중요한 프로세스 파라미터를 산업 등급으로 제어할 수 있으므로 사용자는 상업적 제조와 유사한 환경에서 고품질 프로세스 데이터를 생성할 수 있습니다.”라고 Harvey는 말합니다. “이는 개발자가 제품 개발 단계에서 이를 도입한 다음, 임상 및 상업적 제조로 발전할 수 있기 때문에 매우 유리합니다.”
ARMI는 PBS MiniPRO의 초기 도입자였습니다. “일반적으로 MiniPRO처럼 작은 시스템에서는 이러한 제어를 볼 수 없습니다.”라고 ARMI의 최고 기술 책임자인 Tom Bollenbach는 말합니다. “첫 번째 통합 제조 라인에서 가장 큰 과제는 프로세스 제어 시스템이 하위 시스템 간에 순차적으로 전달되는 것이었습니다. MiniPRO는 Rockwell 제어를 사용하기 때문에 시스템 통합이 간소화됩니다. 전달을 담당하는 감독 시스템과 대화할 때 서로 쉽게 대화할 수 있습니다. 이를 통해 더 큰 제조 라인을 구축할 수 있습니다.”
세포 치료제 개발 프로그램이 진행됨에 따라 개발 결과와 제조 요구 사항 간의 강력한 정렬은 확장 중 위험을 최소화합니다.광범위하게 사용되는 자동화 환경과의 호환성으로 채택이 더욱 지원되며, 규모에 걸친 일관된 성능은 GMP 제조 환경으로의 보다 예측 가능한 이전을 가능하게 합니다.
“우리는 처음부터 Rockwell이 글로벌로 인정받는 자동화 리더라는 사실을 알고 있었고, 많은 고객이 이미 제조 운영에서 Rockwell 기술을 활용하고 있습니다.”라고 Harvey는 말합니다.
“이미 널리 사용되고 있는 산업 자동화 플랫폼을 활용함으로써 사용자는 MiniPRO를 안심하고 채택할 수 있습니다. Rockwell과의 파트너십은 개발 중에 생성된 프로세스 데이터가 궁극적으로 미래의 제조 라인 및 확장성 활동을 지원하는 더욱 연결된 디지털 생태계를 구축한다는 우리의 비전을 지원합니다.”
Published 2026년 9월 29일