Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

고급 자동화를 통해 공간, 시간, 비용 및 노력을 절약

Shawpak은 성능, 통합, 연결성 및 규정 준수를 위해 Rockwell Automation을 표준으로 채택했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Shawpak 장비 패킹 솔루션

Shawpak는 2013년 CEO인 David Shaw가 열성형 장비가 전통적으로 길이 6m의 선형 구조이지만, 동일한 출력으로 더 작은 공간에 압축될 수 있다는 결론을 내리면서 설립되었습니다. 이 아이디어는 결국 회사의 혁신적인 회전식 열성형기로 이어졌습니다.

기존의 선형 열성형기와 달리 Shawpak의 회전식 열성형기는 드럼을 사용하여 의료 기기를 성형, 충전 및 밀봉합니다. 드럼을 사용함으로써 장비 크기를 크게 줄일 수 있어 클린룸 공간을 훨씬 적게 차지합니다.

광범위한 포트폴리오

Shawpak 열성형기는 다양한 크기로 제공되며, 경질 및 연질 팩 모두를 생산할 수 있습니다. 또한 회사의 포트폴리오에는 파우치 장비(3면 및 4면 씰), 경질 블리스터 장비, 데스크톱 파우치 실러, 셔틀 장비, 선형 열성형 장비가 포함되어 있습니다.

영업 및 마케팅 이사 Tony Crofts에 따르면 “우리 장비는 일반적으로 의료 장비 제조 회사, 제약 회사, 그리고 로봇/자동화 회사에서 포장 라인에 통합하기 위해 구매합니다. 드럼 열성형기의 크기는 클린룸 공간의 비용 프리미엄 때문에 고객에게 매우 매력적입니다. 기존 선형 장비가 차지하는 공간에 여러 대의 드럼 기반 장비를 설치할 수 있습니다.”

유연성 및 지속 가능성

“툴링의 유연성도 중요하며, 저희 장비는 교체 절차가 간단해 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 지속 가능성도 매우 중요한데, 저희 회전식 장비는 연질 블리스터 팩을 만들 때 폐기물이 전혀 발생하지 않습니다. 소재 폭이 툴링과 동일하여 폐기물 없이 팩을 만들 수 있어 비용을 절감할 뿐만 아니라 폐기물통도 필요 없습니다. 또한 이 장비는 단상으로 작동되어 별도의 전력 인프라가 필요하지 않습니다.”

최근 모든 제어 솔루션을 Rockwell Automation으로 마이그레이션한 이 회사는 코로나 팬데믹 기간과 그 이후에도 고객이 공급망을 더 잘 관리할 수 있도록 지원하며 빛나는 성과를 보여주었습니다.

“코로나 이후 포장재, 특히 파우치 공급에 큰 문제가 있었습니다.”라고 Crofts는 설명합니다. “우리는 고객과 긴밀히 협력하여 문제의 근본 원인을 파악하고, 고객이 하류의 사전 제작 파우치 공급업체에 대한 의존도를 없앨 수 있는 파우치 제작 장비를 개발했습니다. 이 장비는 매우 인기가 있었기 때문에 다른 솔루션도 개발하게 되었고, 그중 하나는 사전 제작된 경질 블리스터 팩 부족 문제를 해결하는 것이었습니다.

“리드 타임이 길어지면서 일부 고객이 향후 생산에 필요한 포장을 보관하기 위해 부지를 구매하거나 임대한다는 이야기를 들었습니다. 그래서 파우치 제작 장비와 마찬가지로, 고객이 라인에 수직 통합하여 롤 스톡에서 패키지를 제작할 수 있는 경질 블리스터 제작 장비를 개발했습니다.”

의료 장비 산업 표준

두 장비(및 회사 포트폴리오의 다른 장비)는 제어 및 자동화 솔루션을 Rockwell Automation에서 사용합니다. “최근 제어 시스템을 Rockwell Automation으로 마이그레이션했는데, Logix 환경에 대한 심도 있는 지식을 가진 새로운 직원도 영입했고, 많은 수출품이 향하는 미국 시장의 표준이기도 합니다.

“Rockwell Automation 솔루션은 이전 공급업체에 비해 추가 기능을 제공하는 동시에 고객 요구 사항을 더욱 철저하게 충족할 수 있게 해주었습니다. 간단히 말해 기술적인 문제를 해결해줍니다. 또한 대부분의 사용자 요구 사양(URS)은 Rockwell Automation 제어를 명시하거나, Rockwell Automation이 충족할 수 있는 기능 요청 목록을 가지고 있습니다.

“이제 제어 시스템의 기능을 통해 거의 모든 요청을 처리할 수 있습니다. 연결성도 마이그레이션에서 큰 역할을 했습니다. 이전 공급업체는 이더넷을 지원하지 않아 프린터 추가도 쉽지 않았습니다.”

규제 준수 – 현재와 미래

“마지막으로 CFR21 11 준수는 필수입니다. 의료 시장에 있기 때문에 시스템 설정 및 데이터 내보내기 기능의 검증과 조사 기능을 제공해야 합니다. 그리고 Rockwell Automation은 우리가 모든 필수 사항을 충족할 수 있다는 확신을 줍니다.

“의료 장비 요구 사항(MDC)은 계속 증가하고 있으며, 운영 데이터를 조사할 수 있는 종합적인 제어 시스템에 접근하는 것이 중요합니다. 향후 5~10년을 내다보고 고객이 규정을 준수하고 이를 유지하기 위해 필요한 것이 무엇인지 고민해야 합니다.”

OEM 및 장비 설계 솔루션의 종합적인 포트폴리오를 확인해보십시오.여기

Published 2023년 5월 2일

주제: 기계 및 장비 제조업체 식음료(F&B) 생명과학
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 고급 자동화를 통해 공간, 시간 및 비용을 절약