Loading
성공 사례 | 오일 & 가스
Recent ActivityRecent Activity

AADvance® 컨트롤 시스템으로 트립 감소

한 석유 단지는 AADvance® 컨트롤 시스템 구성 업데이트를 사용하여 잘못된 가동 중단을 줄이고 안전 시스템 신뢰성을 개선했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
석유 및 가스 산업 정제 구역. 대형 석유 저장 탱크에서 밸브가 있는 오일 파이프라인 강철 장비의 세부 사항.

중동의 주요 석유 단지는 가동시간을 유지하고 운영을 보호하기 위해 고급 안전 시스템에 의존하는 대규모 처리 시설을 운영합니다.

과제

  • 일상적인 시스템 업그레이드 중 예기치 않은 종료 발생
  • 레거시 안전 시스템 로직이 잘못된 폴트 조건을 트리거함
  • 불필요한 비상 종료로 인한 생산 손실 발생
  • 계측 장비 현대화와 함께 신뢰성 향상 필요
  • 더 일관되고 확장성 있는 안전 시스템 접근 방식 필요
솔루션

  • AADvance® 안전 시스템 전문성
  • 업데이트된 시스템 구성
  • 업계 모범 사례에 부합하는 표준화된 임계값
결과

  • 예상치 못한 트립 및 계획되지 않은 가동중단을 0으로 감소
  • 시스템 신뢰성 및 운영 안정성 향상
  • 안전 시스템 성능 및 무결성 강화
  • 유지보수가 용이하도록 시스템 전반에 걸쳐 구성 표준화
  • 더 광범위한 시스템 현대화를 위한 확장성 있는 접근 방식 구축
과제

예상치 못한 가동 중단으로 시스템 격차가 드러남

한 주요 석유 단지는 정기 유지보수 업그레이드 중 예상치 못한 가동 중단을 경험하면서 기존 안전 시스템의 근본적인 문제점이 드러났습니다. 업그레이드 중 센서 판독값의 일시적인 변동이 중요한 하드웨어 고장으로 잘못 해석되어 비상 가동 중단이 발생했고, 이로 인해 생산 손실이 발생했습니다.

이 사건은 시스템의 기존 구성과 현대적 운영 기대치가 일치하지 않는다는 사실을 드러냈습니다. 정상적인 프로세스 변동과 실제 폴트를 정확하게 구분하기보다는 시스템이 사소한 신호 변화에 과도하게 반응했습니다.

이 단지는 또한 기존 계기를 더 발전된 이중화 기술로 교체하여 인프라를 현대화하고 있었습니다. 그러나 기존 구성 로직이 시스템 동작에 계속 영향을 미쳐 새로운 장비의 효율성을 제한하고 성능에 불일치를 초래했습니다.

더 높은 신뢰성과 일관성의 필요성

추가 조사 결과, 시스템 동작은 애플리케이션 로직뿐만 아니라 안전 시스템 아키텍처 내의 하위 수준 진단에 의해서도 구동되고 있었습니다. 이로 인해 운영자의 의도와 시스템 응답 사이에 단절이 발생하여 불필요한 트립을 방지하기 어려웠습니다.

이 시설은 시스템 정확도를 개선하고 운영 중단을 줄이며 기존 시스템과 현대화된 시스템 모두에서 일관된 동작을 생성할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 또한, 지속적인 현대화 노력을 지원하기 위해 광범위한 설치 기반에 적용할 수 있는 확장성 있는 접근 방식이 필요했습니다.

솔루션

AADvance® 전문성으로 근본 원인 해결 추진

이 석유 단지는 AADvance® 안전 시스템의 전문성을 활용하여 문제를 조사했습니다. 그 결과, 근본 원인은 하드웨어 고장이 아니라 시스템이 정상적인 프로세스 변화를 오류로 잘못 해석하게 만드는 구성 문제임을 발견했습니다.

시스템 구성을 개선함으로써 이 시설은 AADvance® 시스템이 실제 하드웨어 고장과 유효한 프로세스 조건을 구분하는 방식을 개선했습니다. 이를 통해 불필요한 가동중단을 유발하지 않고 시스템이 적절하게 대응할 수 있게 되었습니다. 또한 NAMUR NE43 산업 표준과의 정렬을 통해 시스템의 프로세스 신호를 정확하게 해석하는 능력이 더욱 향상되었습니다.

향후 사용을 위한 검증 및 표준화

업데이트된 구성이 예상대로 작동하도록 하기 위해, 현장의 조건을 복제한 제어된 테스트 환경에서 검증을 수행했습니다. 이를 통해 엔지니어들은 다양한 시나리오에서 시스템 동작을 확인하고 필요에 따라 구성을 개선할 수 있었습니다.

기계에 붙어 있는 "PLEASE LEAVE UP AS IS"라는 문구가 적힌 표지

AADvance® 안전 시스템 테스트 및 검증

업데이트된 접근 방식은 보다 일관되고 예측 가능한 시스템 응답을 도입하여 운영자의 신뢰를 높이고 향후 중단 가능성을 줄였습니다. AADvance® 컨트롤 시스템은 운영 위험의 원천에서 보다 신뢰할 수 있고 탄력적인 안전 시스템 플랫폼으로 탈바꿈했습니다.

결과

가동중단 감소, 규정 준수 강화, 시스템 성능 향상

NAMUR NE43 산업 표준에 부합하는 업데이트된 AADvance® 컨트롤 시스템 구성은 불필요한 트립을 크게 줄여 예상치 못한 가동중단을 최소화하고 관련 생산 손실을 방지했습니다. 이제 시스템은 정상적인 프로세스 조건과 실제 근본 원인을 구분할 수 있어 운영 안정성이 향상되었습니다.

견고한 안전 시스템 기반 및 미래 대비

이 솔루션은 안전 시스템의 전반적인 무결성도 강화했습니다. 근본 원인 감지 및 처리 방식을 개선함으로써 AADvance® 컨트롤 시스템은 인력과 장비 모두에 더 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공했습니다.

또한 표준화된 구성은 유지보수를 간소화하고 운영팀의 복잡성을 줄였습니다. 보다 일관되고 예측 가능한 시스템을 구축함으로써 문제 해결과 향후 업그레이드가 더 쉽고 효율적이 되었습니다.

또한 이 접근 방식은 광범위한 현대화 노력을 위한 기반을 마련했습니다. 이제 이 시설은 설치 기반 전반에 걸쳐 이러한 구성 표준을 적용하여 신뢰성과 확장성의 장기적인 개선을 지원할 수 있습니다.

Published 2026년 6월 29일

주제: Empower People Build Resilience 디지털 스레드 프로세스 솔루션 안전 솔루션 오일 & 가스 안전 제품
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance® 컨트롤 시스템으로 트립 감소