Loading
사례 연구 | 금속
Recent ActivityRecent Activity

Royal Mint, 최첨단 금속 회수 솔루션으로 증가하는 전자 폐기물 양 오프셋 지원

Rockwell 오토메이션의 PlantPAx DCS를 중심으로 한 새로운 귀금속 회수 기술이 성공적으로 상용화되어 이제 전 세계적으로 도입될 예정입니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
회로 기판에서 회수한 귀금속
Royal Mint 로고

로열 민트는 영국에서 가장 오래된 회사입니다. 장기 전략의 핵심에 현대적인 지속 가능성 윤리를 두고, 전자 폐기물에서 귀금속 및 기타 재료를 회수하는 데 사용되는 매우 유망한 기술에 투자하고, 이를 강화하며, 확장했습니다.

Statista에 따르면 전자 폐기물은 세계에서 가장 빠르게 증가하는 폐기물 흐름 중 하나입니다. 2022년에 6200만t이 발생했으며, 2010년 이후 폐기된 전자 재료의 양이 거의 두 배로 증가했습니다. 2030년까지 전자 폐기물 발생량이 8000만t을 초과할 것으로 예상됨에 따라 개선된 재활용 및 회수 인프라가 중요합니다.

이 문제를 오프셋하기 위해 노력하는 기업 중 하나는 The Royal Mint로, 영국에서 가장 오래된 기업입니다. 이 회사는 장기 전략의 핵심에 현대적인 지속 가능성 윤리를 두고, 전자 폐기물에서 귀금속 및 기타 재료를 회수하는 데 사용되는 매우 유망한 기술에 투자하고 이를 개선 및 확장했습니다.

과제

새로운 귀금속 회수 솔루션은 엄청난 가능성을 보여주었지만, 상업적 규모에 도달할 수 있도록 개발, 확장 및 정밀 조정이 이루어질 때만 실현될 수 있었습니다.

솔루션

Rockwell Automation 솔루션이 설치되었으며, 여기에는 다음이 포함되었습니다.

  • PlantPAx® Distributed Control System(DCS)
  • Operator workstations(OWS), Engineer workstations(EWS)
  • 광범위한 인프라 작업
결과
  • 첫 번째 가동에서 금 추출
  • 이미 500t의 전자 폐기물 처리, FY24/25 400t 목표 초과 달성
  • 이 공장은 상업적 잠재력을 입증했으며 이제 다른 지역으로 확대 배치될 예정입니다.

과제

프로젝트 초기에 캐나다 기업 Excir가 개발한 추출 기술은 프로토타입 형태로만 존재했기 때문에, The Royal Mint의 연간 4000미터톤 목표를 달성하기 위해서는 상당한 추가 개발과 확장이 필요했습니다. 이러한 기술적 및 처리적 장애물은 엄격하게 통제된 일정과 투자로 인해 더욱 복잡해졌습니다.

“이 프로젝트는 결코 간단한 프로젝트가 아니었습니다.” Rockwell Automation UK의 전무 이사 필 해드필드(Phil Hadfield)는 이렇게 설명합니다. “우리는 여러 가지 도전 과제가 있다는 것을 알고 있었고, 그 중 일부는 우리가 영향을 미칠 수 없다는 것을 알고 있었지만, 우리의 고도로 숙련된 프로세스 기술 팀과 긴밀하게 통합된 기술 제품군이 추출 프로세스를 더욱 엄격하게 제어할 수 있을 것이라고 확신했습니다. 그리고 일단 이것이 확립되면 추가적인 발전과 궁극적인 확장이 조금 더 간단해질 것이라고 생각했습니다.”

솔루션

The Royal Mint의 새로운 귀금속 회수 시설에서 회로 기판은 컨베이어 시스템을 통해 반응기로 공급되고, 그 결과 생성된 슬러지는 특수 화학 공정을 사용하여 분리, 분류 및 여과 과정을 거쳐 혼합 재료에서 용융 금 및 기타 귀금속을 추출하는 엄격하게 제어되는 침전 공정을 거칩니다.

이 독특한 화학 공정은 전자 폐기물에서 99%의 금을 추출하며, 중요한 점은 이 과정이 고온 용광로가 아닌 상온에서 진행된다는 것입니다.

그리고 이것은 단지 귀금속만을 의미하는 것이 아닙니다. 인쇄 회로 기판의 모든 부분이 고려될 수 있으며, 유리섬유 부산물도 민트의 순환 경제 및 관련 넷제로 계획의 필수적인 부분으로서 "탈브롬화"됩니다. 

Rockwell Automation의 라이프사이클 서비스 팀은  PlantPAx® DCS 시스템을 기반으로 한 완전한 프로세스 제어 솔루션을 제공하여, 생산 현장 계기에서 이사회실까지 통합이 가능하며, 상황별 보고를 통해 생산 최적화를 위한 실행을 유도하는 통찰력을 제공합니다.

PlantPAx DCS는 전 세계적으로 기업이 더 빠르고 더 나은 프로세스 제어 결정을 내릴 수 있도록 지원하여, 현지 프로세스 변수뿐만 아니라 고객 요구에 따라 자주 변경되는 사양에도 더 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.

PlantPAx는 프로세스의 성장과 발전에 따라 확장할 수 있는 능력 덕분에 이 프로젝트에 이상적이었습니다. 또한 복잡한 공장에서 서로 다른 장비를 연결하고, 20년 이상 Rockwell Automation과 협력해 온 민트의 엔지니어들이 익숙한 인터페이스를 사용하여 한 곳에서 장비를 제어합니다.

“이 시스템 아키텍처를 통해 다양한 공급업체가 공장의 다양한 부품을 제조한 다음 모두 쉽게 연결하여 가동 중일 때 공장 전체에 걸쳐 하나의 인프라 제어를 제공할 수 있습니다.”라고 Hadfield는 말했습니다. “이렇게 하면 이러한 프로젝트에서 자주 발생하는 이질적인 제어 시스템이 제거되고, 공장 전체에서 공통 로그온, 변경 관리, 알람 관리, 데이터 로깅 등과 같은 최적화 개선이 제공되어 총 소유 비용이 절감됩니다.”

결과

초기 불확실성과 여러 프로세스 변수가 있었음에도 불구하고, 모든 당사자의 엔지니어들은 중간 파일럿 단계의 인사이트 없이도 시스템이 첫 실행에서 대규모로 금을 생산했을 때 매우 기뻐했습니다.

The Royal Mint의 제조 혁신 책임자인 Tony Baker는 “많은 초기 도전 과제 이후, 모든 것이 계획대로 진행되고 있어 기쁩니다. 사실, 올해 초 500메트릭톤에 도달했을 때 2024/25년 목표인 400메트릭톤을 이미 초과 달성했습니다.

“우리는 여전히 프로세스를 미세 조정하고 파라미터를 최적화하고 있지만, 더 효율적인 사전, 병렬 및 사후 프로세스와 함께 매우 우수한 재료 분리를 달성하고 있습니다. 이 프로젝트의 성공은 여러 요인의 조합 덕분이며, 모두가 함께 협력하여 도전 과제를 해결한 결과입니다.

Rockwell Automation과의 성공적인 협업과 DCS 솔루션 구축을 통해 대규모 운영을 위한 기술적 실현 가능성을 입증할 수 있었습니다.

“이로써 연간 4000t 목표를 확실히 달성할 수 있는 길에 들어섰으며, 회수된 재료의 사용과 기술을 더욱 확장하기 위한 계획에 대한 논의가 이미 활발히 진행 중입니다.”

Published 2024년 11월 27일

주제: 프로세스 솔루션 금속 PlantPAx DCS
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Royal Mint, 귀금속 회수 솔루션을 상용화