세계 최대의 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문 기업인 Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)는 오늘 선도적인 유아 영양식 회사인 Mead Johnson Nijmegen에 새로운 미래형 현장 청소(CIP 시스템) 주방 및 아키텍처를 구축하기 위해 Actemium 및 Milkron과 긴밀히 협력했다고 발표했습니다.
네덜란드 공장의 기존 인프라는 수명이 다해가고 있었고 일부 구성요소는 구식이 되어 Mead Johnson Nijmegen은 이를 현대적인 솔루션으로 교체하고자 했습니다.
이 공장은 세계 최대 시장인 중화권에 공급할 슈퍼 프리미엄 유아 영양제를 생산합니다. 모든 식품과 마찬가지로 청결과 위생이 최우선이기 때문에 청소 지침이 매우 엄격하여 위생 관행이 매우 철저합니다.
제어 솔루션 공급 외에도 Rockwell Automation의 역할에는 하드웨어 엔지니어링, 전기 회로도, 제어 패널 공급, 기능 설계 소프트웨어(FDS) 초안 작성, 테스트, 시운전 및 사후 관리가 포함되었습니다.
독일 Krones AG의 자회사인 Milkron은 이러한 프로세스 설치가 기존 생산 프로세스에 원활하게 통합되어야 한다는 점을 고려하여 사용자 요구 사양(URS)에 따라 새로운 CIP 시스템 프로세스를 설계했습니다.
Rockwell Automation의 중부 유럽 지역 영업 부사장인 Pierre Teszner는 “세척 절차, 특히 유아 영양 분야에서는 매우 정밀하게 제어, 기록 및 분석되어야 합니다. 이러한 세부 사항에 대한 주의는 강력한 소프트웨어 솔루션으로 제어되는 긴밀하게 통합된 자동화 시스템을 통해서만 실현될 수 있습니다. 이 회사와 이 공장은 Rockwell Automation을 표준으로 사용하기 때문에 다른 시스템과의 원활한 통합은 문제가 되지 않았습니다.”라고 말합니다.
Vinci의 일부인 Actemium은 네덜란드의 Rockwell Automation PartnerNetwork™에서 골드 레벨 시스템 통합업체로, Rockwell Automation과 긴밀하고 효과적으로 협력하여 원하는 결과를 달성했습니다.
Actemium의 클라이언트 매니저인 Adriaan van de Ven은 “식품 기반 환경은 위생과 관련하여 특별한 주의를 요구하기 때문에, 우리가 설계하고 시운전하는 CIP 시스템 공장은 고급 제어 시스템의 배포를 포함하여 전문적인 기계적 기능과 운영 기능을 갖추어야 합니다. 이 경우에도 최소한의 중단이 필요했으며, 사전 검증된 라이브러리 코드를 배포하여 설계, 설치, 시운전 및 통합을 크게 가속화했습니다.”라고 설명했습니다.
Milkron의 국제 영업 매니저 Olaf Drewelowsky는 “계획에서 설치, 인수인계에 이르기까지 프로젝트 전체 과정에서 초점은 최신 표준 및 요구 사항에 따라 기존 CIP 시스템을 새로운 CIP 시스템으로 전환하는 것이었으며, 작업자에게 친숙한 모양과 느낌을 제공하는 것이었습니다. 또 다른 큰 과제는 새로운 CIP 시스템으로 전환하기 위해 사용할 수 있는 제한된 가동 중단 시간이었습니다. 그러나 이는 모든 관련 당사자의 훌륭한 팀워크와 전환 및 재가동 전의 포괄적인 준비 덕분에 모두 가능했습니다.”라고 덧붙였습니다.
Mead Johnson Nijmegen의 프로젝트 매니저 Levi Pattiasina는 “우리의 주요 임무는 노후화 문제를 해결하는 것이었습니다. 성능이 약간 향상되었지만, 여기서의 목표는 미래를 대비하는 것이었습니다. 모든 엔지니어링 팀이 잘 협력했고, 지식이 풍부한 엔지니어 팀의 지원을 받은 Milkron과 Actemium의 지원도 훌륭했습니다. 우리는 새로운 설치에 매우 만족합니다.”라고 결론을 내렸습니다.
Rockwell Automation에서 제공하는 통합 아키텍처 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Actemium 소개
Vinci Energies의 일부인 Actemium은 산업 프로세스에 100% 전념하는 강력한 전 세계 네트워크입니다. 전 세계 42개국에 위치한 400개의 비즈니스 유닛으로 구성되어 있습니다. 이 브랜드 네트워크는 맞춤형 다기술, 다중 현장 또는 다국가 서비스를 제공할 수 있는 다학제 네트워크입니다.
Actemium의 22000명의 전문가들은 전체 산업 라이프사이클에 걸쳐 다양한 안전하고 지속 가능한 솔루션과 서비스를 제공하기 위해 노력합니다. Actemium은 일상적인 운영에서 각 프로세스에 대한 강력한 네트워킹 시스템 전문성을 바탕으로 턴키 솔루션을 제공합니다.
Milkron 소개
유제품 및 액상 식품 산업에 중점을 두고 있는 Krones AG의 자회사인 Milkron은 전문 직원과 함께 귀중한 원재료를 최상의 방법으로 가공하고 활용하기 위한 솔루션을 제공합니다. Milkron은 전 세계 프로세스 엔지니어링 회사 네트워크와 식품 산업용 표준 구성요소 제조업체를 갖춘 대형 Krones Processing Group의 일부입니다. 공장 계획에서 모든 구성요소, 장치 및 라인 설계, 납품 및 설치, 자동화 및 시운전에 이르기까지 Milkron은 단일 소스에서 필요한 모든 것을 제공할 수 있습니다. Milkron은 자체 또는 타사 장비를 사용하여 개별 고객 요구 사항을 충족하는 생산 라인을 구축할 수 있는 시스템 통합업체로서 자신을 이해합니다.