많은 기업에서 원격 지원은 다음과 같습니다. 기술자가 문제를 발견하고 동료에게 전화를 걸어 해결책을 안내합니다. 전화 통화가 몇 시간 동안 이어지면 빠른 해결책을 찾을 수도 있지만, 시설이 장기간 가동 중단에 직면할 수도 있습니다.
폴란드 스타로가르드그단스키에 있는 Polpharma 제약 공장은 이러한 시나리오를 잘 알고 있었습니다. 이 공장은 폴란드에서 대규모 활성 의약품 성분(API) 또는 완제품 의약품 제조를 위한 활성 물질을 생산하는 유일한 Polpharma 시설입니다.
연간 생산 능력은 39억정 및 캡슐과 1억1800만단위의 액체 형태(폴리에틸렌 포장 및 유리 앰플의 주사제, 외용 주입액 및 액체)입니다. 연간 API 생산량은 600톤입니다.
Polpharma는 광범위하고 다양한 포트폴리오와 다년간의 경험을 바탕으로 전 세계 제약 회사에 현대적인 제품과 솔루션을 제공합니다. 그들이 제조하는 물질의 약 20%는 자체 완제품 의약품 제조에 사용됩니다. 나머지는 외부 기업을 위한 것이며, 그 중 95%는 주로 다른 EU 국가와 북미, 라틴 아메리카, 북아프리카, 한국, 일본으로 수출됩니다. 이들은 6개 대륙에 진출해 있으며 시장에서의 입지가 커지고 있습니다.
따라서 문제가 발생하면 가동 중단으로 수백만 명의 사람들이 영향을 받을 수 있습니다.