Loading
사례 연구 | 화학
Recent ActivityRecent Activity

정밀 코팅, Plex와 함께 공장 전반에 걸친 정렬 달성

정밀 코팅은 Plex의 데이터 기반 인사이트 덕분에 제조 효율성이 향상되고 전사적으로 더욱 긴밀한 협업이 이루어지고 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
은색-기계-화학-분사
정밀 코팅

정밀 코팅은 의료용 와이어, 장치 및 기기의 가치와 성능을 향상시키기 위해 혁신적인 표면 개질 솔루션을 엔지니어링합니다. 이 회사의 동급 최고의 프로세스와 기술은 획기적인 특성 및 업계 최고 수준의 최초 통과 수율을 가능하게 합니다. 팀은 고객과 긴밀히 협력하여 기능적 성능, 품질 및 규제 준수, 외관 무결성을 제공하는 맞춤형 애플리케이션을 만듭니다. 65년 이상의 경험과 미국 및 코스타리카에 운영 거점을 보유한 정밀 코팅은 원활한 공급망 경험을 제공합니다. 이 회사는 모든 주요 지리적 허브에서 의료 제조의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Liam Clegg
품질 관리자, Hudson 시설, 정밀 코팅
과제
  • 미래의 회사 성장을 지원할 수 없는 세 위치에 걸쳐 서로 다른 고도로 맞춤화된 시스템
  • 디지털 트레일이나 단일 진실 소스를 제공하지 않는 Excel 및 종이 기반 기록
  • 더 간소하고 지속 가능한 프로세스의 필요성
솔루션
  • Plex ERP
  • Plex MES
  • Plex QMS
결과
  • 전사적 표준화 및 커뮤니케이션
  • 단일 정보 출처와 강력한 보고 기능 덕분에 직원 간 조율
  • 100% 재고 정확도

과제

급성장하는 비즈니스에 발맞추지 못하는 이질적인 시스템

수년간의 확장 끝에 정밀 코팅은 비즈니스를 운영하기 위해 여러 개의 고도로 맞춤화된 시스템에 의존하게 되었습니다. 다중 시스템 전략은 일정 기간 동안 효과적이었으나, 팀은 회사가 유기적으로 성장하고 인수를 통해 확장함에 따라 장기적으로는 이러한 전략이 필요에 부합하지 못할 것임을 알고 있었습니다. 예를 들어, 회사의 세 위치에서 여섯 가지 다른 시스템이 사용되었으며, 상당한 수작업 조정이 필요했습니다. 또한, 프로세스 데이터를 기록하기 위해 Excel과 종이를 사용했으며, 이는 회사의 현재 소프트웨어 내에 저장되지 않았습니다.

정밀 코팅은 모든 위치에서 단일한 진실 소스를 제공하고 미래 성장을 지원할 수 있는 시스템이 필요했습니다. 구체적으로, 팀은 비즈니스 데이터와 핵심 성과 지표에 대한 가시성을 높이고 보다 신뢰할 수 있는 의사 결정을 촉진하고자 했습니다. 확장 가능한 새로운 솔루션을 구현함으로써 정밀 코팅은 더 이상 성장에 맞지 않는 이질적인 시스템을 사용할 필요가 없게 되었고, 대신 스마트 제조로 업그레이드할 수 있었습니다.

솔루션

엔드 유저의 통찰력이 내장된 엄격한 선정 프로세스

Precision Coating은 잠재적인 소프트웨어 솔루션에 대해 15개월간 평가를 수행한 교차 기능 Selection Committee를 구성했습니다. 평가 기간 동안 8가지 옵션을 검토한 후 최종적으로 4가지 선두 주자로 좁혔습니다. Selection Committee는 사용 편의성, 문서화 및 교육, ISO 인증을 지원하는 품질 규정 준수 등 주요 우선순위에 대해 합의했습니다.

회사는 제조 실행을 핵심으로 하는 Plex가 자사 요구에 가장 적합한 시스템이라는 데 만장일치로 동의했습니다. 특히, 클라우드 기반의 Plex Smart Manufacturing Platform™은 모든 공장에 걸쳐 생산 라이프사이클에 대한 실시간 뷰를 제공하는 단일 소스를 제공했습니다. 전사적 단일 시스템을 통해 Precision Coating은 성과를 높이고, 수익을 증대하며, 비용을 절감할 수 있었습니다.

Precision Coating은 2021년 8월 매사추세츠주 허드슨에 있는 본사에서 Plex를 도입했습니다. 회사는 새로운 시스템에서 주문 및 프로세스 시트를 작성하고 직원들과 함께 절차를 따르는 것으로 시작했습니다. 정기적인 커뮤니케이션을 통해 모든 팀원이 처음부터 끝까지 구현 프로세스를 이해할 수 있었습니다. 2022년 7월 본사에서 라이브로 전환한 후 Precision Coating은 코스타리카와 미국 내 나머지 위치에서도 라이브로 전환했습니다.

결과

데이터 기반 통찰력으로 생산 현장 강화

이제 정밀 코팅은 하나의 시스템에서 모든 공장 위치에 걸친 전체 생산 라이프사이클을 파악하여 실시간으로 수익과 제조 비용을 확인할 수 있습니다. Plex 도입 이전에는 생산 문제가 발생하면 직원들이 수동으로 스캔한 모든 프로세스 시트를 검토해야 했습니다. 이제는 Plex MES에서 정보를 신속하게 검색할 수 있어, 의료 산업에 서비스를 제공하는 ISO 인증 기업으로서 중요한 비용이 많이 드는 품질 문제를 완화할 수 있습니다.

또한 정밀 코팅은 적절한 재고 관리와 100% 재고 정확도 달성을 위해 노력하고 있습니다. Plex를 도입하기 전에는 프로세스 시트와 작업 시트 등 여러 단계에서 펜과 종이를 사용했기 때문에 수동 오류와 품질 문제가 발생했습니다. 이제 모든 것이 디지털화되었습니다.

커뮤니케이션 및 가시성을 통한 직원 역량 강화

Plex의 클라우드 기반 특성은 가시성을 높이고 미국과 코스타리카 지점 간의 표준화와 커뮤니케이션을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. Plex가 제공하는 단일 정보 소스와 강력한 보고 기능을 통해 모든 사람이 동일한 시스템에서 보다 효율적으로 협업하고 우선순위와 목표를 조율할 수 있습니다.

허드슨의 정밀 코팅 공장에서 품질 관리자로 근무하는 Liam Clegg는 “Plex를 사용하면 엔지니어링, 제조, 품질 등 여러 부서가 언제든지 다양한 항목에 대해 협업할 때 같은 정보를 공유할 수 있습니다. Plex를 통해 품질과 제조 부서 간의 일상적인 커뮤니케이션을 위한 보고서뿐만 아니라 고위 경영진에게 보고하기 위한 월간 및 분기별 보고서도 작성할 수 있습니다.”라고 말합니다.

정밀 코팅 팀은 Plex 솔루션 제품군 내에서 모든 효율성을 아직 활용하지 못했다는 사실을 알고 있습니다. 잠재력은 무한하며, Plex를 선택한 것이 올바른 결정이었다고 확신합니다.

이 사례 연구는 복제된 버전이며, 원본은 Plex 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. 원본 버전을 보려면 여기.

Published 2024년 12월 11일

주제: 디지털 트랜스포메이션 가속화 디지털 트랜스포메이션 화학 Plex ERP Plex MES Plex Quality Management
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 정밀 코팅, Plex와 함께 공장 전반에 걸친 정렬 달성