Loading
성공 사례 | 식음료(F&B;)
Recent ActivityRecent Activity

포장 완벽성을 촉진하는 파트너십

Cama Group과 Rockwell Automation은 이처럼 긴밀한 기술적 관계를 통해 제공할 수 있는 최상의 실무 사례를 함께 정의하고 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
자동화된 머신 라인

이탈리아의 종단 패키징 전문업체인 Cama Group은 고객의 요구를 경청한 후 제한된 기술 범위에서 비슷한 솔루션을 개발하는 대신, 고객의 정확한 요구에 맞는 솔루션을 제공하는 훌륭한 사례입니다.

이러한 역량은 Cama가 다양한 패키지 접근 방식을 완성하고, 수많은 시장, 제품, 패키지 스타일을 경험한 데서 비롯됩니다. 이러한 입지를 유지하기 위해 Cama는 수많은 패키지 가능성을 해결하기 위해 기계, 전기기계 및 전기 시스템이 가능한 한 민첩해야 합니다.

파트너십의 힘

Cama Group의 소프트웨어 및 자동화 매니저 Filippo Aspesi는 “Cama Group은 Gold OEM Partner로서 Rockwell Automation PartnerNetwork™의 일원이며, 우리는 이탈리아에 있는 Rockwell의 기술팀과 강력한 관계를 맺고 있습니다. 고객으로부터 '일반적인' 패키지 범위를 벗어난 흥미로운 솔루션을 개발해 달라는 요청을 자주 받기 때문에, 자동화 공급업체와의 긴밀한 관계가 큰 도움이 됩니다.

“매년 Rockwell Automation Italy 팀은 우리에게 새로운 기술과 파이프라인에 있는 내용에 대한 설명을 제공합니다.”라고 Aspesi는 설명합니다. “이를 통해 새로운 기능을 기반으로 자동화 솔루션을 발전시킬 수 있습니다. 현재 평가 중인 새로운 드라이브 제품군이 그 한 예입니다. 또한 연결 및 구성을 간소화하는 새로운 안전 시스템도 검토하고 있습니다.

게임 체인저 유연성

Aspesi는 Intelligent Track Systems도 인기를 얻고 있다고 설명합니다. “우리 고객들은 iTRAK 및 MagneMotion의 잠재력을 확실히 인식하고 있습니다. 두 기술 모두 장비 및 프로세스 민첩성을 위한 게임 체인저입니다. 모든 애플리케이션에 적합한 것은 아니지만, 해당 기술에 대한 우리의 경험과 Rockwell Automation과의 협업을 통해 고객의 과제에 가장 효과적인 솔루션을 제안하고 지정할 수 있습니다.”

Cama의 장비에 최대한의 민첩성을 요구한 최근 프로젝트는 호놀룰루에 본사를 둔 북미의 선도적인 제과 회사 Hawaiian Host를 위한 것이었습니다. Cama가 개발한 턴키 라인은 세 가지 모양의 나체 초콜릿 제품을 섬세하게 처리한 후, 다양한 수량(15), 패키지 형식(17), SKU(5)로 포장하도록 설계되었습니다. 처리량은 1500ppm입니다.

타사 레이저 기반 비전 시스템과 전문 공압식 그리퍼를 갖춘 이 장비는, Cama의 장비 및 하드웨어 설계와 Rockwell Automation의 통합 자동화 아키텍처가 완벽하게 결합되어, 볼륨, 제품 다양성 및 장비 유연성 측면에서 현재 최첨단 기술을 보여줍니다.

약한 고리가 되지 마십시오

Cama의 그룹 영업 이사 Alessandro Rocca는 이렇게 설명합니다. “이것은 기계적 설계에서부터 Rockwell Automation의 고급 전기기계 자동화 솔루션, 그리고 AR 및 AI에 이르기까지 전체 패키지를 환상적으로 구현하여 효율성과 사용 편의성을 더욱 높입니다. 제과 산업은 최대한의 효율성을 요구하며, 솔루션 제공업체로서 우리는 공급업체의 기술을 포함한 당사의 기술이 훨씬 더 큰 프로세스에서 약점이 되지 않도록 해야 합니다. 실제로 대부분의 애플리케이션에서 당사의 장비는 업스트림 및 다운스트림 프로세스에 의해 제어되는 경향이 있습니다. 어떤 산업에서도 라인 속도를 제한하지 않는 것이 우리의 목표입니다.”

지속적인 개선

그리고 Aspesi는 “많은 부분이 고객에게 알려지지 않은 채로 ‘후드’ 아래에서 지속적인 개발 작업이 진행되고 있습니다. Rockwell Automation 팀의 도움으로 자체 개발한 로봇의 로직과 궤적을 변경하고 있습니다. 많은 부분이 매우 미묘하기 때문에 수정 사항을 반드시 확인할 수 있는 것은 아니지만, 성능을 평가하면 실제로 더 빨리 실행되고 있음을 알 수 있습니다.

“여기에 더해,” 그는 “이제 모션 및 축 개발도 훨씬 쉬워졌습니다. 최신 버전(V.35)의 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어를 사용하면 새로운 축 테스트 모드에서 모든 축을 완전히 가상화할 수 있습니다. 이제 장비에 넣기 전에 전체 시스템을 시뮬레이션, 스트레스 테스트 및 정제할 수 있기 때문에 설계 절차에 큰 차이가 있습니다. Rockwell Automation은 기술과 지원 측면에서 정말 최고입니다!”

 

Rockwell Automation PartnerNetwork에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하십시오.

Published 2023년 4월 17일

주제: 식음료(F&B) 생명과학 Studio 5000
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 포장 완벽성을 촉진하는 파트너십