Loading
성공 사례 | 창고 및 주문 이행
Recent ActivityRecent Activity

맞춤형 팔레타이저 솔루션으로 생산성 향상

Concept Systems는 대형 포장 제조업체가 인력 부족 문제를 해결하고 직원 안전을 개선하며 생산 용량을 늘릴 수 있도록 지원합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
로봇 제어로 구동되는 개념 시스템의 유연한 팔레타이저 장비
컨셉트 시스템 로고

Concept Systems는 효율성을 높이고, 폐기물을 줄이며, 생산 시간을 단축하고, 제조 환경의 안전을 개선하는 고품질 솔루션으로 전 세계 산업 전반의 제조 과제를 해결하는 간소화된 자동화 시스템을 제공합니다.

Steve Strong
Steve Strong
최고경영자, Concept Systems
과제
  • 여러 포장 크기를 처리할 수 있는 팔레타이저 장비가 없었습니다.
  • 인력 부족
  • 생산 중단
  • 작업장 위험
솔루션
  • ControlLogix® 제어 시스템
  • CIP Safety가 적용된 Compact GuardLogix®PanelView™
  • 그래픽 터미널PowerFlex®
  • 가변 주파수 드라이브입력/출력 모듈
  • FANUC 로봇 및 코봇
결과
  • 추가 생산능력
  • 처리량 증가
  • 직원 안전 강화

스티브 스트롱(Steve Strong)은 Concept Systems, Inc.의 최고경영자입니다. 이 회사는 Rockwell Automation PartnerNetwork™의 Gold member로서 전 세계 산업 전반에 걸친 제조 과제를 해결하는 자동화 시스템을 개발합니다.

과제

다양한 포장 크기를 처리할 수 있는 팔레타이저 장비

최근 대형 포장 제조업체가 직면한 과제 중 하나는 다양한 포장 크기를 수용할 수 있는 팔레타이저 셀의 필요성이었습니다.

Strong은 “이 회사는 팔레타이징해야 할 포장 유형이 약 100가지에 달했다”고 말했습니다. “이 회사는 여러 OEM을 찾았지만, 업계는 그 정도의 다양성을 지원하지 않았습니다.”

인력 부족으로 인한 가동 중단 시간 발생

인력 부족, 작업장 위험, 브라운필드 제조 시설 내 업그레이드 구현도 주의를 요하는 문제였습니다.

Strong은 “시설 크기와 기존 장비를 활용해야 하는 제약이 있었다”고 설명합니다. “가장 큰 문제 중 하나는 인력을 충분히 고용할 수 없어서 시설을 계속 가동할 수 없었다는 것입니다. 또는 인력을 고용했을 때도 근무 교대에 직원이 나타나지 않아 시설을 가동할 수 없었습니다.”

위험에 처한 직원 안전 문제

또한, 이 시설은 프레스 및 기타 장비를 가동하기 위해 증기를 공급하는데, 이로 인해 직원 안전이 위험에 처했습니다.

Strong은 “우리가 직면한 인력 문제는 사람들이 위험하고, 더럽고, 지루한 일을 하고 싶어하지 않는다는 것”이라며 “그래서 처음부터 운영자와 프로세스를 더 안전하게 만들기 위해 자동화를 적용하고 통합하는 방법을 모색했습니다.”

솔루션

자동 케이스 조립, 로봇 팔레타이저 및 통합 운반 시스템

Concept Systems는 시설의 운영 팀 및 공장 현장 직원과 긴밀히 협력하여 안전 문제와 건물 장애물을 포함한 포장업체의 프로세스와 요구 사항을 완전히 이해했습니다. 그 결과 시스템 통합업체는 자동 케이스 조립, 로봇 팔레타이저 및 통합 운반 시스템을 갖춘 솔루션을 개발했습니다.

Strong은 “고객의 요구 사항을 수용하여 다른 시스템 통합업체에서는 구할 수 없는 애플리케이션에 특화된 장비를 만들 수 있었습니다.”라고 말했습니다. “Rockwell Automation 제품을 사용하여 Rockwell Automation 카탈로그를 깊이 파고들었습니다. PLC 시스템은 모두 ControlLogix® 및 Compact GuardLogix® CIP Safety로, 깊이 통합된 안전 시스템을 제공합니다.”

PanelView™ HMI를 통해 고객은 시설 내 모든 HMI에서 팔레타이저 셀을 제어할 수 있습니다. 시스템에는 PowerFlex® 가변 주파수 드라이브와 입력/출력 모듈도 포함됩니다. 로봇 기술은 Rockwell Automation 전략적 제휴 파트너인 FANUC에서 제공합니다.

결과

생산 용량 및 처리량 증가

새로운 팔레타이저 시스템을 통해 포장 제조업체는 동일한 인원으로 3개에서 7개 라인을 운영할 수 있게 되었습니다.

“이전에는 인력 제약으로 인해 교대를 중단해야 했지만, 이제는 시설을 계속 가동할 수 있을 뿐만 아니라 더 높은 효율로 더 오래 가동하여 추가 제품을 생산할 수 있습니다.”라고 Strong이 설명했습니다. “예상치 못한 상황에서 추가 용량을 제공할 수 있었고, 고객은 동일한 시설에서 이러한 처리량을 확보할 수 있어 매우 기뻐했습니다.”

직원 안전 강화

Concept Systems는 자동화 및 로봇 공학을 통해 직원 안전도 강화할 수 있었습니다.

“우리는 작업자를 위험한 장비 및 프로세스에서 더 멀리 이동시켰습니다.”라고 Strong이 말했습니다. “스캐너, 통합 안전 시스템 및 일부 협업 로봇을 사용함으로써 작업자는 이전에 요구되었던 수동 작업에 비해 덜 위험한 작업을 수행합니다.”

Published 2024년 10월 8일

주제: Empower People Optimize Production 창고 및 주문 처리 드라이브 HMI I O 모듈 프로그래밍 가능한 컨트롤러 안전 제품
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 맞춤형 팔레타이저 솔루션으로 생산성 향상