Loading
사례 연구 | 금속
Recent ActivityRecent Activity

Plex로 효율성 및 수익성 향상

SPF는 Plex ERP를 통해 운영을 혁신하여 10% 마진 성장과 효율성을 달성했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
구멍이 뚫린 구리 스트립 근접 촬영
spf 로고

Southern Precision Fabrication(SPF) America, LLC는 구리 버스 바 및 커넥터 생산 분야에서 45년 이상의 경험을 보유한 제조 회사입니다. 이 회사는 구리, 연강, 스테인리스강, 알루미늄 등 다양한 재료로 정밀 부품과 어셈블리를 OEM 시장에 제공합니다. SPF는 품질에 대한 탁월한 집중을 바탕으로 고객의 기대를 뛰어넘는 제품을 공급하는 최고의 공급업체가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Joe Brackin
공장 관리자, SPF America LLC
과제
  • 외부 데이터 보관 포털이 필요한 기존의 전사적 자원 관리(ERP) 시스템으로는 디지털화가 불가능했습니다.
  • 수동 데이터 수집 및 분석에 의존했습니다.
  • 생산 현장에 대한 완전한 가시성이 부족했습니다.
솔루션
  • Plex ERP & IntelliPlex
결과
  • 마진 10 + % 증가
  • 정시 인도(OTD) 40% 증가
  • 임시 인력 20명에서 3명으로 감소
  • OEE 증가 

과제

ERP 업그레이드의 필요성

SPF America, LLC는 외부 데이터 보존 포털이 필요한 기존 전사적 자원 관리(ERP) 시스템에 의존하고 있었습니다. 이러한 설정은 여러 가지 문제를 야기했으며, 대부분은 회사의 운영 프레임워크 내 디지털화 부족에서 비롯되었습니다. 디지털화가 없다는 것은 직원들이 분석을 위해 데이터를 수동으로 스프레드시트에 다운로드해야 했음을 의미하며, 이는 효율성과 생산성을 저해했습니다.또한 SPF는 기존 ERP 시스템에서 생산 현장에 대한 완전한 가시성이 부족했고, 직원들은 실시간 생산 상태에 접근하는 데 어려움을 겪으며 수동 검색에 의존했습니다. 이로 인해 운영이 지연되어 의사소통의 단절과 작업 흐름의 비효율성이 발생했습니다. SPF가 직면한 또 다른 어려움은 의미 있고 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하는 것이었습니다. 내부 폐기, 외부 불량 및 재작업을 통한 품질 비용 측정이 일관되지 않아 품질 기록에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

더 강력한 솔루션의 필요성을 인식한 SPF는 새로운 클라우드 기반 ERP를 찾기 시작했습니다. 회사는 작업 스케줄링 개선, 운영 비용 가시성 향상, 회계·생산 제어·자재 관리·기록 보존 기능을 단일 시스템으로 통합할 수 있는 플랫폼을 모색했습니다. 세 가지 잠재적 솔루션을 대상으로 한 엄격한 평가 과정을 거쳐 SPF는

Plex ERP를 선택했습니다.

솔루션

Plex ERP 선택 및 구현

Plex는 SPF의 요구 사항을 능가하는 능력, 구독 기반 가격 모델의 회피, 그리고 Plex 구현 파트너가 제공하는 적극적인 지원 덕분에 돋보였습니다. 또한, Plex는 포괄적인 제품 시연을 제공하고 SPF를 기존 고객과 연결하여 SPF의 Plex ERP에 대한 신뢰를 더욱 높였습니다.

Plex-SPF 관계는 2021년 12월에 시작되었고, 즉시 교육이 시작되었으며, 2022년 8월까지 SPF는 Plex를 실시간으로 사용하게 되었습니다. 이 9개월의 구현 과정의 성공은 SPF 팀, Plex, 그리고 구현 파트너인 Control+M Solutions의 노력 덕분입니다.

Control+M의 도움으로 SPF는 철저한 구현 접근 방식을 개발했습니다. 그들은 계획을 중심으로 구조를 만들고, 세부 사항이 누락되지 않도록 체크리스트를 활용했으며, 주간 팀 회의를 진행했습니다. SPF의 네 명의 직원이 ERP로의 마이그레이션에 필요한 기존 데이터를 검토했습니다. Plex가 제공한 대화형 교육 세션은 원활한 시스템 전환을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 힘들었지만 이 과정은 매우 유익했습니다.

여정 중 몇 가지 도전에 직면했지만, SPF의 구현 여정은 계획, 커뮤니케이션, 그리고 적응하려는 의지의 중요성을 강조합니다. 이러한 조합은 팀의 성공적인 가동으로 이어졌습니다.  

결과

운영 효율성 달성 및 그 이상

Plex를 도입한 이후 SPF America는 모든 프로세스에서 가시성과 효율성이 향상되면서 일상적인 운영에 큰 변화를 경험했습니다. 이제 이 회사는 생산 현장 운영에 대한 전례 없는 가시성을 확보하여 직원들이 잠재적인 중단을 더 잘 예측하고 관리할 수 있게 되었습니다. 또한 SPF는 경쟁이 치열한 메탈 성형 시장에서 수익성을 유지하는 데 중요한 생산 비용에 대한 통제력을 향상시켰습니다.

IntelliPlex라는 통합 데이터 시각화 및 분석 플랫폼을 활용하여 SPF는 이제 모든 비즈니스 프로세스의 추적을 자동화하고, 생산 현장 전반에 표시되는 직관적인 대시보드를 통해 실시간 통찰력을 제공합니다. 정시 인도(OTD), OEE, 스크랩 등 사용 가능한 정보의 증가로 매일 생산 현장 리더와 함께 검토하여 지속적인 개선과 KPI에 대한 집중적인 관심을 장려할 수 있습니다. 실시간 데이터에 대한 접근은 주문 신속 처리 프로세스를 간소화하여 수익성과 고객 대응 속도를 높였습니다.

생산량은 생산 현장 운영에 대한 Plex의 포괄적인 가시성을 통해 더욱 최적화되었습니다. 향상된 모니터링 기능과 보고 기능을 통해 생산성 향상이 실현되었으며, OEE 지표를 제공하는 Plex의 정확성은 이전 시스템을 능가했습니다. 추가적인 이점으로는 SPF의 마진이 10% 이상 증가했습니다. SPF의 여러 위치와 서로 다른 가동 날짜로 인해 발생한 복잡성에도 불구하고 통합 프로세스는 계속 진행 중이며, 시간이 지남에 따라 추가적인 개선이 기대됩니다.

직원 역량 강화

또한 조직 목표에 대한 이해와 조율을 촉진하기 위한 월간 회의를 통해 직원 참여와 신뢰가 향상되었습니다. 간소화된 프로세스와 향상된 데이터 접근성을 통해 직원들은 변화를 수용하고 적극적으로 의견을 제시할 수 있게 되었습니다. SPF는 임시 인력을 20명에서 3명으로 대폭 줄일 수 있었습니다. 인력을 늘리지 않고도 매출을 증가시켰습니다.

SPF 생산 현장 관리자 Joe Brackin은 “Plex를 도입하기 전에는 생산 일정에 심각한 제약이 있었고 주문이 정기적으로 지연되었습니다. 전체 작업이 완료될 때까지 실제 작업 비용을 거의 파악할 수 없었습니다. 이제 Plex를 통해 생산 일정이 정확해졌고, OEE가 상승하고, OTD가 지속적으로 98%를 유지하며, 각 작업의 비용을 확인할 수 있습니다.”라고 말합니다.

이 사례 연구는 복제된 버전이며, 원본은 Plex 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. 원본을 보려면 여기를 클릭하세요.

Published 2024년 9월 24일

주제: Accelerate Digital Transformation Empower People Optimize Production Asset Management 디지털 트랜스포메이션 Production Operations Management 금속 Plex ERP
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Plex로 효율성 및 수익성 향상