Loading
사례 연구 | 자동차 및 타이어
Recent ActivityRecent Activity

ERP를 통해 AVA는 생산 가시성과 제어력을 높였습니다.

Advanced Vehicle Assemblies는 구형 ERP를 Plex의 새로운 ERP 시스템으로 업그레이드한 후 생산 가시성 및 제어가 향상되었습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
검정색 및 은색 자동차 부품
Ava 로고

2021년에 설립된 Advanced Vehicle Assemblies, LLC는 복잡한 금속 어셈블리 생산을 가능하게 하는 독특한 제조 공정으로 잘 알려져 있습니다.

Rob Arrowsmith
Rob Arrowsmith
CIO, Advanced Vehicle Assemblies
과제
  • 자매 회사와의 분리 후 새로운 ERP 시스템이 시급히 필요했습니다. 이 선택은 회사에 중요한 전환점이 되었습니다. 운영을 간소화할 수 있는 새로운 ERP 시스템을 도입했습니다.
  • 실시간 생산 보고 및 재고 추적이 없어 수동 프로세스에 의존했습니다.
  • 수집된 데이터에 대한 신뢰 부족과 상당한 지연이 발생했습니다.
솔루션
  • Plex ERP
결과
  • 실시간 생산 보고 수립
  • 재고 추적에 대한 통찰력 증가
  • 생산 전반에 걸친 가시성 향상

과제

시간에 쫓기는 상황: 새로운 ERP 필요

2020년 6월, Advanced Vehicle Assemblies(AVA)는 이전 자매 회사로부터 분리되어 새로운 ERP 시스템을 긴급하게 찾기 시작했습니다. 이전 소속 회사와의 공유 서비스 계약에 따라 서비스를 받았지만 계약 종료일이 다가오고 있었습니다. 그 결과, 회사는 하드웨어 유지보수를 최소화하고 이전 경험과는 극명하게 대조되는 ERP 솔루션을 찾았으며, 촉박한 일정 내에 구현할 수 있는 솔루션을 찾았습니다.또한, AVA는 기존 시스템에 MES 통합이 포함되어 있지 않다는 사실에 직면했습니다. 실시간 생산 보고 및 재고 추적이 없었기 때문에 수동 프로세스에 의존하게 되었고, 이로 인해 상당한 지연과 수집된 데이터에 대한 신뢰 부족이 발생했습니다. AVA는 분사 후 신속한 독립과 조직 재건을 목표로 했기 때문에 새로운 ERP 시스템 선택은 전략적 초점의 중요한 측면이 되었습니다.

AVA는 사용자 피드백의 도움을 받아 설문 조사, 평가 및 데모를 실시하여 최우선 순위를 파악했습니다. 촉박한 시간에도 불구하고 이 엄격한 과정을 거쳐 2020년 말에 Plex를 새로운 ERP 시스템으로 선정했습니다. 이 선택은 회사에 중요한 전환점이 되었습니다. AVA는 운영을 간소화하고 운영 효율성을 향상하며 번창하는 독립 기업으로의 여정을 지원할 수 있는 새로운 ERP 시스템을 도입했습니다.

솔루션

가속화된 ERP 여정

AVA는 Plex ERP 시스템 개편 여정을 시작하면서 2020년 12월에 미시간주 밀란 시설을 첫 번째 Plex 구축 현장으로 활용했습니다. 이 위치는 AVA의 자매 회사와 구식 ERP 시스템을 공유하고 있어 복잡성이 추가되었습니다. 시간이 매우 중요하다는 사실을 알고 있었던 밀란 팀은 야심찬 목표로 60 일 이내에 Plex를 가동하는 것을 목표로 했습니다.

전환을 원활하게 하기 위해 AVA는 Plex 구현 서비스의 지원을 요청하여 프로젝트 관리자를 밀란 현장에 배정했습니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트의 파라미터와 신속한 가동 시간의 긴급성에 대한 깊은 이해를 가지고 있었습니다. 노력의 일환으로 Plex 팀은 중요한 데이터 정리 단계에서 외부 컨설턴트를 고용하여 Plex에 데이터를 로드했습니다. 직원 교육 세션과 워크숍도 우선순위에 두어 사용자들이 다가오는 변화에 대비할 수 있도록 했습니다.

가동일이 다가오면서 인상적인 협업이 펼쳐졌고, 각 교대조마다 최대 7명의 Plex 팀원이 밀란 현장에 있었습니다. 모든 측면에서의 팀워크 수준은 성공적인 구현에 대한 공동의 헌신을 강조했습니다. 60 일이라는 도전적인 일정에도 불구하고 밀란 현장은 원하는 시간 내에 Plex를 성공적으로 구현했습니다. 직원들은 주요 Plex 기능을 숙달하여 새로운 제조 솔루션으로의 전환에 따른 자연스러운 학습 곡선을 탐색했습니다.

결과

통찰력과 데이터로 운영 혁신

AVA의 CIO인 Rob Arrowsmith는 “Plex를 도입하기 전에는 데이터에 쉽게 액세스할 수 없었고 기능을 배우기 어려웠습니다. 이제는 실시간 데이터에 액세스할 수 있고, Plex가 제공하는 온라인 학습 자료가 풍부하고 따라하기 쉽습니다.”라고 말합니다.

Plex 구현은 AVA에 혁신적인 개선의 물결을 가져와 운영 환경을 혁신했습니다. 가장 주목할 만한 것은 실시간 생산 보고 및 재고 추적의 구축이었습니다. 실시간 데이터에 액세스함으로써 AVA는 재고에 대한 인식을 높여 직원들이 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 하여 대응의 민첩성을 높이고 전반적인 운영 효율성을 향상시켰습니다. 또한 Plex ERP는 생산 전반에 걸쳐 가시성을 크게 향상시켰습니다. 작업자들이 작업 현장에서 더 적극적으로 참여하고 선제적으로 대응함에 따라 AVA는 문제 해결 속도가 빨라졌습니다.

미래 성장의 잠금 해제

Plex의 이점을 통해 AVA는 효율적인 운영 구조를 유지하면서 비즈니스를 성공적으로 성장시킬 수 있었고, Plex ERP 시스템을 관리하기 위한 추가 인력의 필요성을 최소화할 수 있었습니다. 주요 성과 지표(KPI)는 외부 Excel 시트에서 추출되는 대신 Plex에 원활하게 통합되어 더욱 가시적이고 역동적으로 변모했습니다.

또한 Plex는 재무 통합 소프트웨어의 필요성을 없애 프로세스를 간소화하고 상황에 맞는 데이터를 쉽게 사용할 수 있도록 했습니다. Plex 시스템의 직관적인 특성은 이러한 접근성을 열어 사용자가 필요한 정보를 쉽게 탐색하고 찾을 수 있도록 했습니다. Plex의 클라우드 기반 특성과 고도로 구성 가능한 백그라운드 설정은 AVA가 지속적으로 개선 사항을 테스트하고 구현할 수 있는 유연성을 제공했습니다.

완전한 독립성과 최소한의 지원 필요

Plex를 통해 이 회사가 거둔 가장 중요한 성과는 완전한 독립성을 달성한 것입니다. 구현이 완료된 후 내부 설문조사에서 신뢰성, 속도, 사용 편의성 면에서 높은 점수를 받은 Plex의 성공이 확인되었습니다. 이 소프트웨어의 채택과 통합은 미시간주 밀라노의 한 지점을 넘어 확장되었으며, AVA 직원들은 현장에서 거의 또는 전혀 Plex 지원 없이 나머지 Plex 구현을 내부적으로 수행할 수 있습니다.

이 사례 연구는 복제된 버전이며, 원본은 Plex 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. 원본을 보려면 여기.

Published 2024년 9월 24일

주제: Accelerate Digital Transformation 자동차 및 타이어 Plex ERP
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left ERP를 통해 AVA는 생산 가시성과 제어력을 높였습니다.