Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

MRA의 스마트 야적장 관리 시스템은 광산에서 항구까지의 효율성을 향상시킵니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MRA의 스마트 야적장 관리 시스템은 광산에서 항구까지의 효율성을 향상시킵니다. hero image

과제

  • 채광 자재의 야적장 및 야적 관리의 안전성과 효율성을 개선해야 합니다.

솔루션

  • 고급 제어 - Allen-Bradley® ControlLogix® 컨트롤러는 MRA의 스마트 야적장 관리 시스템에 제어 기능을 제공합니다.
  • Allen-Bradley GuardLogix® 컨트롤러는 MRA의 충돌 방지 시스템에 통합 제어 및 안전 기능을 제공합니다.

결과

  • 안전성 및 효율성 향상 - 작업자는 현장 검사가 필요 없는 실시간 시각화를 통해 야적 및 장비 활동을 확인할 수 있습니다.
  • MRA의 장비 간 및 야적 충돌 방지 시스템은 야적장 관리 시스템과 완벽하게 통합되어 안전성을 향상합니다.
  • 장비 수준 레이저 최적화 기능이 있는 MRA의 스마트 야적장 관리 시스템은 PLC에서 최적화된 자동 버킷휠 리클레이머의 평균 회수율을 11.3% 향상시켰습니다.

전 세계적으로 광산 제품 재고가 꾸준히 증가함에 따라 기업들은 재고 유지로 인한 이점(공급 변동에 대비)과 재고장 관리와 관련된 비용을 균형 있게 관리해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

재고장은 광산 현장과 항구의 벌크 자재 취급 공급망에서 중요한 구성 요소입니다. 항구 기반 재고장은 부동산, 대규모 장비 및 자동화에 USD1000000000 규모의 투자가 이루어질 수 있습니다.

이처럼 인프라에 대한 막대한 투자를 고려할 때, 재고장을 통해 자재를 더 효율적으로 처리할수록 투자 회수 기간이 단축되고 운영 이익이 증가합니다. 스마트 자동화는 조직이 재고장으로의 자재 흐름과 기차 또는 선박으로의 자재 흐름을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

MRA는 광산 및 항구 장비 자동화를 전문으로 하는 뉴사우스웨일스주 뉴캐슬에 본사를 둔 엔지니어링 회사입니다. MRA는 스마트 엔지니어링을 결합하고 Rockwell Automation의 최신 제어 및 자동화 기술을 활용하는 Smart Stockyard Management System을 개발했습니다. 이 시스템은 석탄, 철광석, 보크사이트 등 채굴된 자재의 입고 및 출고를 최적으로 관리하고 자동화할 수 있습니다.

고급 야적장 관리

스마트 야적장 관리 시스템은 연간 250000000톤 이상의 석탄을 처리하는 동해안의 4대 석탄 처리 시설에 구축되었으며, 세계 최대의 석탄 수출업체인 Port Waratah Coal Services가 포함되어 있습니다. 4개 터미널 모두 Allen-Bradley® ControlLogix® PLC를 사용하여 장비 수준의 산업 자동화 및 실시간 모니터링을 구현합니다. 이 시스템은 실시간 장비 지표와 레이저로 향상된 야적장 모델링, 스마트 분석을 결합하여 최적화된 명령을 PLC로 전송합니다.

Main Image

스톡야드, 스톡파일 및 장비 보기:

벤치 높이와 윈드로우 및 콘 슬루를 포함한 적재 방법의 조합을 색상으로 표시하여 매우 정확한 3D 시각화를 제공합니다.

MRA의 시스템은 재고 야적장, 재고 더미 및 장비를 매우 정확한 실시간 3D 시각화로 볼 수 있도록 합니다. 재고 야적장 전체에서 재료, 품질 및 연령을 0.064m³ 블록 단위로 추적할 수 있습니다. 시스템의 핵심 구성 요소에는 단기 장비 계획 및 충돌 방지, 재고 더미 모델링, 실시간 모니터링 및 시각화, 품질 추적 및 장비 최적화가 포함됩니다.

48시간 플레이 포워드 기능을 통해 여러 재고 야적장 시나리오를 실행하여 목표 결과를 최적으로 달성할 수 있으며, 이는 장비 수준의 지침으로 전환됩니다. 30일 재생 기능을 통해 운영 성과 및 사고 조사를 검토할 수 있습니다.

레이저 최적화 리클레이머의 상당한 성과

재고 모델의 정확도를 높이기 위해 MRA는 기계 수준의 레이저 최적화를 도입하여, 날씨와 리클레이밍 과정에서 발생할 수 있는 불규칙한 재고 더미 프로파일 및 적재 후 슬럼프를 보정합니다. 정제된 모델은 성능을 크게 향상시켰으며, 최적화된 턴어라운드를 통해 리클레이머의 재료 투입 시간을 증가시킬 수 있습니다.

Main Image

장비 메트릭과 레이저 데이터 포인트는 현재 및 다음 슬루 스윙의 턴어라운드 슬루 위치를 계산하는 데 사용됩니다.

“스마트 야적장 관리 시스템은 야적장, 야적물 및 장비의 자동화와 관리에 있어 획기적인 발전을 의미합니다.  리클레이머의 레이저 최적화는 PLC에서만 최적화된 장비에 비해 처리량을 10% 이상 향상시켰습니다. 이는 기존 인프라를 활용한 보다 정확한 의사 결정으로 귀결됩니다.”라고 MRA의 엔지니어링 책임자인 Peter McPherson은 설명합니다.

“우리는 특히 버킷휠 리클레이머의 레이저 최적화를 통해 달성할 수 있는 처리량 증가에 대해 확신합니다. 당사의 리클레이머 성능 점검을 통해 장비 데이터를 분석하여 이러한 이익을 예측하고 비즈니스 사례를 구축할 수 있습니다.”라고 상업 이사인 Andrew Wilshire는 말합니다.

향상된 품질 관리

스톡야드의 또 다른 중요한 발전은 품질 관리에 있습니다. 광산 및 항구 시스템을 연결하여 원천부터 공급망까지 원활한 품질 보고를 제공할 수 있습니다.

Main Image

선박 품질 지표:

각 선박 해치별로 표시되는 철광석의 품질 속성

MRA의 시스템은 광산 현장에서 철도 화차, 항구, 덤프 스테이션을 거쳐 야적장, 그리고 선박에 이르기까지, 각 퍼 포와 해치 단위로 연령을 포함한 품질 속성을 추적할 수 있습니다. 이 모든 것은 Rockwell Automation PLC를 통해 가능합니다.

“경쟁이 치열한 시장에서 자재가 선박에 실릴 때까지 품질을 추적하는 능력은 점점 더 중요해지고 있습니다.”라고 McPherson은 말합니다.

안전성 및 생산성 향상

석탄 적재 및 회수에 있어 안전성 및 생산성은 매우 중요합니다. 대형 장비이기 때문에 스태커/리클레이머와 터미널 내 다른 이동 장비 또는 고정 장애물 간의 충돌을 방지하는 것이 중요합니다. Allen-Bradley® GuardLogix® PLC는 이러한 석탄 시설의 장비 충돌 방지 시스템에 사용됩니다.

Main Image

Rockwell Automation 기술을 기반으로 MRA의 야적장 관리 시스템을 사용하는 4개의 주요 석탄 수출 터미널 중 하나인 Port Waratah Coal Services.

“이제 운영자는 물리적 현장 검사의 필요성을 없애는 실시간 시각화 및 모니터링 시스템을 통해 운영실에서 야적장, 재고 및 각 장비를 볼 수 있습니다. 충돌 방지 시스템이 기능적 안전을 제공합니다.”라고 McPherson은 말했습니다.

MRA는 레이저 최적화를 통해 처리량 성능을 11.3% 향상시켜 2019년 호주 벌크 처리 혁신 기술상을 수상했습니다.

“우리는 MRA와 협력하게 되어 기쁩니다. 이 고부가가치 애플리케이션인 스마트 야적장 관리 시스템은 채광 고객을 위한 '커넥티드 마인'을 실현하는 핵심 요소입니다.”라고 Rockwell Automation의 엔터프라이즈 계정 관리자 Geoff Irvine은 말했습니다.

“MRA는 스마트 야적장 관리 시스템을 지속적으로 개발하고 채광 고객을 위한 높은 수준의 도메인 전문 지식을 제공합니다.  Rockwell Automation은 공급망을 최적화하고 선적 터미널의 안전을 강화하는 이 시스템 개발에 참여하게 되어 기쁩니다.”라고 그는 결론지었습니다. 

Rockwell Automation 소개

Rockwell Automation Australia와 Rockwell Automation New Zealand는 제조업체가 비즈니스에서 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 산업 자동화 및 정보 솔루션의 선도적인 글로벌 공급업체인 Rockwell Automation, Inc.의 자회사입니다. 이 회사는 Allen-Bradley® 제어 및 서비스와 Rockwell Software® 공장 관리 소프트웨어를 포함하는 산업 자동화 분야의 선도적인 글로벌 브랜드를 통합합니다. 광범위한 제품에는 제어 로직 시스템, 센서, HMI(Human-Machine Interface), 드라이브 컨트롤러, 전원 장치 및 소프트웨어가 포함됩니다. 

산업 자동화 및 정보에 전념하는 세계 최대의 기업인 Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK)는 고객의 생산성을 높이고 세계를 더욱 지속 가능하게 만듭니다. 위스콘신주 밀워키에 본사를 둔 Rockwell Automation은 80개 이상의 국가에서 고객을 지원하는 약 23000명의 직원을 고용하고 있습니다.

Allen-Bradley, ControlLogix, FactoryTalk, GuardLogix, Rockwell Automation 및 Rockwell Software는 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

미디어 담당자:
Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au


Published 2020년 4월 23일

주제: 안전 솔루션 채광, 금속 및 시멘트 채광 금속 시멘트 컨트롤러(PAC&PLC)
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left MRA의 스마트 야적장 관리 시스템은 광산에서 항구까지의 효율성을 향상시킵니다.