Loading
사례 연구 | 광업
Recent ActivityRecent Activity

제로 폐기물 채광을 향한 ReThink Milling의 혁신

ReThink Milling은 지속 가능성을 추진하기 위해 10여 개의 광산 업계 리더를 공동 연구 및 개발에 참여시키는 최초의 벤처입니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
연속식 볼 밀 광산 연삭 장비
 

질리언 홀크래프트(Gillian Holcraft)는 캐나다 광업 혁신 위원회(CMIC)의 혁신 관리자입니다. 운영자와 혁신가로 구성된 컨소시엄은 에너지, 물, 폐기물에 중점을 두고 2027년까지 광업 산업의 환경 발자국을 50% 줄이기 위해 결성되었습니다.

광업은 세계 에너지의 최대 6%를 소비하며, 이 중 50%는 분쇄(comminution)라고 하는 공정을 통해 재료를 더 작은 입자로 분쇄하는 데 사용됩니다. 그러나 분쇄 장비의 마지막 발전 이후 20년이 넘었습니다. 이제 CMIC 회원들이 ReThink Mining을 목표로 새로운 변화를 이끌고 있습니다.

동영상 보기

 
동영상
ReThink Milling, 제로 폐기물 채광을 위한 혁신 추진

ReThink Milling은 지속 가능성을 추진하기 위해 10여 개의 광산 업계 리더를 공동 연구 & 개발에 참여시킨 최초의 벤처입니다.

 
질리언 홀크로프트, Rethink Milling Inc. 사장

 

질리언 홀크래프트(Gillian Holcraft)

CMIC 혁신 관리자 및 ReThink Milling CEO

고객의 목소리가 혁신을 주도합니다

“광산업은 매우 보수적인 것으로 알려져 있습니다. 우리는 업계 전체를 모아 단일 기업이 개발할 수 없는 혁신적인 기술을 공동 개발하고 있습니다.”라고 Gillian은 말합니다. 위원회 회원들은 “기술 전문가와 통찰력을 제공합니다. 그들은 시장이 완전히 새롭고 다른 것을 채택하기를 원한다는 것을 우리에게 알려줍니다.”

CMIC를 통해 고객의 목소리가 산업 혁신을 주도하고 있습니다.

“팀으로 함께 일할 때 혁신은 신뢰의 속도로 일어납니다.”라고 Gillian은 말합니다. “실제 문제와 기술을 도입하고 실제로 사용하는 데 필요한 것에 대해 이야기합니다.”

혁신적인 새로운 연삭 기술

CMIC는 Conjugated Anvil Hammer Mill(CAHM) 및 MonoRoll Platform 개발을 포함하여 여러 흥미로운 프로젝트를 진행 중입니다. 이 두 장비를 함께 사용하면 현재의 분쇄 공정에 비해 에너지 소비를 65%까지 줄일 수 있는 잠재력이 있습니다. 또 다른 이점은 이 혁신적인 신기술을 통해 2차 분쇄기, 장비 및 관련 운송이 필요 없게 된다는 점입니다.

“우리는 연삭 매체로 기존의 강구를 사용하지 않기 때문에 이를 생산하고 운송할 필요가 없습니다. 이것은 엄청난 Scope 3 유형(탄소 배출) 감소입니다.”라고 Gillian은 설명합니다. “우리는 에너지 소비를 줄일 뿐만 아니라 궁극적으로 흐름도를 단순화하고 전체 연삭 프로세스의 비용을 절감할 것입니다.”

상용화를 위한 데이터 수집

초기 장비 테스트는 특허받은 CAHM 및 MonoRoll Platform에 대해 유망한 결과를 보여주었습니다. 이 프로젝트에는 여러 Rockwell Automation 기술이 포함되어 있습니다. 여기에는 ControlLogix® 프로그래머블 컨트롤러, PowerFlex® 가변 속도 드라이브, PanelView™ 시각화 소프트웨어, 그리고 FactoryTalk® Historian 소프트웨어 가 데이터 수집을 위해 사용됩니다.

“우리는 단순히 바위를 효율적으로 부술 수 있다는 것뿐만 아니라, 장비가 어떻게 작동하는지 보여줄 데이터를 수집해야 차세대 장비를 개발할 수 있습니다.”라고 Gillian은 말합니다. “Rockwell Automation의 기술 팀은 우리가 필요한 데이터를 확보하여 차세대 상업용 장비를 구축할 수 있도록 중요한 역할을 해왔습니다.”

CAHM 및 MonoRoll Platform의 상용화와 광산 시범 현장 선정을 위해 CMIC는 ReThink Milling Inc.를 설립했습니다. 이들은 2023년에 CAHM 시범 테스트를 설치 및 시작하고 2024년에 MonoRoll 현장을 확보할 계획입니다.

작업에 대해 자세히 알아보기 ReThink Milling(회원에는 Rockwell Automation을 포함한 10여 개의 업계 리더가 포함되어 있음)가 채광 산업의 혁신을 추진하기 위해 이곳에서 노력하고 있습니다.

Published 2023년 5월 30일

주제: 지속 가능성 Integrated Architecture 산업용 네트워크 채광 ControlLogix FactoryTalk Historian 저압 인버터 드라이브 HMI 산업 제어 제품 프로그래밍 가능한 컨트롤러 센서 및 스위치 안전 제품
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 제로 웨이스트 채광을 향한 ReThink Milling의 혁신