다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
1969년부터 Meurer Verpackungssysteme GmbH는 단일 장비 및 종단 포장용 완전한 라인 개발과 제조를 전문으로 해왔습니다. 이 회사는 필름 및 판지 포장 장비와 팔레타이징, 버퍼 및 컨베이어 기술용 장비를 제조하는 선도적인 국제 제조업체 중 하나입니다. 전 세계적으로 13500대 이상의 장비를 설치했습니다.
- 2차 멀티팩 포장에 사용할 수 있는 대체재가 제한된 플라스틱 수축 포장에 대한 과도한 의존
- 익숙하지 않은 종이 기반 재료를 도입할 때 속도, 신뢰성 및 가동시간 감소 위험
- 열 기반 수축 터널 및 필름 가공으로 인한 높은 에너지 소비
- 지속 가능성 중심의 시장 수요를 충족하기 위해 완전히 새로운 장비 개념을 개발하고 출시해야 한다는 압박감
- 투자 위험을 증가시키지 않으면서 프리미엄 및 비용에 민감한 포장 옵션으로 다양한 고객 세그먼트를 충족해야 함
- FactoryTalk® Optix™
- 두 가지 보완적인 종이 기반 멀티팩 장비 개발:
- 프리미엄 포장을 위한 종이 슬리브 솔루션
- 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 저자재 테이프 솔루션
- 열 터널을 제거하여 에너지 소비 최대 90% 절감
- 장비 효율성 99% 초과 달성, 계약 목표 초과
- 기존 플라스틱 장비와 동일한 설치 면적 및 속도로 교체 용이
- 완전히 새로운 장비 개념으로 시장 출시 기간 단축
- 제조업체가 투자 위험을 낮추면서 지속 가능성 목표를 달성할 수 있는 유연성 향상
플라스틱 없는 멀티팩 포장 재발명
식품 및 소비재 제조업체는 속도, 비용 효율성 및 진열 매력도를 유지하면서 플라스틱 포장을 줄이라는 압박을 받고 있습니다. Meurer Verpackungssysteme의 경우, 이는 수십 년간의 재료 또는 장비 개발에 의존하지 않고 플라스틱 수축 포장을 종이로 대체할 수 있는 완전히 새로운 2차 포장 장비를 설계하는 것을 의미했습니다.
플라스틱 수축 장비는 많은 양의 에너지 소비와 지속 가능성 향상 제한을 초래하는 열 터널에 의존합니다. 종이 대체품은 자재 취급, 접착, 신뢰성 및 속도와 관련된 새로운 과제를 제시합니다. 동시에 Meurer 고객은 기존 설치 공간에 맞고, 업스트림 라인 속도와 일치하며, 투자 위험을 최소화하는 솔루션을 요구하고 있습니다.
Meurer는 고객이 새로운 포장 형식을 채택하는 방법을 아직 배우고 있는 시장을 탐색하는 데 도움이 되는 동시에 빠른 혁신, 고정밀 모션 및 데이터 기반 신뢰성을 지원할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다.
Rockwell Automation 기반의 고속 데이터 준비 장비
Meurer는 공통 플랫폼에서 두 가지 장비 개념을 개발했습니다. 첫 번째는 멀티팩을 완전히 감싸 프리미엄 브랜드에 강력한 진열 효과를 제공하는 종이 슬리브 솔루션입니다. 두 번째는 종이 또는 플라스틱의 최소한의 접착 테이프를 사용하여 팩을 고정하면서 자재 및 에너지 사용을 획기적으로 줄입니다.
수축 터널에 의존하지 않기 때문에 테이프 솔루션은 열이 필요하지 않아 에너지 소비를 최대 90%까지 줄입니다. 정밀 모션 제어는 칼, 테이프 컨베이어, 천공 및 밀봉 작업을 밀리미터 단위로 동기화하여 고속에서도 일관된 팩 품질을 제공합니다.
Rockwell Automation 기술은 이러한 수준의 성능을 가능하게 합니다. OMAC 표준 기반의 모듈형 프로그래밍은 18개의 동기화 축이 있는 장비의 개발 및 시운전을 가속화합니다. 또한, FactoryTalk® Optix™는 내장된 데이터 가시성을 제공하여 작업자와 엔지니어가 성능을 모니터하고, 문제를 진단하며, 운영을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
“짧은 일정은 Rockwell과의 협력, 지원, 구성 요소, 그리고 시스템의 신뢰성 덕분입니다. 이것이 프로토타입 장비를 이렇게 짧은 시간에 설치할 수 있었던 핵심 요인이었습니다.”라고 Meurer Verpackungssysteme의 글로벌 영업 및 마케팅 이사 Matthias Look이 말합니다.
타협 없는 지속 가능성 포장
Meurer의 장비를 사용하면 제조업체는 처리량, 설치면적 또는 신뢰성을 희생하지 않고 플라스틱에서 벗어날 수 있습니다. 고객은 라인 속도와 운영 효율성을 유지하면서 시장 수요에 따라 프리미엄 또는 비용에 민감한 솔루션을 선택할 수 있습니다.
장비 효율성은 지속적으로 99%를 초과하여 가동시간을 줄이고 출력을 극대화합니다. 또한 통합 데이터 기능은 더 빠른 근본 원인 분석, 개별 작업자 전문성에 대한 의존도 감소, 더 탄력적인 생산을 지원합니다.
“우리는 일반적으로 98% 효율성으로 계약합니다. 그러나 총 출력을 계산할 때 99%를 초과 달성하는 것은 큰 이점입니다.”라고 Matthias는 설명합니다.
Meurer는 혁신적인 장비 설계를 Rockwell Automation의 제어, 모션 및 디지털 기술과 결합하여 지속 가능성 2차 포장으로 가는 유연하고 위험이 적은 경로를 제공합니다. 이 접근 방식은 제조업체가 현재의 기대를 충족하는 동시에 미래를 준비할 수 있도록 도와줍니다.
Published 2026년 9월 15일