Winamac Coil Spring, Inc.는 1948년에 설립되었으며, 미국에서 가장 큰 단일 위치 스프링 회사 중 하나로 꾸준히 성장해 왔습니다. 이들의 사명은 고객 만족을 뛰어넘는 프리미엄 품질의 스프링을 보장하는 것입니다.
- ERP 1개와 추가 애플리케이션 15개로 분산된 내부 프로세스 및 시스템
- 비즈니스에 대한 전체적인 관점 부족
- 고객 견적 개발 시 추측에 의존하고 가격 및 일정에 대한 질문에 답변할 수 없음
- 모든 프로세스와 시스템을 하나의 통합 플랫폼으로 결합하는 Plex ERP
- 비즈니스의 모든 측면에 대한 완전한 제어권 확보
- 고객에게 보다 정확한 견적과 더 나은 가격을 제공할 수 있는 능력
- 미래 시장에서 성공적으로 경쟁할 수 있는 기반 마련
제조 ERP가 필요한 오랜 전통의 기업
Winamac Coil Spring은 제조 ERP가 필요하다는 사실을 알고 있었습니다. 1948년에 설립된 가족 소유의 선도적인 코일 스프링 제조업체로서, 수년간의 성장과 성공은 복잡한 시스템 환경을 초래했습니다. 미국에서 가장 큰 단일 위치 스프링 회사 중 하나로 운영되는 이 회사는 프로세스를 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪었습니다. Winamac Coil Spring은 농업 및 ATV/UTV 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 그러나 내부 시스템은 분산되어 있었고, 이들은 제조 ERP 파트너로 Plex를 선택했습니다.
제조 ERP 도입 전의 비즈니스 운영
Plex를 도입하기 전, 이 회사는 15개의 추가 애플리케이션과 함께 단일 ERP 시스템을 사용하여 분산된 데이터와 단절된 작업 흐름을 경험했습니다. 중앙 집중식 시스템이 없었기 때문에 예측, 계획 및 고객에게 정확한 견적을 제공하는 데 어려움을 겪었습니다. 팀은 정확한 일정 추정에 어려움을 겪었고, 고객의 요구를 신속하게 충족하는 데 어려움을 겪었습니다. 이러한 단절로 인해 중요한 정보를 얻기 어려웠고, 이는 고객 만족과 경쟁 우위에 필수적인 정확한 가격 책정과 일정 제공 능력을 저해했습니다.
효율적인 시스템이 없었기 때문에 정보에 기반한 의사 결정보다는 추측에 의존할 수밖에 없었습니다. 이 회사는 고객의 요청을 효율적으로 충족하지 못했고, 다양한 애플리케이션에서 데이터를 통합하는 데 어려움을 겪었습니다. 중앙 집중식 제어와 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 접근이 부족했기 때문에 Winamac 팀은 고객에게 더 나은 가격을 제공하지 못했고, 그 결과 더 많은 비즈니스를 확보하지 못했습니다.
이러한 과제를 극복하기 위해 Winamac Coil Spring은 분산된 시스템을 단일의 응집력 있는 플랫폼으로 통합할 수 있는 제조 ERP 솔루션을 찾았습니다. 팀의 주요 목표는 프로세스에 대한 통제력을 회복하고, 작업 흐름을 간소화하며, 고객에게 정확한 가격과 일정을 제공하는 것이었습니다. 통합 시스템을 추구함으로써 비즈니스 제어 및 고객 중심 운영을 개선하기 위한 기반을 마련하고, 더 많은 비즈니스를 확보하는 목표를 지원하고자 했습니다.
팀은 Plex ERP를 도입하기로 결정했습니다. 이는 그들의 요구에 맞게 특별히 설계된 제조 ERP입니다. Winamac Coil Spring의 IT 관리자 Alan Page는 “Plex와의 통합을 진행하면서 최대한 많은 것을 제거하고 싶었다”고 말합니다.
명확성, 투명성 및 제어력
바로 그 목표를 달성했습니다. Plex ERP를 도입함으로써 Winamac Coil Spring은 분산된 시스템을 단일의 통합된 플랫폼으로 통합할 수 있었습니다. 이 전환을 통해 회사는 운영에 대한 전체적인 시야를 확보하여 다양한 부서와 프로세스 전반에 걸쳐 더 나은 제어, 가시성 및 동기화를 실현할 수 있었습니다. 생산 일정, 재고 및 주문 관리부터 고객 관계 관리 및 가격 정확성 향상에 이르기까지, Plex ERP는 Winamac Coil Spring이 비즈니스의 모든 측면을 명확하게 파악할 수 있도록 지원했습니다.
시스템의 직관적인 인터페이스와 제조업계의 고유한 요구에 대한 확장성과 적응성을 결합하여 Winamac Coil Spring은 작업 흐름을 표준화하고, 비효율성을 최소화하며, 운영 효율성을 최적화할 수 있었습니다. 그 결과, 회사는 고객에게 향상된 서비스를 제공하고, 의사 결정 능력을 강화하며, 미래의 지속 가능한 성장을 위한 길을 닦을 수 있는 위치에 섰습니다.
지금은 물론 앞으로도 계속되는 비즈니스 성장
Plex와의 성공적인 통합 후, Page는 “이제 우리는 비즈니스를 우리가 생각하지도 못했던 방식으로 이끄는 하나의 진실된 소스를 갖게 되었습니다.”라고 말합니다. 구체적으로, Plex ERP는 팀에 프로젝트에 실제로 필요한 것과 고객에게 제시하는 것에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 또한, 견적을 제시하는 동안 Winamac 팀은 과거 제품에 대한 이력 데이터를 확인하여 시장 변화에 따라 미래 제품의 견적 및 포지셔닝에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
Winamac Coil Spring이 제조 ERP 덕분에 달성하고 있는 성과를 요약하면, Page는 “Plex와의 긴밀한 파트너십을 통해 과거보다 더 빠르게 확장하고 적응할 수 있습니다.”라고 말합니다.
Published 2024년 2월 4일