Loading
사례 연구 | 식음료(F&B;)
Recent ActivityRecent Activity

Meati Foods, 혁신을 통한 지속 가능성 확대

버섯 뿌리 단백질 생산업체가 골드 시스템 통합업체 Cybertrol Engineering과 협력하여 효율적인 상업 생산을 빠르게 추진합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
발효 공장 식음료(F&B;) 산업

일반적인 대체육이 아닙니다.

저스틴 화이트리(Justin Whiteley)와 타일러 허긴스(Tyler Huggins)는 콜로라도 대학교 볼더 캠퍼스에서 박사 과정 학생으로 만났을 때, 자연 중심의 지속 가능성 식품 시스템에 대한 공통된 열정을 발견했습니다. 그리고 상호 보완적인 기술 세트도 발견했습니다.

“타일러는 경력 내내 생물학에 집중해 온 환경 과학자입니다.”라고 Meati Foods의 CSO이자 공동 창립자인 저스틴 화이트리는 말합니다. “그리고 제 초점은 기계공학이며, 박사 학위는 재료과학에 치우쳐 있습니다.”

두 사람은 학생 신분으로 두 분야를 모두 활용하는 바이오제조 로드맵을 구축했고, Meati Foods의 방향을 설정했습니다. Meati Foods는 버섯 뿌리를 기반으로 한 대체육 생산업체입니다. 다른 많은 대체육과 달리 Meati는 완전한 단백질과 영양의 강자로, 상당한 양의 비타민 B, 섬유질 및 아연을 제공합니다. 

“Meati는 다른 옵션에서 부족한 친숙한 고기 질감을 제공합니다.”라고 화이트리는 말합니다. “또한 Meati는 동물성 단백질을 재배하는 데 필요한 토지와 물의 일부만으로 생산할 수 있으며, 이 과정에서 온실가스 배출이 크게 줄어듭니다.” 

혁신적인 독점 공정

Meati는 새로운 식품 가공 기술을 사용하여 균사체로 알려진 버섯 뿌리를 일관되고 효율적으로 생산하는 시스템을 개발했습니다. 맥주 양조와 마찬가지로 Meati는 발효탱크에서 균사체를 재배합니다.

양조 과정에서 효모 균은 탄수화물 또는 당 분자를 알코올로 전환합니다. Meati 공정에서는 균, 이 경우 균사체 포자가 당과 질소를 단백질이 풍부한 균사체로 전환합니다.

“균사체는 작은 섬유로 구성되어 있습니다.”라고 화이트리는 설명합니다. “우리의 기술은 이러한 섬유를 활용하여 균사체를 고급 근육 구조로 전환하여 쾌적한 질감을 만듭니다.” 

Published 2023년 7월 26일


 

“독점 공정은 빠릅니다. 단 3일 만에 한 Meati 배치에서 소 5마리와 맞먹는 양의 고기가 생산됩니다.”

 


데이터의 중요성

Meati는 볼더에 있는 파일럿 및 연구 시설에서 프로세스를 계속 개선하는 한편, 콜로라도주 손턴에 상업 생산을 위한 기반을 마련했습니다. 생산 시설인 “Mega Ranch”는 수직적으로 통합되어 있으며, 제품을 재배, 수확, 가공 및 패키지하는 데 필요한 모든 프로세스를 포함합니다.

상업적 규모로의 전환을 지원하기 위해 Meati는 Cybertrol Engineering이라는 업계 선도적인 제어 및 정보 시스템 통합업체에 의뢰했습니다. Cybertrol은 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 프로그램의 Gold-level 시스템 통합업체 파트너입니다.

“자동화와 올바른 데이터에 대한 접근이 프로세스 개선에 매우 중요하며, 성공적인 확장의 핵심이라는 것을 알고 있었습니다.”라고 Whiteley는 말했습니다.

Cybertrol은 Rockwell Automation 플랫폼, 즉 PlantPAx®라는 최신 분산 제어 시스템(DCS)과 Allen-Bradley® ControlLogix® 컨트롤러를 기반으로 솔루션을 구축했습니다. 시스템에는 FactoryTalk® View SE HMI와 FactoryTalk Historian이 포함되어 프로세스 데이터를 수집 및 관리하며, FactoryTalk VantagePoint®를 통해 셀프 서비스 분석을 제공합니다. 이 시스템은 EtherNet 네트워크에서 실행됩니다.

Cybertrol Engineering의 수석 사업 개발 관리자 Craig Moeller는 “일반적인 식품 제조 솔루션은 500~2000개의 태그를 기록하고 추적하지만, Meati 팀은 언제든지 5000~10000개의 데이터 포인트를 추적해 달라고 요청했습니다.”라고 말했습니다.

그 결과, 이 솔루션은 제품 품질을 유지하고 프로세스 내에서 물과 에너지 사용을 최적화하는 데 필요한 데이터에 대해 더 깊고 지속적인 가시성을 제공합니다.

“우리는 시설에 전력을 공급하고 대규모 물 재사용 시스템을 구현하기 위해 재생 에너지를 사용하기로 일찍부터 의식적으로 결정했습니다.”라고 Whiteley는 말했습니다. “데이터는 앞으로 우리가 더욱 효율적으로 운영하는 데 필요한 정보를 제공할 것입니다.”

속도의 필요성

“지속 가능성의 관점에서 우리는 이 제품을 가능한 한 빨리 시장에 출시하는 것이 중요하다고 생각했습니다.”라고 Whiteley는 말했습니다. “우리는 세상이 이러한 대안을 기다릴 수 없다고 믿습니다.”


 

“시장 출시 기간을 단축하기 위해 Cybertrol은 공격적인 10개월 일정을 수립했습니다. 이는 유사 프로젝트보다 약 25 % ~ 50 % 더 빠른 속도입니다.”

 


그리고 Mega Ranch는 최초의 시설이었기 때문에 일반적인 시스템보다 개발 과정에서 더 많은 변화가 있었습니다. 

“변동성이 있었음에도 불구하고, 이 프로젝트는 우리가 이 규모에서 작업한 프로젝트 중 가장 빠른 속도로 진행되었습니다.”라고 Moeller는 말했습니다. “시장 출시 시간이 최우선 과제였고, Meati가 신속하게 의사 결정을 내렸기 때문에 프로세스를 가속할 수 있었습니다.”

성공적인 출시. 지속적인 확장.

Mega Ranch는 예정대로 생산을 시작했고, Meati Foods는 2023년 3월에 전국적으로 제품을 출시했습니다. 궁극적으로 이 회사는 매년 수천만 파운드의 Meati를 생산할 계획입니다.

“이 목표를 달성하기 위해 향후 몇 년 동안 Mega Ranch를 상당히 엄격하게 확장할 예정입니다.”라고 Whiteley는 말했습니다. “또한, 우리는 물과 토지 사용, 온실가스 배출 및 기타 지표를 파운드당 벤치마킹하기 위해 배경에서 지속적으로 라이프사이클 평가(LCA)를 수행하고 있습니다.”

Cybertrol은 Meati Foods와의 협업을 바탕으로 2023년 Rockwell Automation PartnerNetwork Award for Sustainability를 수상했습니다. 

자세한 내용은 PartnerNetwork 프로그램을 참조하십시오.

지속 가능성 어워드 배지

PartnerNetwork 지속 가능성 상은 이 분야에서 탁월한 노력, 이니셔티브 및 프로그램을 보여주었으며, 산업 기업과 그 임직원이 더욱 생산적이고 지속 가능하게 일할 수 있도록 기업 전반에 걸쳐 제어와 정보를 통합한다는 우리의 사명에 부합하는 파트너를 인정합니다.

주제: 지속 가능성 디지털 트랜스포메이션 식음료(F&B) PlantPAx ControlLogix FactoryTalk 분석 FactoryTalk View ME FactoryTalk View SE FactoryTalk ViewPoint DCS FactoryTalk Historian
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Meati Foods, 혁신을 통해 지속 가능성 성장