Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

COVID-19 신속 진단 테스트 제조

Ellume의 COVID-19 신속 진단 테스트 제조 경쟁.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
RA 안전 구성요소가 적용된 제조 공장의 로봇 팔.

호주 제조 성공 사례에서 Ellume는 Bosch와 Rockwell Automation의 최신 기술을 사용하여 신속한 COVID-19 가정용 테스트의 대량 생산을 자동화하는 과정에 있습니다.

COVID-19 팬데믹은 전 세계로 빠르게 확산되었습니다. 전 세계적으로 395000000건 이상의 사례가 발생했으며, 이 수치는 계속해서 빠르게 증가하고 있습니다. 의료 시스템은 과부하 상태에 있으며, 고품질 치료를 제공하면서 수요를 관리하기 위해 노력하는 과정에서 수많은 과제에 직면하고 있습니다.

전 세계의 지역사회, 정부 및 산업계는 이제 팬데믹이 시작된 이후 COVID-19에 대한 주요 방어선이었던 광범위한 봉쇄 및 여행 제한의 필요성을 최소화하는 것의 중요성을 인식하고 있습니다.

전 세계 국가들이 새로운 팬데믹 이후의 정상 상태로 전환함에 따라, 신속한 진단 테스트는 질병 부담을 줄이고, 발병 및 지역사회 전파를 관리하며, 의료 시스템에 대한 압력을 줄이는 데 필수적인 역할을 합니다.

생산 라인에서 진단 테스트를 수행하는 로봇 팔.

Ellume invested in new manufacturing lines for their facilities in Australia and the U.S.

브리즈번에 본사를 둔 디지털 진단 회사인

Ellume는 최근 SARS-CoV-2 항원을 감지하고 질병통제예방센터(CDC) 보고 요건을 준수하는 신속한 COVID-19 가정용 테스트를 개발했습니다. 정확한 결과는 15분 이내에 제공되어 사용자가 신속한 결과를 얻을 수 있도록 하며, 지역 사회가 '새로운 일상'으로 복귀하는 데 도움이 됩니다. 주로 미국에서 주문이 증가함에 따라 공급을 보장하는 것이 Ellume의 주요 우선 과제였습니다.

생산 확대

Ellume는 COVID-19 자가 진단에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 호주와 미국에 있는 시설의 새로운 제조 라인에 투자했습니다.

Ellume의 설립자이자 CEO인 Sean Parsons는 “COVID-19는 곧 사라지지 않을 것이며, 지역사회와 경제가 계속해서 개방됨에 따라 신속한 항원 검사에 대한 수요가 증가할 것이기 때문에 생산 자동화는 소비자 수요 급증을 충족하는 데 필수적입니다.”라고 말했습니다.

진단 테스트를 위해 생산 라인을 점검하는 엔지니어.

Once complete, the production capacity will be nine parts per second

Ellume는 의료 장비 산업을 위한 공장 자동화의 선도적인 공급업체인 Bosch Australia Manufacturing Solutions (BAMS)에 COVID-19 진단 테스트의 대량 생산을 자동화해 달라고 요청했습니다. 여기에는 호주 브리즈번에 있는 Ellume의 시설을 위한 3개의 새로운 생산 라인과 미국 메릴랜드에 있는 시설을 위한 24개의 생산 라인 등 총 27개의 새로운 생산 라인이 포함됩니다.

“우리는 Ellume에 가정용 COVID-19 분석기 유닛을 제조하기 위한 18개의 완전 자동화된 조립 라인을 제공하고 있습니다. 여기에는 Bluetooth를 통해 분석기 유닛과 통신하고 부품의 품질을 보장하기 위해 기능 검사를 완료하는 종단 테스트 시스템도 포함됩니다.”라고 BAMS의 프로그램 매니저인 Bradley Trewin은 말했습니다.

“BAMS는 또한 이 제품의 조립 및 포장을 완전히 자동화할 ‘드로퍼’ 생산을 위한 9개의 라인도 제조하고 있습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

차세대 기술

보쉬의 제조 경험과 공장 자동화 노하우는 이 프로젝트에 큰 도움이 되었습니다. 생산 라인은 빅토리아주 클레이튼에 있는 보쉬 본사에서 제조되고 있습니다. 이 프로젝트에는 160대 이상의 로봇이 사용되고 있으며, 라인을 검사하고 평가하는 카메라인 200 + 개의 비전 시스템과 60 + 개의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)가 있습니다.  

“우리는 BAMS 자동화 전문 지식을 활용하여 글로벌 시장을 위한 호주 의료 기술 제조를 지원하게 되어 기쁩니다. 이는 현지 제조업에 긍정적인 영향을 미치고, COVID-19의 테스트 및 의료 진단에도 긍정적인 영향을 미칩니다.”라고 보쉬 호주의 사장인 Gavin Smith는 말합니다.

Ellume의 기술은 접근 가능하고 신뢰할 수 있으며 빠른 진단이 COVID-19 대응에 점점 더 중요해짐에 따라 정확하고 신속한 진단에 대한 전례 없는 글로벌 수요를 해결합니다.

팬데믹으로 인한 광범위한 공급 부족을 감안할 때, Rockwell Automation은 COVID-19와의 싸움에 도움이 될 수 있는 애플리케이션과 장비에 글로벌 공급망의 우선 순위를 두었습니다. Rockwell Automation의 지역 이사 Anthony Wong은 “우리의 우선 순위는 현지 제조업을 지원하여 긴급히 필요한 사람들에게 꼭 필요한 지원을 제공하는 것입니다.”라고 말했습니다.

“BAMS 및 Ellume과 같은 현지 혁신 기업과 협력함으로써 차세대 기술을 제공하여 COVID-19의 위험을 완화하는 동시에 호주 제조업을 강화할 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다.

호주 제조업 성공 사례

새로운 Ellume 제조 시설은 남반구에서 가장 큰 규모 중 하나가 될 것입니다. Ellume의 브리즈번 시설 생산 라인은 최종 테스트를 거치고 있으며 2월 말까지 가동될 예정이며, 첫 번째 미국 생산 라인은 2021년 11월에 출발했습니다.  미국의 최종 생산 라인은 2022년 중반에 설치되어 가동될 것으로 예상됩니다. 완료되면 전체 Ellume 프로젝트의 생산 용량은 초당 9개가 될 것입니다.

“우리는 지난 10년 동안 기술을 완벽하게 다듬어 왔으며, 이제 COVID-19 팬데믹의 한가운데에서 신속하고 정확한 진단의 역할이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. Ellume는 Bosch와 협력하여 세계 최고의 산업 자동화 노하우를 제조 공정에 도입하게 되어 기쁩니다. 이를 통해 Ellume는 보건 위기 상황에서 신뢰할 수 있는 동급 최고의 진단 제품을 제조할 수 있을 것입니다.”라고 Parsons 박사는 말했습니다.

Ellume의 신속한 COVID-19 자가 진단 키트는 15분 이내에 정확한 결과를 제공합니다.

Ellume’s rapid COVID-19 home test provides accurate results within 15 minutes

Rockwell Automation 정보

Rockwell Automation Australia와 Rockwell Automation New Zealand는 제조업체가 비즈니스에서 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 산업 자동화 및 정보 솔루션의 선도적인 글로벌 제공업체인 Rockwell Automation, Inc.의 자회사입니다. 이 회사는 Allen-Bradley® 제어 및 서비스와 Rockwell Software® 공장 관리 소프트웨어를 포함하는 산업 자동화 분야의 선도적인 글로벌 브랜드를 통합합니다. 광범위한 제품 믹스에는 제어 로직 시스템, 센서, 인간-기계 인터페이스, 드라이브 컨트롤러, 전원 장치 및 소프트웨어가 포함됩니다.
Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK)는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 우리는 사람들의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 세상을 더욱 생산적이고 지속 가능하게 만듭니다. 위스콘신주 밀워키에 본사를 둔 Rockwell Automation은 100개 이상의 국가에서 고객에게 전념하는 약 24500명의 문제 해결사를 고용하고 있습니다. 산업 기업 전반에 걸쳐 Connected Enterprise를 실현하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오.

Allen-Bradley, Rockwell Automation 및 Rockwell Software는 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

주제: 생명과학 프로그래밍 가능한 컨트롤러
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left COVID-19 신속 진단 테스트 제조