Loading
사례 연구 | 메탈
Recent ActivityRecent Activity

일상적인 기술이 ERP와 함께 실시간 재고를 생성합니다.

Everyday Technologies는 Plex ERP를 통해 운영을 현대화하고 실시간 재고를 구축하여 생산을 간소화하고 예측 기능을 향상시켰습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
메탈 성형 작업을 수행하는 생산 현장의 제복을 입은 직원
일상기술로고

Everyday Technologies는 Plex ERP를 통해 운영을 현대화하고 실시간 재고를 구축하여 생산을 간소화하고 예측 기능을 개선했습니다.

Cody Lee
Cody Lee
CEO 및 소유자, Everyday Technologies
과제
  • 구식 ERP 시스템은 예측 및 실시간 데이터 기능이 부족했습니다.
  • 수동 재고 관리로 인해 비효율성과 과도한 재고가 발생했습니다.
  • 향후 주문에 대한 전략적 계획이 없어 반응적인 의사 결정이 이루어졌습니다.
솔루션
  • Plex ERP
결과
  • 첫 3개월 이내에 재고 20% 감소
  • 최대 6개월까지 재고 수요 예측 가능
  • 실시간 의사 결정 및 운영 효율성 향상
 

과제

새로운 ERP로 현대화하고 운영 효율성을 개선할 준비가 되셨습니까?

Everyday Technologies는 오하이오주 시드니에 본사를 둔 메탈 성형 회사로, OEM에 레이저 블랭킹, 프레스 브레이크 성형, 용접 및 분체 코팅을 제공합니다. "고객의 성공이 우리의 성공"이라는 모토를 구현하는 이 회사는 15년 이상 동일한 솔루션에 의존한 후 더 발전된 ERP 시스템의 필요성을 인식했습니다. Everyday Technologies의 CEO이자 소유주인 Cody Lee는 "이 시스템은 기본적인 기능을 수행했지만, 현재 시스템에서 제공하는 현대적이고 더 강력한 기능이 정말 부족했습니다."라고 말합니다.

또한 로컬 서버에 호스팅된 이전 시스템에는 여러 가지 제한 사항이 있었습니다. 이 회사는 실시간 데이터 기반의 통찰력을 제공하고 운영 효율성을 개선하며 미래의 요구 사항을 정확하게 예측할 수 있는 클라우드 기반 스마트 제조 플랫폼이 필요했습니다.

솔루션

실시간 데이터 및 라이브 재고를 위한 Plex ERP 구현

다른 ERP 시스템을 평가한 후, 이 회사는 생산 데이터에 대한 실시간 데이터 액세스, 자동화된 재고 관리 및 예측 기능을 제공하는 클라우드 기반 솔루션인 Plex ERP를 선택했습니다. 이 시스템을 통해 미래의 필요를 정확하게 예측하고 재고를 더욱 전략적으로 관리할 수 있었습니다. “Plex의 클라우드 기반 기능은 이전에 알지 못했던 것이었습니다.”라고 Lee는 말합니다. 그는 Plex가 비즈니스에 가장 적합한 솔루션이라고 판단했습니다.

구현 단계에서 Everyday Technologies와 Plex는 전략적으로 생산 현장에 워크스테이션을 식별하고 설치했습니다. 이 워크스테이션을 통해 팀은 Plex 제어판을 활용하고 작업 흐름을 간소화할 수 있었습니다. 직원들은 포괄적인 교육을 받아 새로운 시스템에 익숙해질 수 있었습니다.

결과

간소화된 생산 및 실시간 재고 관리의 이점

Plex ERP를 도입하여 Everyday Technologies를 혁신했습니다. Lee는 “Plex를 통해 이전 시스템에서는 할 수 없었던 가장 중요한 일은 영구적인 실시간 재고를 확보하는 것이었습니다.”라고 설명합니다. 이전에는 재고 관리가 여러 스프레드시트에 분산되어 수동으로 감독해야 했습니다. 이제 모든 재고 데이터가 Plex 내에서 중앙 집중화되고 실시간으로 관리됩니다. 각 구매 구성 요소와 제조된 품목에는 바코드가 부착되어 실시간으로 체계적으로 관리됩니다.

또한 Plex는 회사의 작업 흐름을 개선했습니다. 실시간 재고를 통해 Everyday Technologies는 각 작업 센터에서 용량을 분리하고 필요한 작업과 자재에만 집중할 수 있습니다.

Lee는 “지난 몇 달 동안 많은 빠른 성과를 거두었습니다. 팀이 구현을 기대하고 있는 많은 것들이 있습니다.”라고 결론을 내렸습니다.

Published 2024년 12월 2일

주제: Accelerate Digital Transformation 디지털 트랜스포메이션 금속 Plex ERP
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 일상적인 기술이 ERP와 함께 실시간 재고를 생성합니다.