Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd.는 독일 함부르크에 본사를 둔 Jungheinrich Group의 일부입니다. 1953년부터 이 브랜드는 산업 분야 고객에게 지게차 취급 장비를 제공해 왔습니다. 산업용 차량, 창고 기술 및 인트라로지스틱스 분야의 선두주자입니다.
- 프로그램 계획과 프로젝트 실행 사이에 격차가 존재합니다.
- 잠재적인 병목 현상을 감지하지 못하고 공간을 최적화할 수 없습니다.
- 설계의 전반적인 효율과 정확성을 향상합니다.
- 프로젝트 구현 및 디버깅 모델의 스마트한 트랜스포메이션을 달성합니다.
- 프로젝트 성공을 향상합니다.
- 비용을 절감하면서 생산성을 향상합니다.
디지털 트랜스포메이션 시대에 데이터가 제공할 수 있는 부가 가치는 기업이 활용할 수 있는 블루오션이 되었습니다. 효율성으로 잘 알려진 물류 장비 산업은 데이터에 의해 주도되고 있으며, 새로운 모델과 스마트 물류 형태로 계속 변화하고 있습니다.
Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd.는 독일에 본사를 둔 Jungheinrich Group의 일부로, 1953년부터 산업 고객에게 지게차 처리 장비를 공급해 왔으며, 산업 차량, 창고 및 물류 기술의 선도적인 공급업체입니다. 지속적인 발전을 위해 이 팀은 프로젝트 설계 시간 단계에서 개선의 여지가 있음을 발견했습니다.
“과거에는 사전에 계획에 따라 데이터 분석을 수행했음에도 불구하고, 계획된 솔루션의 대부분이 실제로는 '종이 위의 이야기'에 불과했습니다. 프로젝트가 실제로 시작되어야만 시스템의 장점과 단점, 그리고 프로젝트의 잠재적인 병목 현상이나 최적화 가능한 공간을 파악할 수 있었습니다.”라고 Jungheinrich Forklift Shanghai Co., Ltd.의 기술 관리자인 Shi Ruohong은 말합니다.
이 회사는 이러한 과제를 극복하기 위해 디지털 트윈 소프트웨어 Emulate3D™를 도입했습니다.
Source: Jungheinrich Forklift Shanghai.
Emulate3D - 가상 시뮬레이션으로 병목 현상 극복
Emulate3D는 고충실도 산업 애니메이션, 시뮬레이션 및 제어에 중점을 두어 종합적인 솔루션을 제공했습니다. 이 플랫폼을 통해 Jungheinrich는 설계부터 구현까지 프로젝트의 전체 라이프사이클에 대한 디지털 트윈을 생성하여 가상 시나리오와 실제 시나리오 간의 격차를 해소할 수 있었습니다. 이러한 혁신을 통해 팀은 잠재적인 병목 현상을 감지하고, 프로젝트 계획을 최적화하며, 제어 시스템 시퀀스를 정확하게 예측할 수 있었습니다.
Emulate3D의 디지털 설계 접근 방식은 설계의 효율성과 정확성을 크게 향상시키는 동시에 설계 시간을 단축하여 사용자가 프로젝트 성공률을 높이고 생산성을 향상시키며 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
Emulate3D의 동적 디스플레이 기능은 프로젝트 구현뿐만 아니라 중국에서 Jungheinrich의 중요한 쇼케이스인 CIIE와 같은 이벤트를 위한 인상적인 3D 동적 사례 시연 비디오를 만드는 데도 활용되었습니다. 소프트웨어의 사용자 친화적 인터페이스와 강력한 시뮬레이션 엔진이 결합되어 모델링과 심층 개발이 용이하여 팀의 단순성과 확장성 요구를 모두 충족했습니다.
Shi는 Emulate3D 소프트웨어의 강력한 시뮬레이션 기능과 3D 시각적 표현을 통해 팀이 프로젝트의 각 지점에 적용된 완전한 장비와 저장에서 피킹, 처리에 이르는 다양한 애플리케이션 시나리오의 동적 효과를 구현할 수 있었다고 말했습니다.
Source: Jungheinrich Forklift Shanghai.
사용자 친화성 및 확장성
Jungheinrich 팀이 디지털 트윈 소프트웨어에 대해 높이 평가한 또 다른 중요한 요소는 "사용자 친화적"과 "강력한 확장성"의 장점을 결합했다는 점입니다.
Emulate3D의 제품 라이브러리에는 업계에서 일반적으로 사용되는 주요 자동화 제품이 포함되어 있으며, 모델의 형태와 동작 특성은 실제 제품과 매우 잘 일치합니다. 대부분의 프로젝트에서 주요 모델링 작업은 인터페이스에 직접 드래그 앤 드롭하여 완료할 수 있습니다. 이를 통해 경험이 적은 팀원도 핵심 사항을 빠르게 파악하고 작업을 완료할 수 있어 작업이 더욱 쉬워집니다.
복잡한 요구 사항과 강력한 2차 개발 역량을 갖춘 고급 사용자를 위해 Emulate3D는 다양한 확장 기능을 제공하여 개발자가 심층적인 개발을 통해 다양한 필수 기능과 효과를 달성할 수 있도록 지원합니다. Shi는 Emulate3D의 "사용자 친화적"과 "강력한 확장" 특성의 조합이 Jungheinrich 팀이 다양한 개발자의 역량에 따라 구성을 조정할 수 있게 하여, 다양한 유형의 프로젝트에서 팀의 전반적인 효율을 효과적으로 향상시킬 수 있다고 덧붙였습니다.
가치 확장 및 미래 혁신
Emulate3D는 Jungheinrich 팀이 현재의 과제에 대처할 수 있도록 할 뿐만 아니라 미래를 위한 혁신적인 능력을 확장할 수 있도록 지원합니다.
Shi는 Jungheinrich가 Emulate3D를 가상 디버깅에 더욱 활용하여 강력한 시각화 기능을 탐색할 계획이라고 밝혔습니다. Shi는 많은 고객이 더 이상 기존의 2D 디스플레이에 만족하지 않고 3D 관점에서 모든 각도에서 시스템의 작동을 보고 싶어 한다고 지적했습니다. Jungheinrich 팀은 Emulate3D를 사용하여 현장의 운영을 정확하게 나타내는 고도로 시뮬레이션된 디지털 트윈을 구축하여 고객의 요구를 충족할 계획입니다.
프로젝트 설계 및 구현을 넘어, Jungheinrich는 VR/AR 기반 기술 지원 솔루션을 개발하여 Emulate3D의 가치를 애프터 서비스로 확장하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브를 통해 엔드 고객의 운영 및 유지보수 담당자에게 실시간 원격 지원을 제공함으로써 물류 산업에서 지속적인 혁신에 대한 Jungheinrich의 의지를 보여줄 것입니다.
Emulate3D는 현재의 과제를 해결했을 뿐만 아니라, 진화하는 스마트 물류 환경에서 Jungheinrich가 무한한 가능성과 무제한 확장을 실현할 수 있도록 했습니다. 이 플랫폼의 혁신적인 애플리케이션 아이디어는 Jungheinrich와 그 고객 모두를 위한 물류 솔루션의 미래를 형성할 것으로 기대됩니다.
Published 2023년 7월 31일