Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

통합 로봇이 LaserBond의 생산성을 높입니다.

모든 프로젝트가 다를 때, 간편한 로봇 설정은 효과적인 레이저 클래딩의 핵심입니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
통합 로봇이 LaserBond의 생산성을 높입니다. hero image

과제

  • 통합 로봇을 사용하여 LaserBond의 레이저 클래딩 시스템의 생산성을 개선합니다.

솔루션

  • Integrated Architecture® - Allen-Bradley® Compact GuardLogix® 컨트롤러는 통합 모션 및 안전 기능을 통해 고급 로봇 제어를 제공합니다.
  • Allen-Bradley Kinetix® 서보 드라이브는 EtherNet/IP에서 통합 모션을 제공합니다.
  • Allen-Bradley UPS 전원 공급 장치
  • Stratix® 스위치는 스위칭 기능을 제공합니다.
  • 정보 및 가시성 - Studio 5000®은 시운전 시간을 단축합니다. FactoryTalk® View SE는 실시간 가시성을 제공하며 FactoryTalk ViewPoint를 통해 원격 액세스가 가능합니다.

결과

  • 부품 마모 감소 - LaserBond의 고객은 부품 수명이 4~5배 더 길어지는 것을 경험합니다.
  • 생산성 향상 - 로봇 설정에 필요한 평균 시간이 약 6배 단축되었습니다. 향상된 연결성은 운영 효율성 및 진단 정보에 대한 액세스를 제공합니다.
  • 사용성 향상 - 새로운 시스템은 사용자 친화적이며 향상된 사용자 경험을 제공합니다.

자본 집약적 산업은 필수 구성요소의 마모 및 부식으로 인해 종종 감소하는 최고 효율로 작동하는 공장 및 장비에 의존합니다. 레이저 클래딩은 산업 환경에서 마모 및 부식에 취약한 장비의 성능과 수명을 개선하는 데 효과적일 수 있습니다.

레이저 클래딩은 적층 제조 공정입니다. 이를 통해 신제품 또는 재제조 부품에 금속학적 결합을 가진 고성능 금속 또는 복합층을 추가하여 마모 및 부식에 대한 향상된 보호 기능을 제공합니다.

구성요소의 마모는 자본 장비의 생산성과 총 소유 비용에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

장비와 구성요소는 마모, 침식, 부식, 공동, 열 및 충격, 그리고 이러한 마모 메커니즘의 조합을 포함한 다양한 메커니즘을 통해 재료가 제거될 수 있으므로 맞춤형 표면 금속학은 구성요소의 수명을 연장하고 성능을 향상시킵니다.

LaserBond는 다양한 산업 분야에서 사용하기 위한 혁신적인 레이저 클래딩 솔루션과 시스템을 개발한 호주의 전문 표면 엔지니어링 회사입니다.

이 회사는 레이저 클래딩 공정에 사용되는 로봇 레이저 셀의 생산성을 개선하기 위해 새로운 기술에 투자하는 것의 가치를 인식했습니다. 

설정 간소화

자동화의 동인은 애플리케이션에 따라 다르지만 일반적으로 제조 효율성 및 생산성 향상에 중점을 둡니다. 레이저 클래딩의 경우, 프로세스는 로봇 모션의 정밀한 제어를 통해서만 가능하므로 자동화가 필수적이며 수동으로 수행할 수 없습니다.

LaserBond의 CEO Wayne Hooper는 “모든 레이저 클래딩 작업은 다르기 때문에 작업자에게 사용자 친화적인 자동화 시스템이 필요합니다. 로봇을 안전하게 구동하고, 외부 축을 구동하고, 레이저를 제어하고, 관련 장비를 제어하기 위한 명확한 지침과 함께 쉽게 설정할 수 있어야 합니다.”라고 설명합니다.

다양한 작업에 대한 설정 프로세스의 속도와 정확성을 개선하기 위해 LaserBond는 설정 시간을 줄여 생산성을 높이는 사용자 친화적 제어 시스템 개발을 지원할 하드웨어와 시스템을 Rockwell Automation에 의뢰했습니다.

과제는 각 로봇 레이저 클래딩 셀을 더 쉽게 작동할 수 있도록 하여 작업자가 로봇 코드를 편집하지 않고도 각 작업을 설정할 수 있도록 하는 것이었습니다.

통합 로봇 공학

이 새로운 솔루션은 EtherNet/IP에서 통합 안전 및 모션 기능을 갖춘 Allen-Bradley® Compact GuardLogix® 컨트롤러와 Allen-Bradley Kinetix® 서보 드라이브를 사용하여 Rockwell Automation Integrated Architecture® 제어 및 정보 포트폴리오를 포함합니다. 이를 통해 설정 시간을 줄이고 정보에 대한 액세스를 제공하는 지능형 장비를 만들 수 있습니다.

Main Image

레이저 클래딩은 매우 높은 성능의 표면을 생성합니다.

로봇 제어를 위해 PLC에서 개발된 모든 코딩을 통해 이 간소화된 통합은 로봇 설계 및 개발의 운영 효율성을 높였습니다. 또한 Studio 5000® 환경을 사용하여 시운전 시간을 단축했으며, FactoryTalk® View Site Edition 및 FactoryTalk TransactionManager를 통해 시스템에 원격 액세스도 제공했습니다.

Main Image

레이저 클래딩 공정에서 자동화는 로봇 모션의 정밀한 제어로만 가능하기 때문에 필수적입니다.

레이저와 로봇을 함께 사용할 때는 중요한 안전 문제가 발생합니다. 레이저 클래딩에는 매우 고출력 레이저가 사용되므로, 작업자가 프로세스 주변에 있지 않도록 하여 안전 위험을 완화하는 것이 중요합니다. PLC에 내장된 안전 기능을 통해 시스템의 안전성이 간소화되었으며, 안전 구성요소를 별도로 배선할 필요가 없었습니다.  

Rockwell Automation Encompass™ Product Partner인 Burkert Fluid Control Systems는 EtherNet/IP에서 유량 컨트롤러를 제공했습니다. 질량 유량 제어를 통해 프로세스 전반에 걸쳐 반복성과 일관성을 확보하여 적절하게 측정 및 관리할 수 있습니다.

“완전히 통합된 솔루션은 전체 로봇 레이저 셀과 잘 작동하며, FactoryTalk® View Site Edition을 통해 작업자의 사용자 친화성이 향상되었습니다.  안전과 제어를 통합함으로써 시스템이 크게 단순화되었고 각 애플리케이션의 설정 시간이 단축되었습니다.”라고 Wayne Hooper는 말했습니다.

향상된 사용자 친화성, 속도 및 정확성

레이저 클래딩은 산업 환경에서 마모 및 부식에 취약한 장비의 성능을 개선하는 효과적인 방법입니다. “우리 고객들은 매우 높은 성능의 표면을 생산할 수 있기 때문에 일반적으로 구성 요소의 수명이 크게 연장됩니다.”라고 Hooper는 설명했습니다.

“대부분의 고객에게 있어서 주요 절감은 부품 자체의 비용이 아니라 해당 부품 교체와 관련된 가동 중단 시간의 비용입니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

Main Image

레이저 클래딩은 산업 환경에서 마모 및 부식에 취약한 장비의 성능을 향상시킵니다.

이 프로젝트의 주요 목표는 각 특정 애플리케이션에 필요한 설정 시간을 줄여 레이저 클래딩 프로세스의 생산성을 향상하는 것이었습니다.

새로운 제어 시스템 덕분에 대부분의 작업에서 제어 프로그램 설정 시간이 일반적으로 30분에서 5분 미만으로 단축되었습니다. 또한 LaserBond는 이제 더 많은 데이터를 저장하여 라이브러리를 구축함으로써 유사한 작업이 있을 경우 프로그래밍 프로세스를 처음부터 시작할 필요가 없으므로 추가적인 시간 절약이 가능합니다.

“애플리케이션 요구 사항의 고유한 가변성을 고려할 때, 우리는 향상된 사용자 친화성과 함께 신속하게 설정할 수 있는 시스템이 필요했습니다. 새로운 시스템은 Industry 4.0과 매우 잘 부합하며, 장비에서 운영 및 진단 정보에 대한 액세스를 제공합니다. 이를 통해 로봇 시스템의 연결성이 개선되고 생산성이 크게 향상되었습니다.”라고 Wayne Hooper는 결론을 내립니다.

Rockwell Automation 소개
Rockwell Automation Australia와 Rockwell Automation New Zealand는 제조업체가 비즈니스에서 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 산업 자동화 및 정보 솔루션의 선도적인 글로벌 공급업체인 Rockwell Automation, Inc.의 자회사입니다. 이 회사는 Allen-Bradley® 제어 및 서비스와 Rockwell Software® 공장 관리 소프트웨어를 포함하는 산업 자동화 분야의 선도적인 글로벌 브랜드를 통합합니다. 이 회사의 광범위한 제품 믹스에는 제어 로직 시스템, 센서, HMI(Human-Machine Interface), 드라이브 컨트롤러, 전원 장치 및 소프트웨어가 포함됩니다.

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 우리는 사람들의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 세상을 더욱 생산적이고 지속 가능하게 만듭니다. 위스콘신주 밀워키에 본사를 둔 Rockwell Automation은 100개 이상의 국가에서 고객을 위해 헌신하는 약 23000명의 문제 해결 전문가를 고용하고 있습니다. 산업 전반에 걸쳐 The Connected Enterprise®를 구현하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com

Allen-Bradley, Compact GuardLogix, FactoryTalk, Kinetix, Rockwell Automation, Rockwell Software, Stratix, Studio 5000은 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

미디어 담당자:

Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au

Published 2020년 6월 4일

주제: 프로그래밍 가능한 컨트롤러 드라이브 Studio 5000 FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 통합 로봇이 LaserBond의 생산성을 높입니다.