Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

방대한 제품 다양성은 차세대 포장 민첩성을 요구합니다.

디지털화된 솔루션과 최상의 솔루션으로 시장에 서비스를 제공하려는 노력으로 다기능 포장 솔루션에 대한 엔드 유저의 수요를 충족합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
CT Pack 생산 라인

이탈리아 전문기업 CT Pack은 "노출된 제품에서 케이스 포장까지"를 약속합니다. 고객은 주로 제과, 제빵, 아이스크림 분야의 대규모 생산업체입니다.

이제 제품 형식, 수량, 크기, 맛의 다양성과 모든 다양한 포장 스타일, 마케팅 프로모션, 슈퍼마켓 특가, 계절별 변동까지 생각해 보면 CT Pack이 중요한 고객을 위해 충족해야 하는 광범위한 요구 사항을 금방 알 수 있습니다.

이러한 제품 다양성을 관리하기 위해 최종 사용자는 장비 공급업체에 극도의 유연성을 요구하며, 다양한 프로파일에 신속하고 쉽게 적응할 수 있고 가동 중단 시간이 최소화된 장비와 생산 라인을 원합니다.

 

다중 형식 기능

“CT Pack은 다양한 시장을 위한 수평 1차 포장 및 종단 포장 솔루션을 제공하기 위해 1991년에 설립되었습니다.”라고 영업 이사 Alberto Bonazza는 설명합니다. 이 회사는 유통 및 공급 시스템, 수평 1차 포장, 유연한 종단 솔루션 등 특정 분야의 선도 기업 역량을 통합합니다. 총 65년의 경험을 바탕으로 CT Pack은 식품 산업에 턴키 솔루션을 제공하는 장비 및 경험의 통합 소스를 대표합니다.

“우리 회사의 강점은 노출된 제품에서 케이스 포장까지, 그리고 그 사이 모든 것을 처리할 수 있는 완전한 턴키 솔루션을 제조할 수 있는 능력입니다. 현대 생산자의 요구를 충족하기 위해 이러한 솔루션은 최대한의 유연성, 효율성, 신뢰성을 갖추어야 하며, 그래서 우리는 고객이 요구하는 민첩성과 디지털 역량을 제공할 수 있는 Rockwell Automation과 같은 기술 제공업체에 의존합니다.”

 

플라스틱 감소

많은 시장과 고객이 1차, 2차, 3차 포장재로서 플라스틱 사용을 줄이려고 함에 따라 CT Pack이 제공하는 민첩성이 점점 더 중요해지고 있습니다.

“대부분의 고객이 포장 매체로 종이 필름을 사용하고 있습니다.”라고 Bonazza는 설명합니다. “우리는 새로운 장비뿐만 아니라 기존 장비도 개조하여 이러한 요구를 충족할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. 많은 기계적 수정을 해야 하지만, 민첩한 자동화 인프라도 이 프로세스를 더 쉽고 빠르게 달성하는 데, 특히 이미 현장에 설치된 장비에서 매우 중요합니다.”

“CT Pack에서 지속 가능성은 장비에 대한 사고방식이기도 합니다.”라고 Bonazza는 덧붙입니다. “우리는 제품의 재료 양을 줄이고 장비의 에너지 소비를 줄이는 설계 단계에서 시작합니다. 실제로 우리는 이미 ISO14001 인증을 받았으며, ISO45001 인증은 진행 중이고 2023년 5월에 받을 예정입니다.”

 

원격 연결성

디지털화된 솔루션을 활용한 유연성 제공의 또 다른 요소는 CT Pack이 제공하는 향상된 연결성입니다. Bonazza는 “이제 스마트 글라스를 사용하여 모든 장비를 서비스할 수 있습니다.”라고 설명합니다. “우리 시스템은 완전히 연결되어 있어 원격 액세스, 문제 해결 및 지원을 제공할 수 있습니다. 실제로 우리는 이미 효율성, 기능성, 구성요소 마모와 관련된 정보를 분석하고 있으며, 이를 통해 고객의 OEE를 향상시키는 동시에 가동 중단 시간을 줄이고 솔루션의 전체 수명을 늘리고 있습니다. Rockwell Automation은 이러한 중요한 애프터 서비스 활동을 관리하기 위해 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 패키지를 제공하여 이를 실현하는 데 큰 도움이 되고 있습니다.”

이 모든 것은 사이버보안에 대한 강력한 접근 방식 없이는 불가능했을 것입니다. “새로운 Rockwell Automation FactoryTalk® Remote Access™ 솔루션의 사이버보안에 대한 높은 관심 덕분에, 이제 우리는 고객이 요구하는 IT 보안 규정을 준수하고, 이전에는 불가능했던 애플리케이션에 원격 액세스를 도입할 수 있게 되었습니다. 이 기능을 통해 더 많은 고객과 애플리케이션을 신속하고 단호하게 지원할 수 있습니다!

“CT Pack은 애플리케이션 개발과 고객 요구 사항 파악, 예비 부품 및 지원에 대한 글로벌 커버리지, 그리고 새로운 제품 및 기술의 개발과 배포 등 다양한 측면에서 Rockwell Automation과 긴밀히 협력하고 있습니다.”라고 Bonazza는 결론을 내립니다. “이러한 협력은 역량 측면에서 시장을 선도할 뿐만 아니라, 미래를 내다보며, 우리는 차세대 솔루션을 위해 고급 분석을 활용하여 가동 중단 시간을 더욱 줄이고 장비의 수명을 연장할 것입니다. 고객은 모든 단계에서 이익을 얻습니다!”

당사의 스마트 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

Published 2023년 4월 6일

주제: 식음료(F&B) 생명과학 클라우드 제조 소프트웨어
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 방대한 제품 다양성은 높은 포장 민첩성을 요구합니다.