Loading
사례 연구 | 해양
Recent ActivityRecent Activity

덴마크 해군이 어떻게 새로운 바람을 돛에 불어넣었는가

LOGIMATIC은 선원에게 더 빠르게 반응하는 터미널과 도구를 제공하는 새로운 해양 기술 솔루션을 설계합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
덴마크 해군이 어떻게 새로운 바람을 돛에 불어넣었는가 hero image

과제

  • 덴마크 해군은 15년간의 활발한 운용 후 Absalon급 지원함의 기술을 재설치하고 현대화해야 했습니다.

솔루션

ThinManager

  • 추가적인 감독 기능 계층을 추가하여 성능을 향상시킵니다. 선박의 요구에 맞게 확장 가능한 제어 및 보안을 제공합니다.

FactoryTalk View SE(HMI 소프트웨어)

  • 승무원에게 더 간결하고 명확한 콘텐츠 시스템(선박의 상황 및/또는 계급별)을 제공합니다.

IPMS(Integrated Platform Management System)

  • 8000개 이상의 신호를 종합적인 모방 디스플레이로 컴파일하여 개요 및 제어를 제공하는 FactoryTalk 애플리케이션입니다.

Rockwell Automation PartnerNetwork

  • 설계, 서비스 및 지원을 제공하는 Rockwell Automation 시스템 통합업체 LOGIMATIC입니다.

결과

가동 중단 시간 감소

  • 업그레이드된 시스템과 간소화된 터미널은 바다에서 최소한의 가동 중단 시간을 보장하는 '플러그인' 솔루션입니다.

효율성 향상

  •  HMI 소프트웨어는 승무원이 작업과 모니터링 시스템 간에 신속하게 전환할 수 있도록 지원합니다. '연결된' 선박은 승무원에게 그래픽 사용자 터미널을 제공하여 어디서나 문제/작업을 신속하게 해결할 수 있도록 합니다.

보안 강화

  • 정보 흐름을 제어하고 사이버 공격을 방어하기 위한 가장 강력한 보안 프로토콜입니다.

오늘날의 모범 사례 기술 이야기가 해군 함정, 생명을 위협하는 상황, 전쟁의 잠재력으로 시작하는 경우는 많지 않습니다. 그러나 덴마크 해군과 엘리트 Absalon급 지원 함대의 함정을 업그레이드해야 하는 경우에는 바로 이러한 상황이 발생합니다.

군대의 구체적인 요구 사항을 이해하는 것은 최고의 '민간' 기술 설계자에게도 어려운 일일 수 있습니다. 그러나 선도적인 시스템 통합업체인 LOGIMATIC은 해군과의 광범위한 협력 경험을 바탕으로 오랜 동맹국인 Rockwell Automation과 함께 덴마크 해군의 첫 번째 유연한 지원 선박이 완전한 기술 점검을 위해 건조 도크에 도착했을 때 이를 해결했습니다.

그들은 자신들이 직접 대양을 항해하는 것처럼 생각하고 행동할 뿐만 아니라 해양 기술의 한계를 뛰어넘어야 한다는 것을 알고 있었습니다.

15년간의 해상 근무

2003년에 건조된 덴마크 해군 함정 HDMS ABSALON(L16)은 15년의 수명 후에 자동화 및 원격 제어 시스템을 완전히 교체할 예정이었습니다. 이 상황에서는 함정의 전체 기술 인프라를 완전히 현대화하는 것이 필수적이었습니다.

선박의 구식 '두꺼운' 시스템을 운영하는 것은 유지 비용이 과도하게 많이 들 뿐만 아니라, 많은 경우에 업데이트가 불가능할 정도로 구식이 되었습니다. 화재 관리, 경고 시스템, 카메라 모니터링 및 알람과 같은 다양한 기능을 제어하는 화면 뱅크가 있는 선박 주변의 사용자 터미널은 유지 관리에 많은 노동력이 필요했습니다.

이 노후화된 인프라를 전면 개편하여 해군 인력이 적절한 위치에서 적절한 시간에 적절한 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 하는 것이 중요해졌습니다. 이는 사용자 경험을 개선할 뿐만 아니라 시간을 절약하고 잠재적으로 인명을 구할 수 있는 현대적인 시각화 시스템을 통해 이루어져야 했습니다.

“분명히 이 함선의 기술적 능력은 구식이었고, 더 현대적인 능력에 부합해야 했습니다.” LOGIMATIC의 프로젝트 엔지니어인 Mathias Jensen의 설명입니다. “덴마크 해군은 인력에 대해 유연하면서도 탄력적인 새로운 솔루션을 찾고 있었고, 이를 쉽게 구현하고 활성화할 수 있기를 원했습니다.”

업데이트를 위해 설정된 과정

LOGIMATIC은 상황에 따라 선박 전체를 연결하여 콘텐츠를 관리, 제공 및 공유할 수 있는 "더 간소화된" 시스템이 필요하다는 사실을 알고 있었습니다.

그러나 덴마크 해군에 이 시스템이 최선의 공격 계획임을 입증하는 것은 일반적인 제안서 작성만큼 쉽지 않았습니다. 그래서 LOGIMATIC은 한 걸음 더 나아가 제안된 시스템을 직접 시도하고 테스트할 수 있는 전용의 완전 가동되는 개념 증명(Proof of Concept) 실험실을 맞춤 제작하기로 결정했습니다.

실험실 내에서의 시간을 포함하여 해군과 심도 있는 협의를 거친 후, LOGIMATIC은 하드웨어, 애플리케이션 및 시각적 소스의 관리를 단순화하는 Rockwell의 단순화된 기술 아키텍처인 ThinManager를 설계하고 구현할 것을 권장했습니다. 이 협의 과정에서 ThinManager를 사용하여 수행한 사전 작업에 깊은 인상을 받은 해군 관계자들은 즉시 출항에 동의했습니다.

“우리는 덴마크 해군과 함께 개념 연구소에서 많은 시간을 보내면서 설계를 지속적으로 검토하고 잠재적인 문제를 해결했습니다.”라고 Mathias Jensen은 계속해서 말합니다..“우리는 선박 자체에서 사용할 수 있는 시간이 제한되어 있다는 사실을 알고 있었기 때문에 모든 당사자가 우리의 계획에 만족하는 것이 중요했습니다. 컨셉 랩은 이를 위한 훌륭한 방법이었습니다.”

프로젝트가 공식적으로 승인되자 LOGIMATIC은 덴마크 해군과의 20년간의 협력 이력과 상관없이 육상에 갇힌 실험실을 벗어나 선박 승무원과 함께 바다로 나가야 했습니다. ThinManager 구현에 필요한 문제점, 해군 요구 사항 및 최상의 솔루션에 대한 직접적인 이해를 얻어야 했습니다.

민간 고객과의 모든 '표준 관행'은 LOGIMATIC 팀이 해군 지원함의 승무원과 직접 협력하기 시작하면서 모두 무시되었습니다. 화면 전환, 버튼 누르기 또는 표준 마우스 크기와 같은 겉보기에는 단순한 문제도 생사를 가르는 잠재적인 문제로 간주되어야 했습니다.

LOGIMATIC 팀은 IT 인프라가 수행해야 하는 조건에 대한 심층적인 이해와 인식을 바탕으로 맞춤형 ThinManager 솔루션을 개발했습니다. 목적에 맞게 설계된 소프트웨어는 신중하게 고려된 하드웨어에 프로그래밍되었으며, 여러 소스가 단일 디스플레이 터미널에 통합되어 선박의 모든 IP카메라, FactoryTalk View SE SCADA 시스템 및 기타 타사 소프트웨어 패키지에서 지속적으로 유입되는 데이터를 즉시 읽고 반응할 수 있습니다.

기술 물결을 타고 항해하기

초기 시스템이 설치된 후 LOGIMATIC 팀은 덴마크 해군과 함께 새로 개조된 HDMS ABSALON(L16)에서 계속 항해했습니다. 노르웨이와 스코틀랜드 전역에서 실제 시나리오를 통해 인프라를 테스트하고 개선함으로써 시스템, 하드웨어 및 프로토콜을 다듬기 위한 협력 노력이 가능했습니다.

노후화된 하드웨어와 수많은 하위 시스템으로 구성된 무거운 시스템은 각 사용자 터미널에서 맞춤형 서버 기반 소프트웨어와 가상 머신으로 업그레이드되었습니다. 지정된 직원이 쉽게 액세스할 수 있고 각 상황에 가장 적합한 콘텐츠를 원활하게 제공하는 HDMS ABSALON(L16)은 몇 달 전 건조 도크에 올려졌던 15년 된 선박에서 크게 도약했습니다. 그 결과 자매함인 HDMS ESBERN SNARE(L17)는 완전한 기술 개조를 신속하게 승인받았습니다.

“해상에서 예기치 않은 가동 중단은 특히 잠재적인 전투 상황에서 위험할 수 있습니다.”라고 덴마크 국방부 조달 및 물류 기구의 전기 전력 및 자동화 프로젝트 관리자인 Søren Præsius는 말합니다.

“터미널에서 일관되고 번개처럼 빠른 속도로 작업할 수 있는 능력은 말 그대로 생사를 가르는 상황이 될 수 있습니다. 이제 우리 승무원들은 어떤 스트레스 상황에서도 일관되고 직관적인 시스템을 통해 신속하게 조치를 취할 수 있습니다.”

운영 비용 절감도 ThinManager 구현의 결과로 덴마크 해군이 경험한 주요 이점 중 하나입니다. 유지 관리 비용이 많이 드는 과도한 하드웨어는 HMI 소프트웨어와 함께 더욱 현대적이고 효율적인 제어 장치로 대체되었습니다. 또한 ThinManager는 향후 수년 동안 필요한 모든 조정과 변경을 허용할 수 있도록 확장 가능하므로 특히 기존 시스템과 비교할 때 비용이 절감됩니다.

모든 군대에서 보안은 가장 중요하며, 특히 고장과 외부인이 컴퓨터나 USB를 선상에 반입하는 위협에 대비해야 하는 해상 또는 도크에 있는 해군 함정의 경우 더욱 그렇습니다.  LOGIMATIC은 최고 수준의 보안 조치를 위해 ThinManager 시스템을 구현했습니다. 새로운 시스템은 여전히 '개방형 시스템'이지만, 이 아키텍처는 보호 수단을 훨씬 더 효율적이고 효과적으로 실행할 수 있도록 합니다.

“이 프로젝트를 통해 덴마크 해군 전체에 매우 긍정적인 영향을 미쳤습니다.”라고 Søren Præsius는 말합니다. “새로운 기술은 나머지 함대 전체에 걸쳐 개선을 위한 청사진을 제공합니다. HDMS ABSALON과 ESBERN SNARE의 성공적인 업그레이드는 해군 프리깃함 세 척의 개선을 위한 길을 열었습니다. 앞으로도 함께 달성할 수 있는 다른 성과를 기대하고 있습니다.”

위에서 언급한 결과는 덴마크 해군이 Rockwell Automation 제품 및 서비스를 다른 제품과 함께 사용한 경우에 해당합니다. 다른 고객의 경우 구체적인 결과가 다를 수 있습니다.

상표 정보:

ThinManager, FactoryTalk View SE는 Rockwell Automation Inc.의 상표입니다.

 

Published 2019년 12월 10일

주제: 디지털 트랜스포메이션 가속화 안전 솔루션 디지털 트랜스포메이션 선박 ThinManager FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 덴마크 해군이 어떻게 새로운 바람을 돛에 불어넣었는가