Loading
성공 사례 | 식음료(F&B;)
Recent ActivityRecent Activity

지속 가능한 포장 제공을 위한 HDG의 혁신

패키징 그룹은 고객이 제품 포장을 재고하여 재활용성을 높이고 에너지 소비를 줄일 수 있도록 지원합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
포장 기계 tpg hdg

마커스 베렌스(Marcus Behrens)는 HDG의 전무 이사입니다. 독일에 본사를 둔 이 장비제조업체(OEM)는 포장 산업용 기계를 제조하는 기업 포트폴리오인 The Packaging Group의 회원사입니다. HDG는 식음료(F&B;), 애완동물 사료, 개인 관리, 제약 및 화학 시장의 고객이 가방을 채우고 밀봉하는 데 사용하는 수평 성형, 충전 및 밀봉(HFFS) 시스템을 전문으로 합니다. HDG는 Rockwell Automation PartnerNetwork의 골드 레벨 OEM 회원사입니다.

지속 가능성을 위한 장비 재설계

대기업이 소비자 요구를 충족하고 더 높은 환경 기준을 달성하기 위해 야심찬 목표를 추구함에 따라 지속 가능성은 포장 산업에서 필수 요소가 되었습니다. 이러한 노력을 지원하기 위해 HDG는 고객이 천연 포장재를 사용하고, 자원을 최소화하고, 전기를 절약하며, 에너지 소비를 모니터링할 수 있도록 장비를 재설계하고 있습니다.

동영상 보기

 
동영상
지속 가능한 포장 제공을 위한 HDG의 혁신

HDG 회사인 The Packaging Group은 고객이 제품 포장을 재고하여 재활용성을 높이고 에너지 소비를 줄일 수 있도록 지원합니다.

마커스 베렌스(Marcus Behrens), HDG의 부서인 패키징 그룹의 전무 이사

 

Marcus Behrens

HDG 전무이사

 

“전통적인 플라스틱 포장재에서 벗어나려는 움직임이 있습니다. 전통적인 라미네이트 필름은 산소와 습기로부터 제품을 보호하기 위해 최대 7개의 층으로 구성되어 있지만 재활용이 거의 불가능합니다.”라고 Marcus는 말합니다. “제조업체들은 쉽게 재활용할 수 있는 단일 재료로 전환하려고 합니다.

단일 필름은 수십 년 동안 제조업체가 사용해 온 재료와는 다르게 처리에 반응합니다. 이러한 신흥 재료는 온도에 더 민감하고 열에 다르게 반응합니다.  

“재료의 특성은 특히 까다롭습니다.”라고 Marcus는 설명합니다. “자동화 관점에서 우리는 가방 제조에 적용되는 열을 더 잘 제어하기 위해 더 많은 제어 장치와 센서를 포함하도록 장비를 수정해야 합니다. 또한 품질 요구 사항을 충족하기 위해 사용되는 알고리즘도 수정해야 합니다.”

고객 목표가 혁신을 주도합니다

HDG는 대형 유럽 제조업체가 100% 재활용 가능한 종이 기반 포장으로 전환하는 과정에서 단일 재료를 사용할 수 있도록 지원하는 시스템을 개발하고 있습니다.

“그들은 앞으로 몇 년 안에 판매하는 모든 플라스틱 포장을 대체할 계획을 세우면서 트렌드를 앞서가고 있습니다.”라고 Marcus는 말합니다. “그들의 열정은 우리에게 더 나아가 아직 개발되지 않은 것을 개발하도록 동기를 부여합니다.”

HDG는 또한 Rockwell Automation과 협력하여 고객이 데이터에 액세스하고 시각화하여 에너지 사용을 줄일 수 있도록 지원하는 에너지 모니터링 솔루션을 갖춘 HFFS 시스템을 개발하고 있습니다. 

“라인에서 소비하는 것을 알면 현재 데이터를 이전 및 미래 배치와 비교할 수 있습니다.”라고 Marcus는 설명합니다. “에너지 소비가 다르다면 그 이유는 무엇일까요? 데이터는 유용하며 투명성은 필요한 장비 유지보수 또는 재료 품질의 편차에 대한 경고를 제공합니다.”

이미 이러한 통찰력을 통해 HDG는 가방 밀봉에 사용되는 온도를 낮추고 에너지 비용을 20% 절감할 수 있는 기회를 발견했습니다.

팀 기반 접근법

Marcus는 지속 가능한 포장 및 재료를 추구할 때 성공을 위해서는 팀의 노력이 필수적이라고 말합니다.

“포장 공급업체, 장비 공급업체, 고객을 함께 참여시키는 것이 중요합니다. 이 삼각관계는 프로젝트를 완벽하게 수행하기 위한 강력한 유대입니다.”라고 그는 말합니다. “항상 약간의 조정과 미세 조정이 필요하지만, 모두가 함께 협력하면 많은 시간을 절약할 수 있습니다.”

2023년 5월 30일 발행

주제: Network Architectures Integrated Architecture 지속 가능성 가정용품 및 생활용품 산업 제어 제품 프로그래밍 가능한 컨트롤러 모터 컨트롤
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 지속 가능한 포장 제공을 위한 HDG의 혁신