Pacmac은 CPG 산업을 위한 튜브 충전 및 카토닝 장비를 제조합니다. 이 회사는 세 개의 유닛으로 나뉘어 포장 장비를 제조하며, 최첨단 장비를 갖추고 있습니다.
Pacmac의 사명은 견고성과 고객 만족에 중점을 두고 인도에서 설계 및 제조된 기술적으로 우수한 장비를 개발하는 것입니다.
간편한 제품 전환을 위한 카토닝 프로세스 자동화
글로벌 시장을 위한 유연한 기계 설계 제공
CompactLogix™
Kinetix® 5500 EtherNet 서보 드라이브
Kinetix® VP-Series 서보 모터
더 빠른 제품 변경
더 정확한 카토닝
Pacmac은 다양한 포장 크기를 빠르고 쉽게 수용할 수 있는 자동화된 상자 포장 기계가 필요했습니다.
Pacmac이 구형 장비로 직면한 일반적인 문제는 개방 루프였습니다. 데이터 교환이 없었고, 많은 기계 부품의 개입으로 인해 시간이 지남에 따라 정확도가 떨어졌습니다. 상자의 크기가 변경되면 장비의 축을 수동으로 조정하여 오프셋을 보정해야 했습니다. 정전 시 주 모터의 절대 위치를 확인할 수 없어 제품 손실이 발생했고, 주 모터가 고장 나면 장비가 완전히 멈췄습니다.
또한, 구형 장비는 튜브 변형을 처리하는 능력이 제한적이었습니다. 향상된 아키텍처를 통해 동일한 장비로 HMI에서 다른 튜브 유형을 선택하기만 하면 장비를 멈추지 않고도 다양한 제품을 상자 포장할 수 있습니다.
다양한 상자 유형을 처리하고 생산성과 효율성을 높이기 위한 새로운 장비를 개발합니다.
Pacmac은 Rockwell Automation과 협력하여 자동화된 제품 전환 기능을 갖춘 새로운 상자 포장 장비를 개발하여 증가하는 글로벌 수요를 충족했습니다.
Rockwell은 CompactLogix™, Kinetix® 5500 EtherNet 및 Kinetix® VP-Series 서보 모터로 구동되는 Pacmac용 솔루션을 설계했습니다. 새로운 장비는 Kinetix® 5500 EtherNet에 있는 서보 모터에 연결된 축을 가지고 있어 컨트롤러와의 통신을 통해 수동 기계 시스템을 제거합니다.
CompactLogix 컨트롤러는 향상된 성능, 증가된 용량, 개선된 생산성 및 강화된 보안을 제공하여 제조를 위한 스마트 장비 및 장비의 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 지원합니다.
Kinetix VP-Series 서보 모터는 EtherNet 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 제어를 제공합니다.
수요를 충족하기 위한 장비 설계 간소화
새로운 장비를 통해 Pacmac은 더 다양한 제품과 더 많은 엔드 유저에게 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 물리적 현장 방문이 아닌 원격으로 다학제 아키텍처에 액세스하여 문제 해결 또는 수정을 수행할 수 있기 때문에 장비의 원격 작동 및 모니터링이 가능합니다.
다축 장비를 통해 Ethernet 통신을 통한 원활한 데이터 전송이 가능합니다. 제품 유형에 따라 엔드 유저는 HMI에서 레시피를 선택할 수 있으며, 시스템은 자동으로 오프셋을 조정합니다. 작업자는 고장을 더욱 정확하게 예측하고 감지할 수 있습니다. 정전 시 서보의 절대 위치를 유지할 수 있습니다.
엔드 유저는 기계 시스템이 축소되어 더 높은 정확도와 더 낮은 유지보수 비용을 누릴 수 있으며, 축 추가 또는 삭제를 통해 확장성을 달성할 수 있습니다. 장비를 업스트림 시스템과 쉽게 통합할 수 있습니다.
장비 유지보수 비용과 시간이 감소하여 OEE가 향상됩니다. 이는 다음을 통해 달성됩니다:
장비의 기계 부품 수를 줄여 부품의 극심한 마모를 줄입니다.
서보의 오프셋을 자동화하여 오류, 폐기물 및 가동 중단 시간을 줄입니다.
HMI에서 제품 유형을 간단히 선택하여 제품 전환 시간을 줄이고 자동으로 조정합니다.
Published 2024년 4월 15일