회원님을 위한 추천
여러분이 운전하는 도로는 건설 인력뿐만 아니라 Gencor Industries와 같은 제조업체의 노력의 결과입니다. Gencor는 100년 넘게 기술 혁신을 통해 고속도로 건설 산업 표준을 형성하는 데 기여해 왔습니다.
그리고 이제 이 회사는 IIoT 기술을 사용하여 업계에 새로운 가능성을 창출하고 있습니다.
Gencor는 최근 자사의 제품에 더욱 연결되고 디지털화된 기능을 통합하기 위한 수년간의 이니셔티브를 시작했습니다. 이 이니셔티브의 원동력은 고객에게 더 많은 정보를 제공하여 보다 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 궁극적으로 운영의 신뢰성과 수익성을 개선하려는 열망입니다.
새로운 도로 포장
Gencor는 고객 운영을 이해하고 원격으로 지원하기 위해 PLC 데이터를 사용하는 보다 연결된 접근 방식으로 전환하는 데 10년 이상을 보냈습니다. 그러나 이 회사는 고객 장비에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 수 있는 IIoT 플랫폼과 솔루션을 도입하여 이러한 노력을 몇 년 전부터 가속화하기로 결정했습니다.
회사는 디지털 트랜스포메이션을 추진하기 위해 CEO와 다른 리더들로 구성된 팀을 구성했습니다.
Gencor의 수석 부사장 Dennis Hunt는 “집행 위원회로서 우리는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 고객을 더 잘 지원하기 위해 무엇을 할 수 있는지 논의했습니다.”라고 말했습니다.
2019년에 정보 수집 단계가 시작되었습니다. 이 단계의 일환으로 Gencor는 건설 산업 및 기타 분야의 디지털 트랜스포메이션 리더들이 무엇을 하고 있는지 벤치마킹하고 Automation Fair®와 같은 업계 행사에 참석했습니다. 그런 다음 기술 파트너인 Rockwell Automation 및 전략적 제휴 파트너인 PTC와 협력하여 장비에 대한 디지털 트랜스포메이션 전략을 정의했습니다.
1단계 출시
현재 Gencor는 전환의 첫 번째 단계에 있습니다. 이 단계에서 수행되는 활동은 다음과 같습니다.
- 연결된 센서를 사용하여 온도 및 진동과 같은 장비 상태 데이터 실시간 모니터
- 클라우드 기반 애플리케이션을 사용하여 탱크 팜 및 열 시스템과 같은 시스템의 성능 지표 모니터
- 확장 가능한 공장 대시보드를 사용하여 운영 관리를 위한 실시간 정보 제공
이 회사는 이러한 기능을 소수의 고객 공장에 도입했습니다. 지금까지 참여한 고객들 사이에서 관심이 높았습니다. 게다가 Gencor가 지금까지 구축한 원격 연결은 COVID-19 팬데믹 기간 동안 특히 유용한 것으로 입증되었습니다.
FactoryTalk® InnovationSuite Vuforia Chalk와 같은 도구를 사용하여 Gencor는 공장 내부에 물리적으로 있지 않고도 스타트업 및 지원 공장을 지원할 수 있었습니다.
“인터넷을 통해 고객과 협력하면서 고객이 보는 것을 저희도 볼 수 있습니다.”라고 Hunt는 말했습니다. “고객과 함께 문제를 해결하고, 업데이트 및 업그레이드를 수행할 수 있지만, 더 중요한 것은 고객에게 발생하는 상황을 안내하는 것입니다. 현장에 있지 않은 직원들과 함께 시동한 아스팔트 공장이 네다섯 곳 있습니다.”
또 다른 공장에서는 연결된 베어링의 온도와 진동을 원격으로 모니터하고, 설정된 파라미터를 벗어나면 알람을 트리거할 수 있습니다. 한편, 캐나다 알버타 북부에서는 원격 액세스를 통해 Gencor 기술자가 인터넷에 연결하기 위해 위성 통신을 사용하는 매우 원격지에 있는 공장을 지원할 수 있습니다.
앞으로의 전망
Gencor는 디지털 트랜스포메이션의 첫 번째 단계를 마무리하는 과정에 있습니다. 그런 다음 이 단계의 일부로 개발된 전체 제품 개념을 몇 달 안에 고객 장비에 배포할 수 있을 것으로 예상합니다.
현재까지 Gencor는 내부 개발 일정 및 마일스톤의 진행 상황과 완료를 추적하여 성공을 측정하고 있습니다. 궁극적으로 이 회사는 고객 만족도와 같은 정성적 요소, 고객 운영의 성능 및 신뢰성 향상, Gencor 내의 판매량 및 마진 변화와 같은 정량적 요소를 기반으로 성공을 측정할 것입니다.
2단계로 나아가면서 Gencor는 증강 현실 및 가상 현실(AR/VR) 기술의 사용을 확대할 수 있습니다. 지금까지 이 회사는 교육 목적으로 AR 및 VR을 사용해 왔으며, 이를 통해 고객이 장비를 보다 효율적으로 운영하고 서비스를 제공할 수 있습니다. 그 밖의 기회로는 인공 지능이 제품 성능을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 탐색하는 것이 있습니다.
“우리가 한 일은 현재 고객에게 분명히 도움이 되고 있으며, 장비의 가시성, 장비가 무엇을 하고 있는지, 그리고 어떻게 작동하는지에 대한 이해를 통해 앞으로도 더 많은 도움이 될 것입니다.”라고 Hunt는 말했습니다.
Published 2020년 11월 17일