Loading
사례 연구 | 펄프 및 제지, 가정용품 및 퍼스널 케어
Recent ActivityRecent Activity

Encore Tissue, PlantPAx DCS로 공장 신뢰성 업그레이드

사용자 친화적 소프트웨어가 주요 티슈 제조 장비의 생산성을 향상합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Encore 티슈 icare 두 박스
Encore Tissue 로고

Encore Tissue는 1998년 Holckner Family가 작은 티슈 사업을 인수하면서 탄생했습니다. Encore의 비전은 처음부터 명확했습니다. 사회적, 경제적, 환경적으로 지속 가능하도록 노력하면서 호주 시장에 고품질 티슈 제품을 제공하는 것이었습니다.

과제

  • 생산이 증가함에 따라 Encore Tissue는 생산성 향상, 사용자 친화적 인터페이스 제공, 장기 지원을 포함하는 최신 DCS 솔루션을 찾았습니다.
솔루션

  • 철저한 검토 끝에 Encore Tissue는 구형 솔루션을 대체하기 위해 PlantPAx® DCS를 선택했습니다.
결과

  • PlantPAx를 구현함으로써 Encore Tissue는 이제 통합 시스템을 갖추게 되었습니다. Rockwell DCS는 PowerFlex® 드라이브를 제어하는 Rockwell 안전 컨트롤러와 통신합니다. 이를 통해 드라이브 시스템과의 통합이 간소화되었으며, 향후 간단한 업그레이드도 가능해졌습니다.

호주를 대표하는 화장지 및 종이 타월 제조업체인 Encore Tissue는 Rockwell Automation의 PlantPAx® 분산제어시스템(DCS)으로 업그레이드하여 빅토리아 공장의 효율성과 신뢰성을 향상시켰습니다.

Rockwell은 2000년대 초에 티슈 기계의 DC 드라이브 시스템을 먼저 작업한 후 2014년에 절반을 인버터로, 2017년에 나머지 절반을 인버터로 전환하는 등 20년 넘게 icare 화장지와 같은 가정용 브랜드를 생산하는 Encore Tissue와 협력해 왔습니다. 인버터 드라이브 시스템은 Rockwell의 PowerFlex® 755를 기반으로 합니다. 티슈 기계의 업그레이드를 통해 Encore Tissue는 공장의 생산량을 늘릴 수 있었습니다.

Encore Tissue는 호주 시장에 고품질 티슈 제품을 제공하는 동시에 사회적, 경제적, 환경적으로 지속 가능한 기업이 되겠다는 비전을 가진 호주 가족 소유 기업입니다.

과제

생산이 증가함에 따라 Encore Tissue는 생산성 향상, 사용자 친화적 인터페이스 제공, 장기 지원을 포함하는 최신 DCS 솔루션을 찾았습니다.

Encore Tissue Machine(앙코르 티슈 머신)

“기존 DCS는 구식이 되어 더 이상 지원되지 않았습니다.”라고 Encore Tissue의 프로젝트 매니저 Mark Camilleri가 말했습니다. “Rockwell은 오랜 관계를 통해 우리 장비와 공장에 대한 광범위한 지식을 보유하고 있었기 때문에, 우리는 DCS 업그레이드를 위해 Rockwell과 협력하기로 했습니다.”

새로운 기능 외에도 Encore Tissue는 새로운 DCS 솔루션이 여러 팀이 사용할 수 있는 사용자 친화적 소프트웨어 인터페이스를 갖추기를 원했습니다.

솔루션

철저한 검토 끝에 Encore Tissue는 구형 솔루션을 대체하기 위해 Rockwell Automation의 PlantPAx DCS를 선택했습니다.

“PlantPAx는 개방형 DCS이므로 시스템에 대한 지식을 갖춘 시스템 통합업체와 같은 파트너도 지원을 제공할 수 있습니다.”라고 Rockwell Automation의 남태평양 지역 이사 Adrian Giecco는 설명합니다.

Rockwell Automation PlantPAx DCS

PlantPAx는 펄프 및 제지, 제조, 프로세스 엔지니어링, 채광 및 자원, 식음료, 상하수도 및 폐수 처리, 광범위한 산업 부문에 속한 기업을 위해 유연성 향상, 효율성 증대, 비용 절감, 더 나은 비즈니스 의사 결정을 지원하는 단일 공장 전반의 제어 시스템을 제공하는 현대적 DCS입니다.

“PlantPAx 소프트웨어는 Encore Tissue에서 이미 사용 중인 Rockwell 드라이브 시스템과 동일한 플랫폼을 공유하기 때문에 직원들이 이미 사용 방법에 익숙하여 PlantPAx로의 마이그레이션에 따른 학습 곡선이 더 완만했습니다.”라고 Giecco는 말합니다.

Encore Rack 5

The new PlantPAx solution (hardware pictured), uses the same software platform as existing Rockwell drives, so staff are already familiar with many of its functions

원활한 전환을 위해 Rockwell은 기존 DCS에서 코드와 로직 구성을 추출하여 PlantPAx 로직에 다시 매핑함으로써 객체 알람, 한계, 튜닝, 참조 및 기타 설정이 동일하게 유지되도록 하여 재시운전이나 재튜닝이 필요 없도록 했습니다.

“이는 프로세스 기능을 PlantPAx 표준으로 신속하게 마이그레이션하고 위험을 최소화하는 입증된 방법입니다.”라고 Giecco는 말했습니다.

“Rockwell이 이 프로젝트에서 위험을 최소화한 또 다른 방법은 기존 배선을 재사용한 것입니다. 기존 제어 시스템은 Allen-Bradley® ControlLogix® 하드웨어를 사용하므로 I/O 모듈을 ‘동일 시스템’으로 교체하면서 기존 터미널 모듈과 배선 루프를 그대로 유지할 수 있어 마이그레이션 위험을 크게 줄이고 시운전 시간을 단축할 수 있었습니다.”

결과

PlantPAx를 구현함으로써 Encore Tissue는 이제 통합 시스템을 갖추게 되었습니다. Rockwell DCS는 PowerFlex 드라이브를 제어하는 Rockwell 안전 컨트롤러와 통신합니다. 이를 통해 드라이브 시스템과의 통합이 간소화되고, 향후 간단한 업그레이드도 가능해졌습니다.

“하드웨어를 업그레이드해야 했기 때문에 Rockwell을 선택한 것은 전용 프로세스 자동화 경험이 입증된 회사로부터 더 나은 지원을 받기 위함이었습니다.”라고 Camilleri는 말했습니다.

“Encore Tissue는 또한 Rockwell Automation 재고 부품 관리 계약을 통해 중요 예비 부품을 관리합니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

새로운 시스템은 물리적 설치 면적도 줄여 4개 대신 2개의 컨트롤러만 필요하며, 판넬 공간도 덜 차지합니다.

“PlantPAx는 Encore Tissue와 같은 제조업체가 업계 표준과 모범 사례를 더욱 간단하고 효율적으로 따를 수 있도록 설계되었습니다.”라고 Giecco는 말했습니다.

시운전과 스타트업을 최대한 원활하게 진행하기 위해 Rockwell은 수 주간에 걸친 광범위한 공장 인수 테스트(FAT) 기간을 진행했습니다.

“FAT는 보통 며칠 정도지만, Encore Tissue를 위해 모든 것이 원활하게 진행되기를 원했기 때문에 테스트를 매우 세밀하게 진행했습니다.”라고 Giecco는 말했습니다.

“그 결과, 시운전 시작부터 생산까지 전체 마이그레이션이 단 4일 만에 완료되어 매우 효율적인 전환이 이루어졌습니다.”

“장비가 오프라인 상태인 동안 수행해야 하는 단계는 모두 종이 공급 중단부터 종이 공급 재개까지 72시간 이내에 완료되어, 촉박한 시간 내에 성공적인 결과를 달성했습니다.”

Published 2025년 8월 18일

주제: Optimize Production Production Automation 프로세스 솔루션 펄프 및 제지 가정용품 및 생활용품 PlantPAx
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Encore Tissue, PlantPAx DCS로 공장 신뢰성 업그레이드