Loading
CASE STUDY | FOOD & BEVERAGE
Recent ActivityRecent Activity

Emulate3D로 병입 공정을 시각화한 Garvey

글렌번 그룹(Glenvern Group)은 로크웰 오토메이션의 Emulate3D®를 사용해 가비의 병 축적 시스템이 제공하는 처리량과 효율성 개선 혜택을 시각적으로 구현했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Garvey Bottling Line with Emulate3D
Garvey Logo

가비(Garvey)의 특허 받은 축적 테이블과 축적 컨베이어는 업계에서 가장 빠른 속도로 유동적인 제품을 처리할 수 있습니다. 또한 투자 회수 기간이 몇 년이 아닌 몇 개월 수준으로 총소유비용도 낮습니다. 가비의 목표는 생산을 극대화하는 것입니다!

Garvey Conveyors

도전 과제
  • 잠재 고객을 대상으로 하는 라이브 데모 중에 쉽게 조작할 수 있고 표준 하드웨어에서 실행되는 솔루션을 찾고 있었습니다.
  • 입력을 변경하고 실시간으로 다양한 시나리오를 보여줄 수 있어야 했습니다.
솔루션
  • Emulate3D®
결과
  • Emulate3D 시각화 솔루션을 통해 주요 고객에게 축적 시스템의 이점을 효과적으로 시연할 수 있게 되었습니다.
  • 화면 녹화 데모와 실시간 상호 작용은 영업 팀이 중요한 생산 라인에 대한 인사이트를 시각적으로 전달해 고객을 확보하는 데 도움을 주었습니다.
Garvey Bottling Line with Emulate3D

Emulate3D를 사용해 실제 공장 환경을 정확히 시뮬레이션함으로써 가비는 음료 분야에서 병 축적 기술을 구현하면 처리량과 효율성의 측면에서 어떤 이점이 있는지를 입증할 수 있었습니다.

컨베이어 및 축적 시스템 전문 기업 가비(Garvey)는 자사의 병 축적 시스템이 처리량과 효율성의 측면에서 어떤 이점을 제공하는지를 효과적으로 시연할 방법을 모색하고 있었습니다.

가비의 제품들은 소규모 양조장에서 세계 최대의 식품, 음료, 제약 및 가정용 제품 제조기업에 이르기까지 다양한 고객들을 지원합니다.

축적 테이블은 제품이나 자재를 일시적으로 보유 및 축적하도록 설계된 특수 컨베이어 시스템입니다. 이러한 테이블은 원형, 직사각형 등 특정 생산 라인 요구 사항에 맞게 다양한 형태로 맞춤화될 수 있으며, 생산 공정에서 완충 영역의 역할을 수행하여 제조, 충진, 라벨 부착, 포장 등 여러 단계 간에 제품이 원활하게 흐를 수 있도록 합니다.

가비는 모회사인 콜럼버스 맥키넌(Columbus McKinnon)을 통해 로크웰 오토메이션의 디지털 트윈 시각화 소프트웨어 Emulate3D,에 대해 알게 되었습니다. 콜럼버스 맥키넌은 로크웰 오토메이션의 파트너인 호주 기업 글렌번 그룹과 협력해 제조 프로젝트를 시각화한 전력이 있었습니다. 가비는 글렌번 그룹의 전문 Emulate3D 애플리케이션 팀의 도움을 받아 자사 솔루션의 이점을 전 세계에 효과적으로 알릴 수 있게 되었습니다. 

가비의 빌 리스(Bill Reese) 엔지니어링 담당 수석 이사는 “주요 데이터 포인트를 추적하고 실제 환경을 시뮬레이션하는 3D 시각화 소프트웨어를 사용해 축적 시스템의 이점을 보다 효과적으로 보여줄 수 있게 되었다”고 말합니다.

또한, "다른 콜럼버스 맥키넌의 자회사인 도너(Dorner)가 글렌번 그룹을 통해 Emulate3D 소프트웨어를 구현한 적이 있기 때문에 Emulate3D가 가장 정교하면서도 직관적인 3D 시각화 기술 중 하나라는 사실은 알고 있었다. 이 소프트웨어가 음료 부문의 잠재 고객들에게 축적 시스템의 이점을 보여주고 새로운 고객 확보 노력에 도움을 줄 수 있을 것으로 보았다"고 말합니다.

가동 중인 가비의 축적 시스템

가동 중인 가비의 축적 시스템

도전 과제

축적 시스템을 추가하면 병입 라인에서 병목 현상을 줄이고 처리량을 개선할 수 있다는 사실을 시각적으로 보여주는 것이 가비의 목표였습니다.

리스 수석 이사는 “잠재 고객을 대상으로 한 라이브 데모 중에 쉽게 조작할 수 있고 표준 하드웨어에서 실행되는 솔루션을 찾는 것이 관건이었다. 내부적으로 솔루션이 없었기 때문에 로크웰 오토메이션의 Emulate3D가 적격이었다”며 "사전에 생성된 시뮬레이션을 보여주는 것도 대단한 일이지만 입력을 변경해 실시간으로 다른 시나리오를 보여줄 수 있는 역량은 게임 체인저였다"고 설명합니다.

솔루션

로크웰 오토메이션의 Emulate3D는 분산되어 있는 제조 및 재료 처리 시스템들에 대해 충실도 높은 물리 기반 모델을 생성하는 데 필요한 동적 3D 모델링 환경을 제공하는 업계 최고의 소프트웨어입니다.

글렌번 그룹의 알렉 폴튼(Alec Poulton) 이사는 “글렌번 그룹은 지난 20여 년간 전문적으로 Emulate3D(및 이전 소프트웨어 버전)의 커스터마이징과 구현을 수행해왔다. 이 소프트웨어는 시각화와 시뮬레이션, 가상 시운전 및 디지털 트윈 기능을 결합한다”고 설명합니다.

그는 "아시아 태평양 및 북미에 위치한 다른 콜럼버스 맥키넌 계열사들을 지원한 경험이 있어, 미국에 위치한 가비와 함께 일할 수 있는 기회가 기꺼웠다. 우리는 축적 시스템이 어떻게 병목 현상을 줄이고 생산 흐름을 원활하게 유지해주는지를 이상적으로 보여줄 수 있도록 병입 공장 전체를 시각화했다"고 말합니다.

Garvey used Rockwell’s Emulate3D software and Glenvern Group’s expertise to accurately model its accumulation systems and display their benefits, backed by data, to potential customers.

가비는 로크웰 오토메이션의 Emulate3D 소프트웨어와 글렌번 그룹의 전문 역량을 활용하여 축적 시스템을 정확하게 모델링하고 데이터를 통해 잠재 고객에게 이점을 보여줄 수 있게 되었습니다. (참고: 위의 시뮬레이션은 문서 앞부분의 그림과 동일한 병입 라인임)

그는 "간단히 말해서 축적 테이블이 없으면 생산의 한 부분이 멈추는 경우 모든 것이 멈춘다. 축적 테이블은 버퍼 역할을 하여 중단 문제가 해결되는 동안 다른 부분에서 생산이 지속될 수 있도록 해주며, 예방적 유지관리가 처리량에 최소한의 영향을 미치는 최적의 시간을 강조해 보여준다"고 덧붙였습니다.

Emulate3D는 자동화 및 자재 처리, 로봇 공학, 다양한 제조 공정, 물류 및 창고, OEM 및 장비제조업체, 공항, 수하물 취급 등 전 세계의 광범위한 산업 분야에서 사용되고 있습니다.

결과

Emulate3D 시각화 솔루션을 통해 가비는 주요 고객들에게 축적 시스템의 이점을 효과적으로 보여줄 수 있게 되었습니다.

리스 수석 이사는 “화면 녹화 데모와 실시간 상호 작용을 통해 영업 팀은 중요한 생산 라인에 대한 인사이트를 시각적으로 전달하여 신규 고객 확보 노력을 지원할 수 있게 되었다”고 말했습니다.

또한 "명확한 시각적 예시에는 지난 60초 동안의 분당 포장 수를 포함해, 포장된 병 수, 포장된 케이스 수 등 중요한 데이터가 포함되며, 이러한 데이터를 사용해 축적 시스템의 설치 전과 후의 모습을 시연해 시스템의 장점을 부각시킬 수 있다”고 덧붙였습니다.

가비와 도너를 비롯해 여러 콜럼버스 맥키넌 자회사들이 Emulate3D를 사용하고 있습니다. 글렌번 그룹은 소프트웨어를 공급하는 것 외에도 교육, 커스터마이징, 프로젝트 및 기술 지원을 제공함으로써 사용자가 Emulate3D로부터 받는 가치를 극대화할 수 있도록 합니다.

Garvey Emulate3D

제조기업이 복잡한 생산 과제를 극복할 수 있도록 지원하는 가비에게 있어, 데이터에 기반해 이러한 과제를 해결하는 방법을 보여주는 명확하고 전문적인 시각적 데모는 영업 활동에 큰 도움이 됩니다.

리스 수석 이사는 "로크웰 오토메이션의 Emulate3D 소프트웨어는 게임 체인저였고, 글렌번 그룹은 많은 경험을 바탕으로 우리가 이 소프트웨어를 최대한 활용할 수 있도록 해주었다. 협업은 만족스러웠고 글렌번 그룹은 프로젝트 전반에서 적극적으로 소통하며 빠르게 대응해주었다”고 말합니다.

그는 “우리 영업 팀은 고객 상담 시 적극적으로 이 소프트웨어를 활용한다. 우리 제품이 고객에게 가치를 제공한다는 사실은 익히 알고 있었지만, 효과적인 방식으로 이를 보여줄 수 있다는 사실은 대단히 고무적”이라는 말로 마무리했습니다.

Published 2025년 4월 28일

주제: Accelerate Digital Transformation 디지털 트랜스포메이션 스마트 제조 Scalable Control & Visualization 식음료(F&B) Emulate3D 디지털 트윈
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기


추천 콘텐츠

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Emulate3D로 병입 공정을 시각화한 가비