Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

Drillmec는 정밀 드라이브 솔루션을 배치하여 탄소 포집 작업을 최적화합니다.

이탈리아의 시추 전문 업체가 Rockwell Automation 드라이브를 사용하여 새로운 탄소 포집 시설의 안전 및 에너지 효율성을 개선했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
drillmec 육상
drillmec 로고

Drillmec는 육상 및 해양 환경에서 사용되는 시추 및 작업 오버 리그와 다양한 시추 장비의 설계, 제조, 유통을 선도하는 국제적인 기업입니다. 진정한 글로벌 기업이지만, 이탈리아 기계공학의 중심지에 뿌리를 깊이 두고 있습니다.

과제

  • Drillmec는 탄소 포집을 위한 시추 진입 지점을 더 빠르고, 더 안전하며, 더 비용 효율적으로 만들어야 했습니다.
  • 이 작업은 노동 집약적이며, 현장에 직원이 많을수록 건강 및 안전 위험이 커집니다.
  • 시추 진입 지점 작업에는 중장비 사용이 필요했지만, 재작업을 방지하고 비용을 통제하기 위해 매우 정밀해야 했습니다. 
솔루션

  • Drillmec는 자동화된 드릴링 시스템의 정밀도를 개선하기 위해 Allen-Bradley PowerFlex® 755TL AC 드라이브를 선택했습니다.
  • 이 회사는 Rockwell Automation과 협력하여 현장에서 운영 기술의 일부로 드라이브를 통합, 테스트 및 배포했습니다. 
결과

  • Drillmec는 PowerFlex 드라이브를 사용하여 시추 기술의 정밀도와 정확도를 향상시켜, 현장 인력을 줄이면서 더 빠르게 시추할 수 있었습니다.
  • 운영 개선을 통해 Drillmec는 비용을 통제하고, 현장 방문 횟수 감소로 안전성이 향상되었습니다. 

Drillmec는 육상 및 해양 애플리케이션을 위한 시추 및 작업 오버 장비와 다양한 시추 장비의 설계, 제조, 유통 분야의 국제적인 선두 기업입니다.

100년이 넘는 국제적 경험을 통해 달성한 성과는 전 세계 고객들로부터 인정받았으며, 이는 고품질 추구, 인적 자원에 대한 강한 집중, 전체 프로세스에 걸친 효율성 강화 등 지속적인 개선을 위한 회사의 약속에서 비롯되었습니다.

회사의 정체성의 핵심에는 안전, 환경 및 혁신이라는 세 가지 원칙이 있습니다. Drillmec가 전 세계적으로 신뢰받는 것은 광범위한 엔지니어링 개발, 시기적절한 납품, 우수한 애프터 서비스의 결과입니다. 

과제

탄소 포집 및 저장(CCS)은 배출 지점(예: 공장)에서 탄소를 포집한 후 적절한 지하 저장 시설로 펌핑하여 영구적으로 저장함으로써 대기로 방출되는 것을 방지하는 것을 의미합니다.

CCS 시설을 위한 새로운 유입 지점을 만들기 위해서는 복잡한 암석층에 정밀하게 시추해야 합니다. 이는 건강 및 안전 위험이 높은 중노동입니다.

CCS에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 Drillmec는 모든 시추 작업에서 비용, 위험 및 고가의 재작업 필요성을 최소화해야 했습니다. 이를 위해 시추 시스템의 정밀도, 운용 용이성 및 비용 효율성을 개선할 방법을 찾아야 했습니다.

시추 플랫폼의 전기 시스템은 국가 전력망에서 전력을 공급받기 때문에 낮은 고조파 계수를 보장해야 했습니다. 이는 총 고조파 왜곡(THD)을 5% 이내로 유지하기 위해 필요했습니다.

솔루션

Drillmec는 Allen-Bradley PowerFlex® 755TL AC 드라이브로 CCS 시추 시스템을 업그레이드하여 자사 기술의 고체 처리 펌프 제어 시스템에 추가했습니다.

Drillmec는 Active Front End(AFE) 기술이 적용된 Rockwell 드라이브를 사용하여 시스템의 고조파 왜곡 계수를 적절한 한도 내로 유지할 수 있었습니다.

이를 통해 Drillmec는 더욱 정밀한 모터 제어를 달성하여 특정 현장 조건에 맞게 펌프 속도와 성능을 최적화할 수 있었습니다.

드라이브 성능을 최적화함으로써 이 회사는 시스템의 마모를 줄이고, 효율성과 작업 속도를 높여 시추 진입 지점을 더 빠르게 뚫을 수 있습니다. 또한 이 기술은 시추 작업의 많은 측면을 자동화하여 현장에 필요한 작업자 수를 줄여줍니다.

결과

마모를 최소화함으로써 회사는 시스템 관련 구성요소의 고장 간 평균 시간(MTBF)을 늘릴 것으로 기대합니다. 이는 유지보수 비용을 줄일 뿐만 아니라 가동 중단 시간을 줄여 기술을 더 오래 운영할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 활용률이 향상되고 Drillmec은 주어진 시간 동안 더 많은 유입 지점을 시추할 수 있습니다.

현장에 상주하는 인력이 줄어들면서 보건 및 안전 표준을 준수하는 과제가 크게 단순화됩니다. 또한 기술이 더 정밀하고 현장 조건 변화에 대응하여 동적으로 조정하기 쉬워 장기적으로 에너지 효율성이 향상됩니다. 이를 통해 운영 비용을 절감하고 효율성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

선진국의 기업과 정부가 배출량을 획기적으로 줄이는 동시에 경제 성장을 촉진할 방법을 모색함에 따라 CCS 사이트에 대한 수요가 증가할 것입니다. Drillmec은 빠르고, 정확하며 안전하고 경제적인 새로운 CCS 사이트 구축 방법을 개발함으로써 전 세계의 조직과 국가가 환경 및 경제 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.  

Published 2025년 7월 1일

주제: Front End Engineering & Design 채광
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Drillmec, 정밀 드라이브 솔루션 도입을 통해 탄소 포집 작업 최적화