Loading
CASE STUDY | BATTERY RECYCLING

공정 자동화로 안전성, 생산성, 환경까지 모두 잡은 성일하이텍

로크웰 오토메이션 분산제어 시스템 PlantPAx 도입으로 전기차 배터리 리사이클링 공정 친환경 혁신

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Electric Vehicle with lithium ion batteries
SungEel HiTech Logo_KR

성일하이텍은 전기차 시대와 순환경제의 흐름에 맞춰 이차전지 리사이클링 분야에서 국내외 시장을 선도하는 친환경 소재 전문 기업입니다. 지속적인 연구개발과 글로벌 네트워크 확장으로 미래 친환경 산업의 핵심 기업으로 성장하고 있습니다.

도전과제
  • 공정 자동화 미흡으로 인한 비효율성
  • 데이터 수집 및 분석의 한계
  • 안전 및 환경 규제 대응의 어려움
  • 설비 관리 및 유지보수의 비효율
솔루션
  • 최신 분산 제어시스템 PlantPAx
결과
  • 생산성 및 품질 향상
  • 공정 가시성 및 신속한 대응력 확보
  • 안전성 및 환경 규제 준수 강화
  • 설비 가동률 및 유지보수 효율 증대
  • 스마트 팩토리 기반 마련
 

도전과제

전기차 시장의 급성장과 함께, 전 세계적으로 사용 후 배터리의 자원 순환과 환경 부담 저감이 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 많은 자동차 제조사, 배터리 생산업체, 그리고 정책 당국은 한정된 금속 자원의 효율적 재활용과 동시에, 친환경 소재 공급망을 구축하는 방안에 주목하고 있습니다.

성일하이텍은 이차전지 리사이클링 인프라를 구축하며, 전기차 시대의 순환경제 실현과 친환경 산업으로의 전환을 지원하고 있습니다. 성일하이텍은 국내외 친환경 정책과 시장 변화에 발맞춰, 글로벌 배터리 리사이클링 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 최근 강화된 EU 배터리법 등 국제 환경 규제는 리튬, 니켈, 코발트 등 유가금속의 회수율 향상과 친환경 공정 도입을 요구하고 있으며, 성일하이텍은 이러한 변화에 발맞춰 기술 고도화와 생산 인프라 확장에 주력하고 있습니다.

성일하이텍은 전기차, 휴대폰, 에너지저장장치(ESS) 등에서 사용된 리튬이온 배터리로부터 유가금속을 추출하는 복잡한 리사이클링 공정을 운영하고 있습니다.

방전, 해체, 파쇄, 용융, 습식 제련 등의 여러 공정 단계를 각각 별도의 시스템으로 관리하다 보니 운영 및 유지보수가 복잡하고, 공정을 효율적으로 관리하기 어려웠습니다. 이에 성일하이텍은 모든 공정을 하나의 플랫폼에서 통합적으로 관리할 수 있는 안정적인 솔루션이 필요했습니다.

솔루션

이러한 프로세스의 통합 제어와 최적화를 위해 성일하이텍은 로크웰 오토메이션의 PlantPAx® 분산제어시스템(DCS)을 도입하였습니다. PlantPAx DCS솔루션은 전체 배터리 리사이클링 공정을 하나의 플랫폼에서 통합 제어할 수 있도록 지원했습니다. 이를 통해 엔지니어링과 유지보수 플랫폼을 표준화하여 높은 가용성과 성능을 실현하고, 장기적인 기술 지원도 보장하였습니다.

김태경 과장은 "복잡한 공정을 하나의 플랫폼에서 통합으로 관리할 수 있게되어 공정 운영 뿐 아니라 유지보수 측면에서도 효율성이 크게 향상 했습니다. 또한 공정 전반의 데이터를 실시간으로 수집·분석하여, 생산성 향상과 품질 관리, 설비 이상 조기 감지 등 스마트 팩토리 기반의 운영이 가능해졌습니다"고 말합니다.

결과

성일하이텍은 PlantPAx 분산제어시스템 도입을 통해 실시간 공정 데이터 기반 자동화를 실현, 생산 효율성과 품질 안정성을 크게 향상시켰습니다. 이를 통해 품질 편차가 감소하고 일관된 제품 생산이 가능해졌습니다.

전 공정과 설비 상태의 가시성을 확보함으로써 이상 상황 발생 시 신속한 대응이 가능해졌으며, 자동화된 안전 관리 시스템으로 작업장 안전성이 강화되고 사고 위험이 감소하였습니다. 또한, 환경 모니터링 기능을 통해 강화된 국내외 환경 규제를 효과적으로 준수하고 있습니다.

PlantPAx 분산제어시스템의 예지 보전 기능으로 설비 고장을 사전에 예방하여 가동률을 극대화하고 유지보수 비용을 절감하는 등 운영 효율성도 크게 개선되었습니다. 아울러, 이번 시스템 구축을 기반으로 스마트 팩토리 전환을 가속화하며, 향후 AI 및 빅데이터 등 첨단 기술 도입을 위한 기본 인프라를 확보하였습니다.

Published 2025년 10월 20일

주제: Optimize Production 스마트 제조 Process Automation Control 화학 PlantPAx PlantPAx DCS DCS
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기


추천 콘텐츠

PlantPAx 분산제어시스템(DCS)
plantpax-interactive-home
PlantPAx 분산제어시스템(DCS)
현대적 DCS를 사용하여 공장 라이프사이클 전반의 산업 과제 해결
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 공정 자동화로 안전성, 생산성, 환경까지 모두 잡은 성일하이텍