Loading
사례 연구 | 광업
Recent ActivityRecent Activity

Minetek, 중요 장비에 실시간 데이터 가시성 및 실시간 모니터링 추가

JH Tester는 FactoryTalk DataMosaix를 Minetek의 혁신적인 채광 증발 시스템에 통합하여 중요한 자산의 실시간 모니터링을 제공하고, 호주 및 해외의 채광 작업을 지원합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
물 증발기 Minetek
MINETEK 로고

Minetek은 산업 및 광업 분야에서 사용되는 기존 및 첨단 장비의 엔지니어링, 설계, 제조 및 구현을 전문으로 하는 혁신적이고 솔루션 중심의 기업입니다. 1984년부터 Minetek은 광업 산업에 최고 품질의 제품과 뛰어난 고객 서비스를 제공해 왔습니다.

과제
  • Minetek은 고객에게 장비 성능에 대한 실시간 가시성을 더 많이 제공하여 예측정비를 가능하게 하고 합의된 성능 목표를 검증하고자 했습니다.
솔루션
  • FactoryTalk® DataMosaix™
결과
  • 원격 자산별로 다양한 소스 시스템에서 모든 센서 정보, 알람 및 엔지니어링 문서를 포함한 더욱 탄력적이고 안전한 데이터 연결을 제공합니다.
  • 생성된 데이터를 통해 Minetek의 고객은 최적화된 예측정비 일정을 계획하여 가동시간을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.

광산 산업을 위한 수분 증발 시스템, 지하 환기 및 소음 감쇠 솔루션의 글로벌 공급업체인 호주 OEM Minetek은 실시간 모니터링 기술을 핵심 광산 장비에 통합하여 제품을 개선했습니다. 이 업그레이드는 FactoryTalk® DataMosaix™ 플랫폼을 사용하여 자동화 통합 전문가인 JH Tester Industrial Automation과 협력한 결과입니다.

JH Tester는 전자, 로봇 공학, 맞춤형 기계 및 자동화 기술 분야에서 40년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. Minetek과의 협력은 복잡하고 원격 환경에서 운영하는 고객에게 혁신과 성능을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

과제

Minetek은 호주와 전 세계에 분산된 광산 현장에서 장비를 통해 고객을 지원하는 방식을 개선하고자 했습니다. JH Tester의 이사인 머레이 테스터(Murray Tester)는 “Minetek은 고객에게 장비 성능에 대한 실시간 가시성을 제공하여 사전 유지보수를 가능하게 하고 합의된 성능 목표를 검증하고자 했습니다.”라고 말했습니다.

목표는 물 증발기에서 원격, 안전, 실시간 데이터 보고를 가능하게 하여 물리적 인프라나 집중적인 수동 감독 없이 자산 상태 및 성능에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공하는 것이었습니다. Minetek의 수석 전기 설계 엔지니어인 마이클 프레이저(Michael Fraser)는 “우리는 중요한 자산의 원격 실시간 보고를 가능하게 하는 혁신적인 기술을 채택하여 포트폴리오를 강화할 기회를 보았습니다.”라고 말했습니다.

다양한 현장과 장비 유형에 걸쳐 성능이 분산되어 있는 Minetek은 사용자 친화적이고 경제적인 솔루션이면서 여러 데이터 소스를 통합할 수 있는 확장 가능하고 안전한 시스템이 필요했습니다.

솔루션

JH Tester는 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT) 데이터를 단일 통합 솔루션으로 맥락화하고 통합하도록 설계된 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼인 Rockwell Automation의 클라우드 기반 FactoryTalk DataMosaix를 구현했습니다.

“JH Tester Industrial Automation은 Rockwell Automation의 클라우드 기반 FactoryTalk DataMosaix 기술을 구현한 우리의 선택한 파트너였습니다. 이를 통해 고객의 원격 자산을 중요하게 모니터링하는 방식에 혁신을 가져왔습니다.”라고 Fraser는 말했습니다.

FactoryTalk DataMosaix는 위성 연결 원격 액세스를 통해 데이터를 제공하며, 모든 정보를 클라우드 서버에 안전하게 저장합니다. 이 시스템은 센서 정보, 알람 및 엔지니어링 문서를 캡처하여 언제 어디서나 액세스할 수 있는 직관적인 대시보드를 통해 제공합니다. 이를 통해 Minetek과 고객은 실시간 성능을 분석하고, 이력 데이터를 비교하며, 유지보수 일정을 최적화할 수 있습니다.

“우리는 여러 사이트에 걸쳐 다양한 장비를 고려해야 했고, 모든 것을 깔끔하게 통합할 수 있는 솔루션이 필요했기 때문에 Rockwell Automation의 FactoryTalk DataMosaix를 선택했습니다.”라고 Murray Tester는 말했습니다.

Minetek은 특히 이 플랫폼을 사용하여 수분 증발 시스템 전반에 걸쳐 데이터 캡처, 실시간 가시성, 분석 및 실시간 보고를 수행합니다. “데이터 보안은 고객에게 필수적이며, 이는 시스템에 내장되어 있고, Rockwell과 JH Tester 모두의 전문 분야입니다.”라고 Fraser는 말했습니다.

결과

Minetek은 여러 현장에서 이미 배포를 진행 중이며 앞으로도 계속할 예정인 장비의 지속적인 실시간 가시성을 확보했습니다. 이를 통해 고객은 성능을 최적화하고 유지보수를 사전에 관리하여 가동시간 손실을 크게 줄일 수 있습니다.

“운영 성과의 실시간 디지털화는 중요한 자산에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 수리 및 예측정비를 지원하는 분석을 포함한 추가적인 성능 최적화는 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다.”라고 Fraser는 말했습니다.

SaaS 플랫폼이기 때문에 복잡한 인프라나 유지보수 요구 사항이 필요하지 않아 초기 비용을 줄이고 더 쉽게 확장할 수 있습니다. “즉, FactoryTalk DataMosaix는 기술적으로 적합할 뿐만 아니라 시간이 지나도 지속적으로 이점을 제공하는 경제적인 솔루션이었습니다.”라고 Murray Tester는 말했습니다.

여러 사이트를 보유한 고객은 새로운 위치를 추가할 때 FactoryTalk DataMosaix 추출기를 실행하는 엣지 산업용 PC만 필요하기 때문에 빠른 롤아웃의 이점을 누릴 수 있습니다. 앞으로 이 솔루션은 더욱 큰 잠재력을 가지고 있습니다. “DataMosaix는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 이상 감지, 예측정비 및 일정 관리에 사용할 수 있으며, 실시간 데이터를 이력 데이터와 비교하여 성능을 최적화할 수 있습니다.”라고 Tester는 덧붙였습니다.

“또한, FactoryTalk DataMosaix를 엔터프라이즈 수준에서 설정하여 모든 정보를 한 곳에 모을 수 있는 가능성도 있습니다. 각 자산에 대한 매뉴얼, 기술 데이터, 유지보수 로그 및 가동시간을 모두 한 곳에서 쉽게 확인할 수 있습니다.”

“현재는 운영 기술 데이터에만 DataMosaix를 사용하고 있지만, Minetek 또는 고객이 향후 이를 추가하고자 할 경우 정보 기술 데이터와 통합할 수 있는 기능과 준비가 되어 있습니다.”

Minetek, JH Tester, Rockwell Automation 간의 협업은 광업 부문에서 장기적인 디지털 트랜스포메이션과 가치 창출을 위한 기반을 마련했습니다.

Published 2025년 6월 5일

주제: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Build Resilience 디지털 트랜스포메이션 Asset Management Data Science & Industrial Analytics 디지털 스레드 산업 분석 채광 FactoryTalk DataMosaix
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Minetek, 중요 장비에 실시간 가시성 및 모니터링 추가