Loading
사례 연구 | 가정 및 퍼스널 케어
Recent ActivityRecent Activity

Softing 애플리케이션이 시장 출시 기간을 단축합니다.

제조업체는 Softing의 tManager eATM을 설치하여 프로세스 데이터를 캡처하고 지속 가능한 포장 땅콩 제품의 출시를 가속화합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
품질 검사 식음료 제조 남성 태블릿
softing 로고

Softing Industrial Automation은 제조 및 프로세스 자동화를 위한 산업용 통신 제품 및 기술을 제공하는 세계 선도 업체입니다.

Deane Horn
Deane Horn
Softing 마케팅 이사
과제

  • 제품 공식화에는 결과를 최적화하기 위해 여러 테스트 배치를 실행한 후, 가장 성공적인 테스트 실행을 최종 생산 실행으로 반복해야 합니다.
  • 제품을 신속하게 출시해야 함
솔루션

  • Rockwell Automation의 ControlLogix® PLC
  • Softing의 tManager® Enterprise Application Transaction 모듈
결과

  • 새로운 포장용 땅콩 재료 제형의 신속한 개발과 4개 공장에 걸친 대규모 생산
과제

지속 가능한 포장 땅콩 개발

최근 한 북미 제조업체는 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 포장 땅콩을 개발하는 과제를 맡았습니다. 새로운 포장 땅콩은 동일한 제조 공정을 사용하고 동일한 압출 장비에서 생산되어야 합니다. 또한 표준 포장 땅콩과 동일한 품질 기준을 충족해야 합니다.

제조업체는 다양한 아이디어를 혁신하고 테스트하면서 수백 번의 생산 실행이 필요하다는 사실을 알고 있었습니다. 각 '실행'에 대해 각 반복의 성능을 보여주는 세부 정보를 캡처하는 것이 중요합니다. 배럴 온도, 스크류 속도, 공급 수분 함량과 같은 파라미터는 테스트 결과의 벌크 밀도, 경도 및 수분 흡수 지수를 변경할 수 있습니다. 이 모든 것이 최종 포장 땅콩이 실제 조건에서 어떻게 작동하는지에 영향을 미치며 추적되어야 합니다.

제품 개발을 가속화하고 각 테스트 실행에서 주문형 생산 데이터를 더 잘 캡처하기 위해 제조업체는 Softing Industrial Automation, Rockwell Automation PartnerNetwork의 회원사에 접근했습니다. 함께 tManager Enterprise Application Transaction Module(eATM)을 사용하여 출시 시간을 단축하기로 결정했습니다. 

솔루션

tManager 데이터 수집 및 분석 개선

이 tManager eATM 은 SQL 데이터 베이스와 Rockwell Automation ControlLogix® PLC 간의 양방향 데이터 교환을 가능하게 하는 인섀시 모듈입니다. 이 모듈을 사용하면 PLC에서 데이터를 쉽게 추출하여 SQL 데이터 베이스에 저장할 수 있습니다. 데이터가 저장되면 보고 및 분석에서 주문 처리 시스템에 이르기까지 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

Softing의 마케팅 이사인 Deane Horn은 “tManager eATM의 목적은 PLC를 디지털 방식으로 혁신하는 것입니다.”라며, “단순히 프로세스를 제어하는 것에서 벗어나 더 자기 인식적이 되고 비즈니스 의사 결정을 위한 맥락을 갖게 됩니다. 품질 모니터링, 추적 및 이력 관리, 성능 모니터링, KPI 추적, 레시피 다운로드 등은 PLC를 비즈니스 시스템에 연결함으로써 tManager eATM이 가능하게 하는 애플리케이션의 일부에 불과합니다. 이 모듈은 코드를 작성하거나 PC를 추가하거나 OPC 프로토콜 변환이 필요하지 않습니다.”라고 말합니다.

그리고 이것이 전부가 아니라고 Deane은 말합니다. “tManager eATM은 양방향이기 때문에 SQL에서 데이터를 읽어 ControlLogix PLC의 태그에 쓸 수도 있고, PLC에서 태그를 읽어 SQL 데이터 베이스에 쓸 수도 있습니다. 이 모듈은 PLC 성능에 영향을 주지 않고 이러한 작업을 수행합니다.”

이 프로젝트에서 제조업체는 새로운 포장용 땅콩을 생산하는 데 사용할 압출 장비에 tManager eATM을 설치했습니다. 테스트 실행에서 데이터를 수집하고, 이를 분류하여 어떤 파라미터가 성공적인지 빠르게 파악하는 것이 목표였습니다. 이러한 인텔리전스를 통해 시장 출시 시간을 단축할 수 있었습니다.

tManager eATM은 생산 가동 중에 유량, 온도 구역 및 압력을 포함하여 약 90개의 데이터 포인트를 캡처했습니다. 이 데이터를 캡처한 후 모듈은 해당 가동 중에 사용된 프로세스 파라미터를 특정 샘플에 연결했습니다. 프로세스 데이터는 타임스탬프되었습니다. 이는 특정 테스트 실행의 결과에 기여하는 개별 요소를 감사하고 향후 실행에서 결과를 정확하게 복제하는 데 중요합니다.

데이터 캡처 속도도 중요한 고려 사항이었습니다. 데이터 캡처 속도가 너무 낮으면 제조업체가 충분한 유용한 데이터를 수집하지 못할 수 있습니다. 너무 높으면 불필요한 데이터 수준을 걸러내는 데 시간을 낭비할 수 있습니다. 제조업체는 tManager eATM에서 데이터 캡처 속도를 조정하여 가장 중요한 데이터에 집중할 수 있었습니다.

결과

시장 출시 속도

제조업체의 독특한 제품 개발 접근 방식과 tManager eATM의 데이터 캡처 및 타임스탬프 기능을 결합한 덕분에, 제조업체는 지속 가능한 포장 땅콩을 위한 최적화된 재료 조성을 성공적으로 파악할 수 있었습니다. 이후 4개 제조 공장에서 새로운 포장 땅콩의 생산을 확장했습니다.

제조업체는 이 프로젝트에서 tManager eATM 사용에 매우 만족하여, 다른 프로젝트의 개발 작업을 지원하기 위해 이를 사용하기 시작했습니다. 애완동물 사료, 수생 사료, 대체 단백질과 같은 제품에 대한 아이디어와 생산 기술을 테스트하고 있습니다.

Published 2023년 12월 11일

주제: 디지털 트랜스포메이션 가속화 디지털 트랜스포메이션 가정용품 및 생활용품 프로그래밍 가능한 컨트롤러
Rockwell Automation 구독

최신 뉴스, 사고 리더십 및 정보를 받은편지함으로 직접 받아보세요.

지금 구독하세요
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Softing 애플리케이션이 출시 기간을 단축합니다.