Loading
사례 연구 | 생명과학
Recent ActivityRecent Activity

제품 및 규제 관리를 간소화하는 CooperSurgical

CooperSurgical는 통합 PLM 및 RIM 플랫폼을 활용하여 Rockwell Automation과 Kalypso와 함께 제품 및 규제 관리를 혁신합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
페트리 접시를 다루는 수술용 장갑을 낀 손
쿠퍼 서지컬

CooperSurgical은 30년 넘게 생식 및 여성 건강 분야에서 혁신을 이끌어 왔습니다. 업계의 선두주자로서 여성, 아기 및 가족의 돌봄 방식을 변화시키는 새로운 기술을 개척해 왔습니다.

Michelle Taub
Michelle Taub
CooperSurgical 제품 시스템 디렉터
과제

  • 정식 PLM 시스템 없이 고위험 ERP 롤아웃
  • 레거시 제품 설정 결정으로 인해 비용이 많이 드는 ERP 재배포 필요성 발생 가능성
  • 스프레드시트와 플랫폼에 분산된 단편적인 제품 및 규제 데이터
  • 글로벌 규정 준수를 위해 여러 제품 개정을 동시에 관리해야 함
  • 팀이 ERP 구현에 집중하면서 비즈니스 대역폭 제한됨
솔루션

  • Kalypso 통합 제품 수명 주기 관리(PLM) 및 규제 정보 관리(RIM) 솔루션을 구현하기 위한 디지털 트랜스포메이션 서비스
결과

  • ERP 재배포를 방지하고 북미에서 ERP를 제시간에 출시함
  • 기존 PLM 프로그램에 비해 비용 및 리소스 요구 사항 감소
  • 제품 및 규제 데이터 전반에 걸쳐 가시성, 제어 및 규정 준수 개선
  • 기업 의사 결정을 위한 신뢰할 수 있는 정보 기반 구축
  • 변경 관리 및 공급업체 품질 이니셔티브를 위한 확장 가능한 기반 구축
과제

엄격한 규제 환경에서 ERP 위험 관리

여성 생식 건강에 중점을 둔 글로벌 의료 기기 회사인 CooperSurgical은 북미에서 주요 ERP 프로그램을 출시할 준비를 했습니다. 그러나 이전 지역 배포에서의 레거시 결정으로 인해 예상치 못한 복잡한 문제가 발생했습니다. ERP 재배포를 통해 문제를 해결하는 것은 비용이 많이 들고 시간도 많이 소요되며, 중단을 초래할 수 있었습니다.

동시에 제품, 제조 및 규제 정보가 분리된 도구와 스프레드시트에 저장되어 있었습니다. 이러한 분산은 글로벌 등록을 관리하고 여러 제품 개정을 지원하는 것을 어렵게 만들었으며, 이는 짧은 제품 수명과 엄격한 규제 요건으로 인해 더욱 복잡해졌습니다.

제품 시스템 책임자인 미셸 토브(Michelle Taub)는 CooperSurgical에 합류한 지 몇 주밖에 되지 않은 신입사원이었습니다. 그녀는 문제를 다르게 해결할 기회를 인식했습니다. 의료 기기 조직에서의 IT 및 품질에 대한 이전 경험을 바탕으로, 그녀는 제품 수명 주기 관리(PLM) 접근 방식을 제안했습니다. PLM은 이미 시행 중인 ERP 프로그램을 중단하지 않고도 즉각적인 위험을 해결할 수 있었습니다.

“ERP를 재배포하는 것보다 더 빠르고 저렴하게 이 문제를 해결할 수 있다는 것을 알았습니다. 그러나 더 중요한 것은, 도움을 줄 수 있는 신뢰할 수 있는 사람을 알고 있다는 것이었습니다.”라고 그녀는 말합니다.

솔루션

Kalypso와 함께하는 통합 PLM 및 규제 플랫폼

Michelle은 Kalypso에 연락했습니다. 그녀는 이전 직무에서 성공적으로 협력했던 팀과 다시 협력하기로 했습니다. 그 신뢰와 Kalypso의 입증된 가속기 및 깊은 도메인 전문성, 그리고 빠른 대응 능력 덕분에 CooperSurgical은 앞으로 나아갈 수 있는 자신감을 얻었습니다. 소규모 팀과 제한된 예산으로 그룹은 즉시 작업을 시작하여 Rockwell Automation 및 Kalypso와의 더 광범위한 파트너십을 위한 기반을 마련했습니다.

“PLM은 일반적으로 빈 스프레드시트로 시작하는 것을 의미합니다.”라고 Taub는 설명했습니다. “출발점이 있었기 때문에 문제를 더 빠르고 훨씬 적은 위험으로 해결할 수 있었습니다.”

CooperSurgical은 동일한 플랫폼에서 PLM 및 규제 관리를 배포함으로써 복잡한 통합의 필요성을 없애고 제품 및 규제 데이터를 긴밀하게 연결했습니다. 이 접근 방식은 ERP와 직접 통합된 규정 준수 검증 시스템을 구축하면서 중단을 최소화하기 위해 즉시 사용 가능한 기능을 우선시했습니다.

결과

향상된 제어, 위험 감소, 확장 가능한 디지털 기반

새로운 플랫폼을 통해 CooperSurgical은 지역별로 시스템을 재배포하지 않고도 ERP를 제시간에 출시하여 상당한 비용과 운영 중단을 방지할 수 있었습니다. 제품 및 규제 데이터를 단일 검증된 기록 시스템으로 통합함으로써 조직은 수동적이고 분산된 프로세스를 팀 간에 공유되는 가시성과 제어로 대체했습니다.

“우리는 스프레드시트와 문자 메시지에서 모두가 동일한 정보를 볼 수 있는 시스템으로 전환했습니다. 그 가시성만으로도 큰 개선이 있었습니다."

Michelle Taub - CooperSurgical 제품 시스템 디렉터

이 솔루션은 엔지니어링, 제조, 품질 및 규제 전반에 걸쳐 팀이 협력하는 방식을 변화시켰습니다. 제품 및 규제 데이터가 긴밀하게 연결되면서 CooperSurgical은 글로벌 등록, 제품 개정 및 다운스트림 의사 결정에 대한 신뢰를 더욱 높일 수 있었습니다.

중복 작업이 줄어들고, 인수인계가 명확해졌으며, 팀은 데이터 조정에 소요되는 시간을 줄이고 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있었습니다.

프로그램의 초기 성공은 조직 내 신뢰 구축에도 도움이 되었습니다. 새로 합류한 리더가 주도한 소규모의 신속한 이니셔티브로 시작된 이 프로젝트는 빠르게 가치를 입증하여 비즈니스 전반에 걸쳐 더 넓은 지지를 얻었습니다. 구체적인 결과를 통해 구축된 신뢰를 바탕으로 CooperSurgical은 대규모 트랜스포메이션보다는 단계적이고 체계적인 확장 방식을 선택할 수 있었습니다.

그 결과, 회사는 지속적으로 성장할 수 있는 확장 가능한 디지털 기반을 마련했습니다. CooperSurgical은 이제 플랫폼을 변경 관리, 문서 제어 및 공급업체 품질로 확장하여 장기적인 규정 준수, 운영 탄력성 및 미래 혁신을 지원할 수 있는 위치에 있습니다.

Published 2026년 8월 25일

주제: Accelerate Digital Transformation 디지털 트랜스포메이션 생명과학
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 제품 및 규제 관리를 간소화하는 CooperSurgical