다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
Çağdaş Makina의 자회사인 Coiltech은 2000년 100m² 시설에서 설립되었으며, 현재 12000m² 공장으로 꾸준히 성장하여 프레스 공급 장비의 선도적인 글로벌 공급업체가 되었습니다.
오늘날 이 회사는 70개 이상의 국가에 수출하며, 디코일러, 스트레이트너, 레벨러 및 서보 롤 피더, 프레스 공급 시스템, 길이 절단 라인, 프레스 전송 솔루션 및 다양한 특수 프로젝트를 공급하고 있습니다.
- Coiltech는 북미 시장의 요구를 충족하고 이를 뛰어넘을 수 있는 가치 제안을 만들어야 했습니다.
- 경쟁이 치열한 시장에서 차별화하면서 선도적인 자동차 tier-one 공급업체의 신뢰를 얻어야 했습니다.
다음과 같은 Rockwell Automation 솔루션이 설치되었습니다.
- Allen-Bradley® CompactLogix 프로그래머블 컨트롤러
- Allen-Bradley Kinetix® 서보 드라이브
- Allen-Bradley Kinetix MMA 비동기 모터
- Allen-Bradley POINT I/O™ 모듈
- Rockwell Global OEM 기술 컨설턴트(GOTC) 및 현지 팀의 심층 기술 지원
- 미래 디지털화 및 운영 유연성을 위해 설계된 현대적이고 확장 가능한 아키텍처
- 북미 시장 진출 지원
- 더 현대적인 장비 제어 솔루션
- 향상된 자재 취급
- 개입이 적은 더 원활한 프로세스 수정
- 원격 모니터링
- 자동차 디지털 스레드를 위한 데이터 생성
- 다른 자동화 공급업체보다 더 쉬운 프로그래밍
- 미래의 현대화 및 공장 확장 이니셔티브를 위한 개선된 기반 구축
최근 캐나다의 선도적인 1차 자동차 산업 공급업체를 위한 프로젝트에서 터키의 장비 제조 업체인 Coiltech는 두 공장(그중 한 곳은 멕시코 소재)에서 3개의 장비 라인을 교체하는 과제를 맡았습니다.
Coiltech의 해외 무역 관리자 Volga Gürsel은 “북미 시장에 진입하는 것은 쉽지 않습니다. 전통적인 사고방식뿐만 아니라, 현지 지역과 중국의 장비도 모두 매우 유사한 모양과 작동 방식을 가지고 있습니다.
또한, 디지털화를 포함한 현대 기술을 활용하기 위해 갱신 및 교체가 필요한 오래된 장비도 많이 있습니다. 그러나 기업들이 단순히 Türkiye의 공급업체로 전환할 것으로 기대할 수는 없기 때문에, 우리는 이 선도적인 1차 공급업체를 유치하기 위해 열심히 노력해야 했습니다. 이는 Türkiye에 있는 최첨단 제조 시설을 심층적으로 방문하고 Rockwell Automation의 현지 시장 존재를 통해 이루어졌습니다.
궁극적으로 Coiltech를 차별화한 것은 현대적인 장비 설계, 고급 자동화, 애플리케이션 전문성 및 신속한 고객 지원을 고객의 특정 생산 요구 사항에 맞춘 솔루션으로 결합할 수 있는 능력이었습니다. 고객은 단순히 교체 장비를 찾는 것이 아니라, 미래의 성장, 현대화 및 디지털 트랜스포메이션 이니셔티브를 지원할 수 있는 장기적인 기술 파트너를 찾고 있었습니다.
북미에서 이미 120 + 개의 라인을 보유하고 있는 Coiltech는 최근 두 개의 고객 공장에 소형 피더와 진동 시어를 포함한 두 개의 새로운 라인을 공급했으며, 두 라인 모두 피드 속도 정확도와 피드 길이를 제어하기 위해 Rockwell의 다양한 자동화 솔루션을 배치했습니다. 여기에는 Allen-Bradley® CompactLogix 프로그래밍 환경 컨트롤러, Allen-Bradley Kinetix® 서보 드라이브 및 Kinetix MMA 서보 모터, Allen-Bradley POINT I/O™ 모듈이 포함되었습니다. Coiltech는 또한 Rockwell Global OEM Technical Consultants(GOTC)와 현지 팀으로부터 심층적인 기술 지원을 받았습니다.
“Rockwell은 북미 장비 자동화의 명백한 후보였으며, 우리는 엄격한 표준과 납품 일정을 설정했습니다.”라고 Gürsel은 덧붙입니다. “그러나 궁극적으로 우리가 제공한 자동화 아키텍처와 고급 장비 설계는 고객의 요구에 완벽하게 부합했습니다.
“기술 자체를 넘어 Rockwell의 북미 시장에서의 강력한 입지, 신속한 현지 지원 체계, 그리고 엔드 유저들 사이에서의 광범위한 수용이 우리의 결정에 중요한 요소였습니다. 이는 프로젝트 위험을 줄이고 구현 과정 전반에 걸쳐 Coiltech와 고객 모두에게 신뢰를 제공했습니다.
“우리의 최신 장비는 고객에게 다양한 추가 운영 이점도 제공합니다. 디지털 방식의 24/7 지원과 훨씬 더 쉽게 구할 수 있는 예비 부품을 갖춘 현대화된 애프터 서비스 프로그램뿐만 아니라, 오늘날 사용되는 더 단단한 자재를 처리할 수 있는 능력이 더 뛰어납니다.
“Rockwell이 제공하는 디지털 기능은 엔드 유저에게도 매력적입니다. 현대적인 제어 솔루션을 개조하려면 새로운 라인 비용의 40 ~ 50%를 고려해야 하므로, 특히 모든 추가 성능 이점을 고려할 때 전체 장비를 업그레이드하는 것이 합리적입니다. 또한 연결성을 통해 원격 지원을 제공할 수 있으며, 디지털 아키텍처는 자동차 OEM에서 자주 지정하는 디지털 스레드에 투입할 수 있는 필수 데이터를 생성합니다.
“가능한 경우 고객과 협력하여 생산성, 엔지니어링 효율성, 설정 최적화 및 운영 유연성과 관련된 개선 사항을 정량화하여 고객이 현대화의 장기적인 가치를 더 잘 이해할 수 있도록 지원하고 있습니다.”
Coiltech의 고객은 엔지니어링 개입을 훨씬 줄여 배치 파라미터를 수정할 수 있는 기능, 더 높은 생산 유연성, 그리고 미래 확장 및 디지털화를 위해 설계된 플랫폼 등 Rockwell Automation의 현대 산업 기술의 이점을 누리고 있습니다.
“현대적인 Rockwell 제어 솔루션을 통해 고객의 특정 요구와 수요에 훨씬 더 밀접하게 부합하도록 장비를 맞춤화할 수 있습니다.”라고 Gürsel은 덧붙입니다. “또한 자동차 업계의 변화 속도를 고려할 때, 고객에게 미래의 현대화 및 확장으로 가는 더 쉬운 길을 제공할 것입니다.
“그 결과, 제품 파라미터가 변경될 때 엔지니어링 작업이 덜 필요하고, 운영자가 변화하는 생산 요구 사항에 더 신속하게 대응할 수 있는 솔루션이 탄생했습니다. 제품 변동이 증가하고 유연성에 대한 요구가 커지고 있는 제조업체에게 이는 장비 성능 자체만큼이나 중요한 가치가 될 수 있습니다.
“새로운 자재를 더 쉽게 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 교체 대상인 장비에 비해 이탈리아 스포츠카처럼 더 현대적인 외관을 갖추고 있다고 생각합니다. 현대적인 제조 공장도 중요한 고려 요소입니다.
“우리는 Rockwell과 훌륭한 관계를 유지하고 있으며, 다른 많은 장비에도 Rockwell의 자동화 및 안전 솔루션을 사용하고 있습니다. 이번 프로젝트에서 기술 지원은 특히 중요했습니다. 다른 공급업체에 비해 질문에 대한 응답을 훨씬 더 쉽고 빠르게 받을 수 있었고, Rockwell이 훨씬 더 작고 민첩한 회사처럼 행동한다는 결론에 도달했습니다. 또한 다른 자동화 공급업체에서 Rockwell로의 전환은 비교적 간단했으며, 엔지니어들은 프로그래밍 환경을 훨씬 더 쉽게 사용할 수 있었습니다.”
“Rockwell의 도움으로 우리는 브랜드를 계속 성장시키고 북미 시장에 진출할 것입니다.”라고 Gürsel은 결론지었습니다. “이미 수천 대의 작업 장비로 서비스를 제공하고 있는 70개국을 기반으로 확장할 것입니다. Rockwell의 도움으로 프레스 피딩 시스템 분야에서 세계 최고의 기업이 되는 것이 목표입니다. 이렇게 자신감 있는 발걸음과 젊고 역동적인 팀, 고객 중심의 업무 정신을 바탕으로 우리는 이 미래를 확신합니다.”
Published 2026년 10월 16일