유연성과 확장성을 결합하여 완벽한 양조법 창조
Bon Industry는 Burnley Brewing의 새로운 Dandenong 시설에 스마트 제조 기능을 도입하여 더 많은 선택권을 제공하고 향후 운영을 확장할 수 있는 역량을 강화하고자 했습니다.
Bon Industry의 전기 담당 이사인 Gabriel Bonacci는 Rockwell Automation의 FactoryTalk Craft Brew가 Burnley에 이상적인 플랫폼이라고 말했습니다.
"Rockwell의 FactoryTalk Craft Brew 소프트웨어는 모든 유형의 자동화 장비에 쉽게 연결되어 자동화 성능을 원활하게 시각화하고 개선이 필요한 중요 영역을 강조합니다"라고 Bonacci는 말했습니다. 새로운 양조장의 일부를 구성하는 여러 Rockwell Automation 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 드라이브 및 산업용 컴퓨터를 통해 FactoryTalk은 이들을 모두 연결하여 통합 생태계를 구축합니다.
Stanzel은 “라우터 프로세스 중 압력 차이를 올바르게 유지하는 것과 같은 몇 가지 어려움이 있었지만, Rockwell Automation, Bonacci Electrical과의 협업을 통해 올바른 솔루션을 찾아 시운전 전에 완벽하게 작동하는지 테스트했습니다.”라고 덧붙였습니다.
FactoryTalk Craft Brew는 필요에 따라 새로운 모듈을 추가할 수 있는 모듈형 소프트웨어 생태계로 설계되어 있어 비즈니스 확장에 따라 유연성과 운영 업그레이드 옵션을 제공합니다. 모듈성 덕분에 표준화된 접근 방식을 통해 솔루션을 신속하게 배포할 수 있어 작업자 교육의 필요성이 줄어듭니다.
이 소프트웨어는 유럽 및 미국의 최고 표준에 따라 테스트되었으며, 사용자는 Rockwell Automation의 글로벌 전문성을 활용하여 지원 및 맞춤화를 받을 수 있습니다. 또한 Rockwell Automation은 하드웨어 및 소프트웨어에 원격으로 액세스하여 신속한 업데이트, 모니터링 및 수리를 제공합니다.
Rockwell Automation 채널 매니저인 Matthew Treeby는 호주 현지 소유의 독립 양조장을 지원하게 되어 기뻤다고 말합니다. “Rockwell Automation은 대리점인 NHP와 함께 모든 규모의 기업에 백업을 제공할 수 있는 지원, 자원 및 가용성을 갖추고 있습니다. Burnley의 새로운 양조장과 같은 프로젝트를 진행할 때 우리는 높은 수준의 표준 준수 및 추적성을 유지하면서 역동적이고 효율적으로 작업할 수 있습니다.”