Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

Bayrak Technik, Plex software 솔루션을 사용하여 그룹 전체의 운영 개선 실현

ERP, MES 및 QMS 모듈의 광범위하고 심층적인 배포는 제조 운영을 최적화하는 데 도움이 되는 단일 진실 소스를 생성하는 동시에 글로벌 자동차 디지털 체인의 중요한 연결 고리를 형성합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PPE를 착용하고 태블릿을 사용하여 생산 라인에서 로봇 용접 프로세스를 모니터하는 남성 엔지니어
Bayrak Logo

Bayrak Technik GmbH는 글로벌 자동차 산업의 실내, 실외 및 섀시 적용을 위한 열가소성, 탄성체 및 금속 부품과 위생(의료) 및 건설 산업의 밀봉 기술을 위한 부품 개발 및 제조를 전문으로 합니다.

과제

독일의 열가소성, 탄성체 및 금속 부품 제조업체는 품질, 계획 및 재고 관리를 위한 통합 접근 방식의 필요성을 인식합니다.

솔루션

Rockwell Automation 솔루션이 설치되었으며, 다음이 포함되었습니다.

  • Plex software – ERP, 품질 관리 시스템 및 MES 모듈
  • 프라하의 EMEA 전문가 지원
결과
  • 재고 관리 강화
  • 더욱 정확한 생산 계획 수립
  • 자산 통합 개선
  • 운영 데이터 분석 및 배포 개선
  • 장비 모니터링을 통한 품질 및 지속 가능성 향상
  • 실행 가능한 실시간 통찰력을 통한 직원 역량 강화
  • 디지털 체인을 위한 더욱 정확한 정보 제공

Bayrak Technik GmbH는 글로벌 자동차 산업의 실내, 실외 및 섀시 애플리케이션용 열가소성 수지, 탄성체 및 금속 부품과 위생(의료) 및 건설 산업의 밀봉 기술 개발 및 제조를 전문으로 합니다.

독일에 4개의 제조 공장을 보유한 이 회사는 보다 정확한 재고 관리 및 전사적 자원 관리(ERP)를 위해 운영 데이터를 수집, 분석 및 공유할 수 있는 긴밀하게 통합된 다중 모듈 전사적 소프트웨어 플랫폼을 찾고 있었습니다.

Rockwell의 Plex Smart Manufacturing Platform 도입을 통해 지속적인 디지털 트랜스포메이션을 위한 안정적인 기반을 구축했을 뿐만 아니라, 종단간의 디지털 체인 도입이 전 세계 시장에서 탄력을 받으면서 고객의 다운스트림 운영에 데이터를 통합하기 위한 강력한 앵커 포인트를 마련했습니다.

과제

Bayrak가 Plex software 제품군을 도입한 것은 내부 요구 사항과 외부 시장 주도 수요 모두에 의해 추진되었습니다.

Bayrak Technik GmbH의 최고 정보 책임자인 Johan van der Werf는 “우리는 생산 프로세스를 더 넓고 더 잘 제어할 필요가 있었을 뿐만 아니라, 재고 조사 불일치가 일정 및 용량에 영향을 미칠 수 있기 때문에 재고 관리를 강화하고자 했습니다. 또한 다양한 정보 소스를 통합하여 제조 운영에 대한 단일 통합 창을 만들어야 할 필요성도 확인했습니다.”라고 말합니다.

일상적인 운영 압박에 더해 주요 고객 중 하나인 다국적 자동차 OEM이 디지털 체인을 완성하기 위해 Bayrak Technik의 장비 데이터에 접근할 수 있도록 요청했습니다. van der Werf는 “이 고객은 이러한 유형의 요청을 한 최초의 고객이었지만, 우리는 이것이 마지막이 아닐 것이라는 것을 알고 있었기 때문에 두 가지 과제에 모두 대응하기 위해 강력하고 확장 가능하며 광범위하게 배포 가능한 스마트 제조 플랫폼이 필요하다는 것을 알고 있었습니다.”라고 설명합니다.

솔루션

Van der Werf는 “2015년 Bayrak Technik이 소유한 시설에서 EMEA 기반 애플리케이션 중 하나에 Plex ERP 모듈을 배포한 경험이 있습니다.  EMEA 재무 및 세금 모델에 맞게 소프트웨어를 현지화한 후, 소프트웨어가 독일 공장에서 성공적으로 가동되었고, 이어 체코와 폴란드의 공장으로 확장되었습니다.”라고 말합니다.

Plex 제품군은 그 기능을 입증했습니다. “잘 작동했고, 모든 사람이 빠르게 사용법을 익혔습니다.”라고 그는 설명합니다.  “그리고 Plex가 Rockwell에 인수되면서 Bayrak에서 다음 단계를 밟을 수 있는 자신감을 얻었고, 이는 독일의 4개 생산 라인 전체에 제조 실행 시스템(MES) 및 품질 관리 시스템(QMS) 모듈을 배포하는 것을 의미했습니다.”

Plex 제품군의 더 많은 요소를 채택하는 것뿐만 아니라, Bayrak 그룹 내 다른 사이트로의 광범위한 지리적 배포를 통해 이제 단일 소프트웨어 환경에서 더 다양한 운영 과제를 해결할 수 있게 되었습니다.

결과

통합이 거의 또는 전혀 없는 사일로화되고 ‘블랙박스’ 소프트웨어 솔루션의 시대는 지났습니다. Plex software 제품군은 모든 데이터를 통합하여 모든 이해관계자를 위한 단일 진실 소스를 생성합니다.

즉각적인 이점으로는 더욱 엄격한 재고 관리, 더욱 정확한 생산 계획, 향상된 자산 통합, 개선된 운영 데이터 분석 및 배포 등이 있습니다.

“또한 이것은 우리의 디지털 트랜스포메이션에 있어 중요한 단계입니다.”라고 van der Werf는 설명합니다. “디지털 솔루션의 도입은 모든 기업의 목표가 되어야 한다고 믿습니다. 우리는 고객으로부터 변화를 요구받고 있습니다. 여기에는 장기적인 디지털 체인의 일부로서 자체 생산 시스템을 예측하고 계획하기 위해 장비 데이터를 원하는 자동차 OEM 고객도 포함됩니다.”

이 통합 솔루션이 제공하는 다른 이점도 있습니다. “품질, 유지보수 및 지속 가능성 목표는 더욱 정확한 장비 운영 데이터를 통해 해결되고 있습니다.”라고 van der Werf는 덧붙입니다. “또한 수동 종이 기반 기록을 제거함으로써 우리는 더욱 효율적일 뿐만 아니라 통찰력이 더욱 시기적절하고 정확하며, 고객에게 전송하는 데이터에서 제품 일련 번호 수준까지 훨씬 더 쉽고 효과적으로 이를 반영할 수 있습니다.

“Plex는 단일 환경에서 필요한 모든 것을 제공합니다.”라고 van der Werf는 결론을 내립니다. “프라하에 Plex 지원 팀이 설립되면서 관계 역학도 변화하여 이제 지원이 더욱 신속해졌습니다.”

Published 2025년 4월 23일

주제: MES 솔루션 자동차 및 타이어 화학
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Bayrak Technik, 그룹 전체의 운영 개선 달성