Loading
성공 사례 | 오일 & 가스
Recent ActivityRecent Activity

BCPGroup은 기술을 활용해 지속 가능성을 추진합니다.

BCPGroup과 MAGNETA는 영구 자석 모터 기술과 인공 지능 애플리케이션을 사용하여 석유 및 가스 산업의 지속 가능성 이니셔티브를 추진합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
석유 및 가스 현장에서 인공 리프트 기술을 사용하여 유정 펌프 앞에 서 있는 bcp group 및 magenta 직원
bcp 그룹 로고

BCPGroup은 석유 및 가스 산업의 인공 리프트 시스템에 사용되는 지능형 컨트롤러 및 솔루션을 개발, 제조 및 설치하는 선도적인 업체입니다. 이 회사는 전 세계 유정에 5000개 이상의 시스템을 설치했습니다.

텍사스 휴스턴에 있는 최신 자회사 MAGNETA는 북미 본사로서 영구 자석 모터 기술과 해당 인공 지능 애플리케이션을 개발합니다.

Alexander Mendoza
Alexander Mendoza
CEO 겸 사장, BCPGroup
디에고 멘도사
디에고 멘도사
사업 개발, MAGNETA
과제

  • 에너지 사용 감소
  • 탄소 발자국 감소
  • 국제 환경 요건 준수
  • 고조파 감소
  • 비용 통제
솔루션

  • PowerFlex® 755TR 가변 속도 드라이브
  • PowerFlex® 6000T 고압 AC 드라이브
  • CILA2S® 5G MAGNETO 범용 인텔리전트 컨트롤러
  • MAGNETO 영구 자석 모터 솔루션
  • MAGNETO 인공 지능 FOS 플랫폼 기술
결과

  • 펌핑 애플리케이션으로 20~30% 에너지 절감
  • 인공 리프트 및 펌핑 애플리케이션의 유지보수 비용 40% 절감
  • 유정 생산성 30% 증가

수십 년 동안 BCPGroup은 오일 및 가스 산업의 인공 리프트 시스템을 위한 지능형 컨트롤러 및 솔루션의 신뢰할 수 있는 개발자, 제조업체 및 설치업체였습니다. 이 회사는 미국, 멕시코, 콜롬비아, 베네수엘라, 에콰도르, 페루, 브라질, 이집트 전역의 유정에 5000개 이상의 시스템을 설치했습니다.

최신 자회사인 MAGNETA는 회사의 북미 본사이자 오일 및 가스 회사가 지속 가능성을 추진할 수 있도록 지원하는 영구 자석 모터(PMM) 기술 및 인공 지능(AI) 애플리케이션을 개발하는 허브 역할을 합니다.

BCPGroup은 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 프로그램의 골드 레벨 OEM 회원으로서 23년 전 회사 설립 이래로 Rockwell Automation과 긴밀히 협력하여 BCPGroup 제품에 기술을 통합해 왔습니다.

MAGNETA의 비즈니스 개발 역할을 맡고 있는 Diego Mendoza는 “우리 아버지는 최첨단 기술과 혁신을 바탕으로 이 회사를 설립하고 업계 최고의 파트너를 찾았습니다.”라며, “그래서 Rockwell Automation과 협력합니다. 그들의 모든 제품을 솔루션에 통합합니다.”라고 말했습니다.

여기에는 BCPGroup의 혁신적인 인공 지능 애플리케이션도 포함됩니다.

BCPGroup의 CEO 겸 사장인 Alexander Mendoza는 “오늘날 모든 사람이 인공 지능에 대해 이야기합니다.”라며, “그러나 우리는 인공 리프트 시스템용 지능형 컨트롤러를 처음 출시한 이후 23년 동안 인공 지능을 사용해 왔습니다. 인공 지능은 우리가 이미 작업하는 방식의 일부입니다.”라고 말했습니다.

과제

에너지 사용 및 환경 영향 감소

에너지 및 환경 영향을 줄이라는 글로벌 의무에 따라 석유 및 가스 회사들은 생산성과 경쟁력을 유지하면서 더 지속 가능하게 운영할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. BCPGroup은 석유 및 가스 회사가 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 인텔리전트 컨트롤러의 사용을 확대하기 위해 MAGNETA를 설립했습니다.

“지속 가능성은 우리에게 매우 중요한 문제이자 해결해야 할 매우 중요한 과제입니다.”라고 Diego는 설명했습니다. “우리는 오랫동안 석유 및 가스 회사가 에너지 사용을 줄이고 생산성을 높일 수 있도록 지원해 왔습니다. Rockwell Automation과 함께 우리는 기업들이 지속 가능성 목표를 향해 나아가기 시작함에 따라 미국 석유 산업에 노력을 집중하고자 합니다. 우리는 도울 수 있습니다.”

솔루션

인공 지능 기반 제어, PMM 모터 및 에너지 최적화 기술

이러한 목표를 염두에 두고 BCPGroup은 MAGNETA 브랜드 하에 다양한 제품을 개발하여 출시했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

  • 흡입 로드 펌프(SRP), 진행성 공동 펌프(PCP) 및 전기 잠수정 펌프(ESP)를 위한 CILA2S 5G MAGNETA 범용 인텔리전트 컨트롤러,
  • 영구 자석 모터(PMM) 솔루션, 그리고
  • 인공 지능 플럭스 지향 센서리스(FOS) 플랫폼.

PowerFlex® 755TR 가변 속도 드라이브에 AFE 기술이 적용되었으며, PowerFlex® 6000T 고압 AC 드라이브 역시 PMM 제어와 함께 MAGNETA 제품군에 내장되어 있습니다.

“Rockwell Automation은 완벽한 Partner였습니다. 그들은 오일 및 가스 산업의 지속 가능성 요구를 해결하는 데 우리만큼이나 헌신적이며, 가변 속도 드라이브에 대한 전문 지식을 이 과제에 적용했습니다.”라고 Diego는 말했습니다. “그들은 그리드에 대한 고조파 피드백을 줄이는 AFE 기술을 갖춘 가장 최첨단 가변 속도 드라이브를 제공합니다. 그리고 우리와 협력하여 PMM 제어를 위한 펌웨어를 개발했으며, 이를 모든 인공 리프트 방법에 걸쳐 PMM 애플리케이션에 보편적으로 적용할 수 있습니다.”

결과

중요한 에너지 및 운영 비용 절감

초기 테스트를 기반으로 BCPGroup은 MAGNETA가 오일 및 가스 회사가 상당한 에너지 및 비용 절감을 달성하도록 지원할 수 있다고 믿습니다.

“우리의 시뮬레이션은 매우 정밀하며, 유정당 20 % ~ 30 %의 에너지 절감을 예측합니다.”라고 Diego는 설명합니다. “수천 개의 유정에 이를 곱하면 업계에서 제거할 수 있는 상당한 에너지 지출이 됩니다.”

또한 MAGNETA의 인공 지능 기능은 유정 운영에 대한 실시간 데이터 분석을 제공하여 사용자가 예방 유지보수 알림을 설정하고 유정의 현재 운영 상태를 기반으로 제어를 최적화할 수 있도록 합니다. BCPGroup은 이를 통해 사용자가 인공 리프트 및 물 펌핑 애플리케이션의 유지보수 비용을 40 % 이상 절감할 수 있을 것으로 예상합니다.

“Rockwell과 BCPGroup은 함께 미국 오일 및 가스 산업에 OpEx와 CapEx 수치를 줄이는 동시에 운영의 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 되는 최첨단 기술을 제공하고 있습니다.”라고 Alexander는 말합니다. “이것은 업계를 발전시킬 획기적인 기술입니다.”

Published 2024년 10월 16일

주제: Drive Sustainability 오일 & 가스 드라이브
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left BCPGroup은 기술을 활용해 지속 가능성을 추진합니다.