Loading
성공 사례 | 상하수도 및 폐수 처리
Recent ActivityRecent Activity

WIN-911 알람으로 운영 효율성 증대

알람 통지 소프트웨어는 고객의 신속한 대응을 가능하게 하여 생산을 정상적으로 유지합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Quasar Energy Group 시설

다양한 산업. 공통의 목표.

운영 효율성은 오랫동안 산업 전반의 주요 목표였습니다. 운영 효율성이 높아지면 생산성이 향상되고, 낭비가 줄어들며, 수익성이 높아집니다.

조직이 탄소 발자국을 줄이고 에너지 비용 상승에 대응하는 데 집중함에 따라 생산을 최적의 상태로 유지하는 것이 더욱 중요해졌습니다.

WIN-911의 채널 영업 관리자 Jeremy Meegan은 “지속 가능성을 강화하는 것을 목표로 하는 프로젝트를 가지고 우리를 찾는 고객이 점점 더 많아지고 있습니다. 그리고 다른 프로젝트와 마찬가지로, 이들은 이러한 '녹색' 목표를 가능한 가장 효율적인 방법으로 달성하고자 합니다.”라고 말했습니다.

WIN-911은(는) 생산 가동시간을 극대화하고 유지보수 비용을 절감하며 환경 영향을 최소화하도록 설계된 혁신적인 산업용 알람 통지 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사는 1993년에 첫 번째 솔루션을 적용했으며, Rockwell Automation 기술 파트너가 된 것은 1998년입니다. 현재 WIN-911 플랫폼은 Fortune 500대 기업 중에서 선도적인 알람 통지 소프트웨어로, 전 세계적으로 19000개 이상의 설치를 자랑합니다.

두 가지 과제에 대한 이야기

최근 WIN-911은 환경 목표 달성에 집중하는 두 조직을 위해 솔루션을 배포했습니다.

먼저, 2050년까지 순배출 제로를 달성하기 위해 노력하는 한 대형 대학이 WIN-911에 접근했습니다. 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 이 대학은 90년 된 증기 발전소와 160개 이상의 건물을 연결하는 관련 배관을 업그레이드할 계획이었습니다. 새로운 시스템은 목재 칩과 재생 천연가스를 사용하여 터빈에 동력을 공급하고, 정교한 열 회수 시스템을 통합합니다.

WIN-911은 업그레이드를 위한 알람 통지 시스템을 개발하는 임무를 맡았습니다.

마찬가지로 WIN-911은 Quasar Energy Group 폐수 혐기성 숙성기 시스템을 위한 솔루션을 제공해 달라는 요청을 받았습니다. 혐기성 숙성기는 규제 요건을 준수하여 폐수 처리 시스템의 휘발성 고형물을 분해합니다. 또한, 점점 더 중요한 재생 천연가스의 원천인 바이오가스를 방출합니다.

“두 경우 모두 문제가 발생했을 때 올바른 정보에 즉시 액세스하는 것이 문제 해결에 매우 중요합니다.”라고 Meegan은 말합니다. “작업자는 장비 문제에 더 신속하게 대응할 수 있으므로 전체 생산 목표를 계속 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 숙성기의 문제가 신속하게 해결되지 않으면 전체 프로세스 사이클을 처음부터 다시 시작해야 합니다.”

파트너십 기반 솔루션

대학과 Quasar Energy는 제어 시스템 아키텍처의 일부로 FactoryTalk® View Site Edition HMI 소프트웨어가 포함된 Rockwell Automation SCADA 시스템을 사용합니다. FactoryTalk View SE는 전체 프로세스에 걸친 생산 상태에 대한 종합적인 정보를 제공하며, 여러 이해관계자를 위한 실시간 운영 정보를 제공합니다.


“우리는 Rockwell Automation과 파트너가 되어 작업자가 표준 HMI 콘솔에서 벗어나 더 빠르게 대응할 수 있도록 알림 시스템을 제공합니다.” Meegan이 말했습니다.


WIN-911 소프트웨어는 FactoryTalk® Alarms and Events와 실시간으로 완벽하게 통합되며, 알람 심각도, 태그 이름, 그룹 이름 등 다양한 속성을 활용합니다. 보안 알림 플랫폼은 모바일 앱, 문자, 음성 또는 이메일을 통해 원격 작업자에게 중요한 알람 및 이벤트 세부 정보를 해당 기기로 푸시합니다.

“또한 고급 에스컬레이션 워크플로우 기능을 개발했습니다.”라고 Meegan은 설명했습니다. “이를 통해 사용자는 유형, 심각도 및 작업자 역할에 따라 알람 알림을 구성할 수 있습니다.”

더 높은 효율성. 인상적인 결과.

WIN-911 솔루션은 지속적인 장비 및 생산 문제에 대해 더 빠르고 효과적인 대응을 가능하게 합니다. 대학 고객과 Quasar Energy 모두 그 혜택을 누리고 있습니다.

대학의 새로운 온수 가열 시스템은 기존 증기 애플리케이션보다 24% 더 효율적입니다. 이 시스템은 연간 1000톤 이상의 이산화탄소 배출을 줄이고 있습니다. 그리고 WIN-911 소프트웨어 덕분에 이제 대학은 교대당 1~2명의 운영자만으로 최적의 운영을 유지할 수 있습니다.


한편, Quasar Energy에서는 WIN-911 시스템을 통해 알람 및 이벤트 대응 시간을 75% 단축했습니다.


성공적인 모델을 완성한 후 Quasar Energy는 두 개의 추가 폐수 처리 현장에 알림 솔루션을 구현했습니다.

“알람 기능을 확장하는 것은 운영 효율성을 높이기 위해 오늘 할 수 있는 일의 작은 예입니다.”라고 Meegan은 말했습니다. “우리 고객에게 지속 가능성으로의 전환은 긴 여정이며, 장기적인 지속 가능성 목표는 모든 새로운 프로젝트에 반영되어야 합니다.”

함께 나아가기

WIN-911은 두 회사가 기술을 발전시키면서 Rockwell Automation과의 협력을 계속 이어가기를 기대합니다.

“우리는 Rockwell Automation과의 관계를 소중히 여기며 FactoryTalk View 제품 개발팀과 계속 협력하고 있습니다.”라고 Meegan은 말했습니다. “이것은 진정한 파트너십입니다.”

Rockwell Automation의 시각화 소프트웨어 수석 상업 포트폴리오 관리자 Sue Burtch도 동의합니다. “WIN-911은 기술 파트너와의 강력한 관계가 어떻게 상호 고객이 목표를 달성하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공할 수 있는지 보여주는 완벽한 사례입니다. WIN-911은 뛰어난 파트너입니다.”

자세한 내용은 기술 파트너를 참조하십시오..

Published 2023년 3월 7일

주제: Optimize Production 상수도 폐수 상하수도 및 폐수 처리 전력 발전 FactoryTalk View SE
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left WIN-911 알람으로 운영 효율성 증대