Rockwell Automation은 Integrated Architecture® system과 The Connected Enterprise®로 잘 알려져 있습니다. 이러한 개념은 항상 기술, 네트워크, 인력 및 프로세스의 조합을 중심으로 하여 모든 산업 자동화 과제에 효과적으로 솔루션을 제공하는 데 중점을 두었습니다. Vuforia 증강 현실(AR)과 Fiix® 컴퓨터화 유지보수 관리 시스템(CMMS)의 통합도 마찬가지입니다.
Vuforia Expert Capture: 유지보수 절차를 위한 증강 작업 지침
증강 현실 작업 지침에 대한 관심은 지난 몇 년간 제조업에서 꾸준히 증가해 왔습니다. Vuforia Expert Capture는 효율적이고 직관적인 증강 작업 지침으로 유지보수 팀을 지원하는 효과적인 도구로 남아 있습니다. 이 기술이 증강 유지보수 절차를 구축하는 데 완벽한 이유는 무엇일까요?
가장 숙련된 기술자의 전문성 캡처
경험이 풍부한 유지보수 기술자와 이제 막 팀에 합류한 기술자 사이에는 당연히 지식 격차가 큽니다. 그렇다면 유지보수 조직은 이러한 신입 기술자를 최대한 효율적으로 따라잡게 하려면 어떻게 해야 할까요? Vuforia Expert Capture를 사용하여 신뢰할 수 있는 전문가의 지식을 캡처하고 기록하면, 그들의 전문성을 빠르게 확장할 수 있으며, 문제가 발생할 때마다 반드시 현장에 있거나 대기할 필요가 없습니다. Vuforia Capture 앱을 활용하면 전문가가 모바일 장치, 카메라 또는 더 나은 웨어러블 헤드셋을 사용하여 일반적인 문제 해결 절차나 점검을 완전히 핸즈프리로 기록할 수 있습니다.
일상적인 유지보수 또는 점검 중 사용자 피드백 기록
예정된 유지보수든 사후 유지보수든, 유지보수 절차는 데이터를 캡처하거나, 미터 판독값을 기록하거나, 마모 또는 우려 상태에 접근하는 자산을 식별하지 않고 단순히 단계 목록을 진행하는 경우는 거의 없습니다. Vuforia Expert Capture는 자유 형식의 의견, 단계 승인 또는 확인, 합격 / 불합격 상태 등 다양한 사용자 피드백 옵션을 통해 이러한 정보를 캡처할 수 있습니다.
단계 확인: 실시간 자산 상태에 따라 단계를 자동으로 통과 또는 실패 처리
단계가 올바르게 완료되었는지에 대한 불확실성을 제거하고 싶으십니까? Vuforia Expert Capture는 지금까지 가장 진보된 기능인 단계 확인(Step Check)을 제공합니다. 이 시각 기반 인공 지능 모델은 3D CAD 데이터를 참조하고, 절차 완료 시 캡처된 이미지로 학습됩니다. 그 결과, 기술자의 카메라 입력만으로 단계가 자동으로 Pass 또는 Fail로 표시되어 작업 지시를 더욱 효율적으로 완료할 수 있습니다.