Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

워크플로 승인 기능을 도입해야 하는 이유

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
워크플로 승인 기능을 도입해야 하는 이유 hero image

프로세스 엔지니어로서 우리는 가장 중요한 부분에 제어를 적용해야 합니다.

산업 제조의 경쟁적인 환경에서 프로세스에 대한 궁극적인 제어는 바람직할 뿐만 아니라 브랜드 정체성, 품질 및 추적성에 매우 중요합니다.

레시피/제형사에게 생산 중인 레시피에 누군가가 약간의 “개선”을 가했을 때 어떤 기분이 드는지 물어보십시오. 탱크의 온도를 95도에서 98도로 올리는 것과 같은 사소한 조정(“이 배치를 더 빨리 가열해서 옮기면 더 빨리 끝낼 수 있습니다.”)도 브랜드에 치명적인 품질 영향을 미칠 수 있습니다. 더 심각한 점은, 규제 산업에서 통제된 제품에 무단 변경을 가할 경우 심각한 법적 결과를 초래할 수 있다는 것입니다.

때로는 프로세스 엔지니어뿐만 아니라 전체 팀이 마스터 레시피의 제어를 유지해야 할 때도 있습니다. 이 경우 책임성과 추적성을 확보하기 위해 동적 경로와 서명이 포함된 구성 가능한 절차적 워크플로우를 도입해야 합니다. 팀 승인의 과제는 효율적이고 강제력 있는 워크플로우를 만드는 것입니다. 모든 제어는 유연성을 유지해야 하므로 긴 대기 시간으로 인해 지체되지 않도록 해야 합니다.

이러한 제어가 시행되는 이유를 기억하는 것이 핵심입니다.

  1. 생산에 출시된 레시피가 합의된 버전이라는 100% 확신.
  2. 레시피에 언제, 누가 서명했는지에 대한 기록이 있으며, 그들이 승인 권한이 있는 승인자라는 보장.

어떻게 보일까요?

FactoryTalk® Batch의 최신 릴리스에는 모든 이해관계자의 합의를 보장하면서 레시피를 쉽게 관리하고 릴리스할 수 있는 기능이 내장되어 있습니다.

우리는 팀이 통제된 환경에서 레시피를 승인할 수 있도록 허용합니다. 또한, 레시피가 생산에 출시되면 모든 수정 사항은 승인 서명을 위해 직접 승인자에게 다시 돌아갑니다. 유연성을 유지하기 위해 슈퍼 유저(사용자 또는 그룹)가 레시피를 신속하게 승인하고 생산에 출시할 수 있도록 하는 신속 승인 프로세스도 있습니다. 이는 필요할 때 또는 레시피 테스트를 위해 생산을 계속 진행하는 데 도움이 됩니다. 이러한 모든 승인 프로세스와 서명은 레시피 정보의 일부이며 레시피와 함께 “실시간”으로 존재합니다.

이제 우리 모두는 생산 중인 레시피가 모든 이해관계자가 합의한 내용과 일치한다는 사실을 알고 안심할 수 있습니다.

이 기능과 Rockwell Automation이 고객의 지속 가능성을 위해 노력하는 다른 방법에 대해 자세히 알아보려면 웹 사이트를 방문하십시오.

Published 2015년 6월 15일


John Parraga
John Parraga
Product Manager, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 워크플로 승인 기능을 도입해야 하는 이유