Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

프로세스 분석 솔루션은 어디에서 실행해야 합니까?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
프로세스 분석 솔루션은 어디에서 실행해야 합니까? hero image

공장 성능을 개선하기 위해 공장 데이터를 분석하는 데 관심이 있으십니까? 품질, 프로세스 및 장비 데이터를 기반으로 품질 문제 또는 예기치 않은 가동 중단의 주요 원인을 파악하고 싶으십니까?

웨비나: PlantPAx® 시스템을 Connected Enterprise®에 연결하고 보안 유지

대부분의 생산자라면 “예”라고 대답할 것입니다. 프로세스 산업의 생산자들은 해결할 수 있는 문제에 대한 분석에 큰 관심을 가지고 있습니다.

이러한 유형의 생산 문제를 해결하려는 대부분의 분석 솔루션은 연결하기 어려웠던 다양한 소스에서 데이터를 가져왔습니다. Connected Enterprise® 비전은 광범위한 접근 방식을 통해 더 나은 비즈니스 통찰력을 제공할 수 있습니다.

마찬가지로 지원 기술도 그 영역을 확장하고 있습니다. 제어 계층 외부이지만 공장 경계 내에 있는 레벨 3 워크스테이션에서 실행되는 통합 솔루션 대신, 현재 및 미래의 플랫폼은 제어 장치, 캐비닛 장비 또는 보안 클라우드 플랫폼에 고급 기술을 포함할 것입니다.

이로 인해 많은 생산자들이 “내 분석 솔루션은 어디에서 실행되어야 하는가?”라는 질문을 하게 됩니다.

장치(제어 LAN) 계층, 시스템(워크스테이션) 계층 및 클라우드(인터넷 지원 계층, 자주 사용되지만 항상 오프프레미스는 아님)라는 세 가지 산업 계층의 옵션을 탐색할 때 다음 사항을 고려하십시오.

데이터는 어디에 있습니까?

대부분의 생산자에게 이 질문에 대한 답은 문제 해결에 도움이 되는 정보가 무엇인지, 그리고 현재 어디에 저장되어 있는지 아는 것입니다.

보안 목적으로 데이터 교환이 제어되는 경계가 표시된 제어 시스템 피라미드를 상상해 보십시오. 

특정 분석 솔루션에 필요한 형식으로 데이터가 집계되는 위치는 어디입니까?

어디에서 어떻게 적절한 산업 보안을 제공할 수 있습니까? 

애플리케이션이 장비를 켜거나 끌 경우, 생산자는 해커가 결정을 변경하거나 잘못된 데이터를 제시하여 결정을 유도하지 않았는지 확인하고 싶어합니다.

이러한 이유로 생산 환경 시스템 내의 격리된 데이터 계층 간에 안전한 데이터 교환이 존재합니다. 

제어 피라미드의 상위 레벨은 더 개방적이고 하위 레벨은 더 안전하고 격리되어 있습니다. 그러나 데이터가 한 방향으로만 이동한다면, 장치에서 멀리 떨어진 곳에서만 답변을 얻을 수 있습니다.

단기적인 기회는 지연과 수동적인 응답 대기 때문에 사라질 수 있으며, 결국에는 인식된 “덜 안전한” 계층에서만 사용할 수 있는 데이터에 기반하여 결정을 내려야 할 수도 있습니다.

오늘날의 소프트웨어는 시간이 지남에 따라 기술과 위협의 능력이 증가함에 따라 확장할 수 있는 더 높은 수준의 보안을 제공할 수 있습니다.

이것이 핵심 질문에 대한 답변은 아니지만, 모든 계층에서 최고의 보안을 추구하고, 데이터 교환에 개방적이며, 다계층 보안으로 사용자를 보호하는 데 도움이 되는 사용 가능한 보안 기술을 적용하는 것을 고려할 수 있습니다. 

The Connected Enterprise®의 각 계층에 보안 보호 기능이 있는 경우 생산자는 분석 솔루션을 설계할 때 사이트 보안 표준 및 구현 수준을 고려해야 합니다.

분석 솔루션의 위치가 비용에 미치는 영향은 무엇입니까?

가격은 실행 계층, 안전한 데이터 교환 비용의 차이, 필요한 인증 요구 사항에 따라 달라집니다.

애플리케이션이 실행되는 위치에 따라 엔지니어링, 제품 및 지원 비용도 달라집니다. 예를 들어, 클라우드 플랫폼의 경우 업체가 반복 비용 구조에 따라 리소스에 대한 비용을 청구할 수 있습니다.

그러나, 이것은 현지 IT 부서가 유지보수, 업데이트 또는 관리할 추가 컴퓨터나 장비가 없다는 것을 의미합니다. 반면에, 장치 관리 소프트웨어는 하드웨어 업데이트를 더 쉽게 제공할 수 있도록 큰 발전을 이루었습니다. 

따라서 목표한 결과를 달성하는 데 도움이 되는 옵션의 비용을 고려하는 것도 의사 결정에 도움이 되는 또 다른 측면입니다.

궁극적으로 분석 솔루션을 실행해야 하는 위치에 대한 정답은 없습니다.

그러나 프로세스 산업의 많은 생산자에게는 이 세 가지 질문에 대한 답변이 실행 가능한 솔루션을 찾는 데 도움이 될 것입니다.

Published 2017년 8월 16일


Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Michael has driven manufacturing and processing improvements continuously since 1985, leveraging model-driven and real-time solutions. His goal is to enable and accelerate successful, rapid innovation and technology adoption in manufacturing.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 프로세스 분석 솔루션은 어디에서 실행되어야 합니까?