포함된 솔루션
고조파 완화 기능이 내장된 저압 인버터는 다른 완화 솔루션에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다.
무엇보다도 고조파 왜곡의 영향을 줄여 IEEE 519 표준을 준수할 수 있도록 도와줍니다. 또한 고조파 필터나 18펄스 변압기와 같은 외부 장치를 사용할 때보다 판넬 및 바닥 공간을 절약할 수 있습니다. 그리고 이러한 장치와 관련된 배선 비용과 설치 시간을 줄여줍니다.
인버터 내 솔루션은 완화 관리의 부담을 인버터 제조업체에 전가합니다.
즉, 수처리 및 폐수 처리 작업을 하는 경우 인버터 자체 외에 추가 기술을 지정, 설치 및 유지할 필요가 없습니다. 또한 새로운 기술이 인버터의 성능에 미치는 영향, 예를 들어 변압기의 열로 인한 효율 저하 등을 걱정할 필요가 없습니다.
인버터 내 솔루션의 내부
능동 프런트 엔드(Active Front End) 기술이 적용된 저압 인버터는 인버터 내부에서 감지된 고조파 왜곡이 더 넓은 전기 네트워크에 영향을 미치지 않도록 방지할 수 있습니다.
인버터 내 몇 가지 주요 구성요소가 이러한 기능을 실현합니다. 먼저, LCL 필터는 저고조파 기능을 제공하고 유틸리티 그리드로 유입되는 전류 왜곡을 최소화합니다. 또한 라인 사이드 컨버터는 고조파 왜곡 없이 에너지를 끌어와 DC 전력으로 변환합니다.
물론 고조파 완화는 이러한 인버터에서 얻을 수 있는 많은 이점 중 하나에 불과합니다.
예를 들어, 인버터의 능동 프런트 엔드 기술은 에너지 비용 절감에도 도움이 됩니다. 회생 기능을 제공하여 과잉 에너지를 유입 전원 공급 장치로 다시 보낼 수 있습니다. 또한 팬 속도를 줄이고 인버터 또는 버스 공급 장치를 저에너지 상태로 설정하여 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
통합 아키텍처 접근 방식으로 설계된 인버터는 프로그래밍 시간을 단축하고 시운전 및 시동을 간소화할 수 있습니다. 이 설계 접근 방식은 인버터뿐만 아니라 컨트롤러 및 기타 장치도 하나의 개발 환경에서 구성하고 프로그래밍할 수 있게 해줍니다. 또한 컨트롤러와 인버터 구성 모두에 단일 파일을 사용할 수 있습니다.
고조파 감소, 번거로움 감소
고조파 왜곡을 허용 가능한 수준으로 억제하는 인버터는 수처리 및 폐수 처리 시스템에서 고조파 관련 중단을 방지하는 동시에 다른 비용 절감 효과도 실현할 수 있습니다. 그리고 완화 솔루션이 인버터에 통합되어 있기 때문에 설치 공간, 설치 요구 사항 또는 전반적인 성능에 미치는 영향을 걱정할 필요가 없습니다.
능동 프런트 엔드 기술을 사용하는 저압 인버터에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.