Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

가시성: Connected Enterprise®를 위한 '킬러' 가치 제안

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
가시성: Connected Enterprise®를 위한 '킬러' 가치 제안 hero image

정보 기술의 맥락에서 “killer”는 그 가치가 근본적으로 강력하여 완전히 새로운 기술 투자 범주를 정당화하는 소프트웨어 애플리케이션을 특징짓는 용어가 되었습니다.

스프레드시트와 IBM PC, 또는 모바일 이메일과 블랙베리를 생각해 보십시오.

두 경우 모두 단일 가치 제안만으로도 투자, 혁신, 가치 창출의 선순환을 촉발하기에 충분했으며, 그 결과 오늘날 우리가 당연하게 여기는 강력한 개인용 컴퓨터와 스마트폰이 탄생했습니다.

현재 업계는 비슷한 임계점에 도달해 있습니다. 정보 기술과 운영 네트워킹 인프라의 융합, 점점 더 강력해지는 장치, 소프트웨어 애플리케이션, 그리고 본질적으로 온디맨드 컴퓨팅 파워가 결합되어 Rockwell Automation이 The Connected Enterprise®라고 부르는 새로운 수준의 산업 생산성, 효율성 및 민첩성을 가능하게 할 것입니다.

그리고 The Connected Enterprise® 비전에 구현된 광범위한 비즈니스 가치에 대해 이의를 제기하는 사람은 거의 없지만, 11월 18~19일 시카고 도심에서 열리는 Automation Fair에 참석할 많은 업계 전문가들은 하나가 되기 위한 여정을 시작할 만큼 충분히 강력한 첫 번째 “killer” 가치 제안을 찾고 있습니다.

이 관찰자의 입장에서 The Connected Enterprise®의 killer 가치 제안은 가시성 향상입니다.

가시성은 궁극적인 확장성과 명확하게 입증 가능한 가치를 동시에 제공합니다. “운영을 보다 효과적으로 수행하는 데 도움이 될 수 있는 단일 데이터 포인트 또는 소수의 KPI는 무엇입니까?”라고 스스로에게 물어보십시오.

그런 다음 개선된 가시성을 활용하여 간과할 정도로 작지도 않고 긍정적인 이익을 입증하기 전에 지체되지 않을 정도로 “전사적”이지도 않은 파일럿 롤아웃을 정당화하십시오.

예를 들어, Tyson Foods의 Hillshire Brands의 Jon Reichert는 이달 초 Smart Industry 컨퍼런스에서 소시지 제조 라인의 제품 손실을 더 잘 파악하기 위해 Rockwell Software FactoryTalk Historian 및 VantagePoint EMI 대시보드를 구현한 방법에 대해 논의했습니다.

이들은 프로젝트의 타당성을 뒷받침하기 위해 사용된 0.1%의 목표 개선을 5 ×  초과 달성했으며, 운영팀의 요청에 따라 보완적인 KPI를 바쁘게 추가하고 있습니다.

“플랫폼이 구축되면 추가 애플리케이션을 구현하는 데 드는 비용이 거의 없습니다.”라고 Reichert는 말했습니다.

Automation Fair 주간에 이 기자는 업계 포럼에 참석하여 다른 산업 기업들이 Connected Enterprise® 개념을 사용하여 가시성을 개선하고 이러한 기본 투자를 추가적인 비즈니스 가치로 활용하는 방법을 배울 예정입니다. 이것이 바로 우리가 정말로 killer인 Connected Enterprise®가 되는 데 있어 ROI를 확인할 수 있는 곳이라고 생각합니다.

Published 2015년 11월 2일

주제: 식음료(F&B)

Keith Larson
Keith Larson
VP Content, Putman Media
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 가시성: Connected Enterprise®를 위한 '킬러' 가치 제안