Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

완벽한 통합으로 Industry 4.0을 현실로 전환

IT와 OT를 통합해야 하지만 어디서부터 시작해야 할지 모르시겠습니까? 5단계 Connected Enterprise 실행 모델이 도움이 될 것입니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
인더스트리 4.0 개념

사물인터넷(IoT)의 급속한 발전으로 거의 모든 기업이 자동화와 비즈니스 시스템을 연결하기 위한 계획을 세우고 있을 것이라고 생각할 수 있습니다.

하지만 그렇지 않습니다.

IHS는 산업 자동화 부문의 인터넷 연결 장치 수가 2012년부터 2025년까지 연평균 36.3%의 복합 성장률로 50배 이상 증가할 것으로 추정합니다.

그러나 Industry Week는 정보 기술(IT)과 운영 기술(OT) 간의 통합 수준이 놀라울 정도로 낮다는 사실을 발견했습니다. 경영진의 14%만이 모든 생산 현장 데이터가 기업 시스템과 통합되어 있다고 답했으며, 약 4분의 1은 생산 현장 장비(컴퓨터 제외)의 절반 이상만 인터넷에 연결되어 있다고 답했습니다. 30%는 장비가 이더넷에 연결되어 있지 않다고 보고했습니다.

산업 자동화의 미래는 인터넷 프로토콜(IP) 기술의 부상과 IoT 혁명을 가속할 수 있는 인프라와 불가분하게 연결되어 있습니다.

전 세계적으로 미래 지향적인 기업과 정부는 투자 필요성을 인식하고 있습니다. 독일에서는 연방 정부가 Industrie 4.0(“Industry 4.0”이라고도 함)을 지원하여 산업이 IoT를 통해 생성된 인텔리전스를 활용해 프로세스를 최적화하고 효율성을 높이며 혁신을 촉진할 수 있도록 돕고 있습니다.

미국에서는 Smart Manufacturing Leadership Coalition이 “21세기 스마트 제조” 모범 사례 구현에 주력하고 있습니다. 그 중 가장 중요한 것은 IT와 OT 간의 원활한 협업과 통합을 가능하게 하는 참조 아키텍처를 적용하는 것입니다.

이러한 혁명을 위해 필요한 기술의 대부분은 이미 존재합니다. 여기에는 IP 지원 네트워크(산업용 이더넷 및 Wi-Fi), 정보 인프라(하드웨어 및 소프트웨어), 센서, 액추에이터 및 스위치와 같은 지능형 연결 장치가 포함됩니다.

그러나 이러한 연결된 장치를 최대한 활용하려면 또 다른 통합의 물결이 필요합니다. 조직은 장비와 시스템을 현대적이고 정보 기반의 세계로 가져와야 합니다.

연결된 성공을 위한 5단계

5단계 커넥티드 엔터프라이즈 성숙도 모델은 더욱 지능적인 OT/IT 네트워크를 구현하기 위한 가이드입니다.

  • 1단계: 평가 – 제어, 네트워크, 정보 솔루션 및 보안을 포함한 조직의 기존 OT/IT 인프라를 평가하는 것이 중요합니다. 철저한 평가는 새로운 협업 운영을 위한 “청사진”을 작성하는 데 도움이 되며, 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어 또는 클라우드 컴퓨팅 기능과 같은 고급 기술의 기반을 마련합니다.
  • 2단계: 보안 및 업그레이드된 네트워크와 제어 – 많은 조직이 직면한 과제는 설치된 구식 제어 및 네트워크의 방대한 양과 다양성입니다. 이 단계에서 조직은 생산 현장 운영에서 전사적 비즈니스 시스템에 이르기까지 안전하고 적응 가능한 연결을 제공할 수 있는 OT/IT 백본을 구축합니다. 계획이 시작되고, 교차 기능 팀이 새로운 기술 옵션을 평가하고 업그레이드 로드맵을 수립합니다.
  • 3단계: 정의되고 조직된 작업 데이터 자본(WDC) – 이제 팀은 비즈니스 프로세스 개선에 필요한 모든 사용 가능한 데이터를 정의하고 조직하기 시작합니다. 효과적인 OT/IT 운영은 기업 전반의 IoT 장치에서 데이터를 통합하여 실시간, 중요한 의사결정에 사용할 수 있는 성능 중요 정보를 제공합니다.
  • 4단계: 분석 – 초점은 지속적인 개선과 새롭게 발견된 OT/IT 역량을 최대한 활용하는 방법으로 이동합니다. WDC를 활용하는 분석은 실시간 정보에 대한 가장 큰 요구 사항을 정확히 파악하는 데 도움이 됩니다. 이 단계에서 “데이터”는 통찰력 있고 실행 가능한 “정보”로 전환됩니다.
  • 5단계: 협업 – 기업 전체와 공급망 및 수요망 전반에 걸친 활동을 예측하는 환경을 조성하여 외부 이벤트, 공급업체 및 고객 활동, 비즈니스 트렌드, 변화하는 시장 상황에 대응할 수 있도록 합니다. 조직은 또한 운영 전반에 걸쳐 중앙에 위치한 도메인 전문가를 활용하여 모범 사례를 공유하고 전체 공급망의 지식 기반을 구축할 수 있습니다.

귀사의 사람, 프로세스 및 기술을 연결할 준비는 얼마나 되어 있습니까?

Published 2014년 10월 24일


Mike Hannah
Mike Hannah
Product Business Manager for Networks, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 완벽한 통합으로 Industry 4.0을 현실로 전환