노후화된 자산과 효율성 및 신뢰성 향상에 대한 압박에 직면한 기업들은 조직 전반에 걸쳐 운영을 개선하고, 인력을 더 잘 관리하며, 비용을 절감할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
살펴볼 수 있는 한 영역은 유지보수입니다. 기존의 유지보수는 장비에 대한 정기적이고 시간 단위의 작업을 포함했으며, 많은 경우 무언가에 대한 반응으로 이루어졌습니다. 무언가가 고장 나면 새 부품을 주문하거나 클립보드에 메모를 남겨 사건을 기록했습니다.
글로벌 제조업체의 경우 이러한 유형의 사후 유지보수는 비용 증가와 예기치 않은 가동 중단을 의미합니다. 실제로 연구에 따르면 사후 유지보수는 계획된 유지보수보다 7 × ~ 10배 더 비용이 많이 들기 때문에 자산을 관리하는 가장 비용이 많이 드는 방법입니다.
유지보수는 오랫동안 비용 센터로 여겨져 왔지만, 품질, 운영 효율, 안전 및 기타 영역을 개선하여 조직의 수익성을 높일 수 있는 가능성을 가지고 있습니다.
전반적인 자산 관리 전략의 일환으로, 특수 소프트웨어 및 기타 도구를 통해 유지보수 작업을 관리하면 장치 판독값의 수동 입력을 줄이고 생산의 다른 영역과 중요한 정보를 공유할 수 있습니다.
예를 들어, 컨트롤러, 드라이브, 스위치 및 데이터 센터에서 나오는 정보는 고장이 발생했다는 경고를 제공하거나 일정 기간 동안 고장 횟수를 기록할 수 있습니다.
엔지니어링, 유지보수 및 창고 직원도 이력 데이터에 액세스하여 수명이 다한 자산을 파악하거나 장비의 패턴을 감지할 수 있습니다. 사용량과 비용을 확인하여 인력, 시간 및 자본을 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다.
특정 장치의 이벤트 이력을 캡처하면 고장 원인을 파악하고 예기치 않은 가동 중단을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
자산의 평균 가동 중단 시간, 유지보수 이력 및 기타 요소는 운영 효율성을 위한 최적의 경로를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
정보를 수집하는 스마트 커넥티드 장치를 통해 유지보수 관리자는 유지보수 활동의 우선순위를 정하고, 자산의 상태와 건전성을 사전에 관리하며, 고장 간 평균 시간을 개선할 수 있습니다. 이는 수익성을 개선하고 운영 가치를 높이는 데 도움이 됩니다.
자산을 모니터하고 운영을 관리하기 위해 정보를 활용하는 것은 사후 유지보수와 예방정비 사이의 균형을 유지하는 데 중요합니다.
이 두 범주 간의 효율성을 달성하려면 시스템에 입력하는 데이터 양을 검토하고 부가가치 없는 작업을 제거하십시오. 자산 상태를 사전 예방적으로 유지함으로써 조직의 위험을 줄이고 운영 효율을 개선할 수 있습니다.
짐 헨리(Jim Henry), Rockwell Automation 디지털 자산 관리 수석 제품 관리자 공동 저술
Published 2017년 12월 3일