Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

큰 수익을 창출하는 3가지 스마트 공장 트렌드

네트워크 연결 스위치기어 및 모터 제어 센터 기술은 투자 수익, 생산성, 비용 절감 및 안전성을 향상시킵니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
디지털 미래 제조 컨셉, 실시간 모니터링 시스템 소프트웨어에서 자동화 로봇 팔 기계로 작업 중인 산업 엔지니어.

로크웰 오토메이션은 전 세계 제조업체들이 스마트 제조 및 생산 공장에 수십억 달러를 투자하고 있다는 사실을 알고 있습니다. 산업 전문가들은 투자 수익 증가로 인해 스마트 공장 수요가 2032년까지 두 배 증가하여 3,220억 달러에 이를 것으로 예상합니다.

스마트 공장의 핵심은 스마트 모터 컨트롤 센터(MCC)입니다. 이 산업용 컨트롤 유닛은 네트워크로 연결된 모터 제어 기술, 배전 및 배전반으로 구성되어 주요 공장 장비를 관리하고 장비로부터 연속적인 데이터 흐름을 제공합니다.

로크웰 오토메이션은 NEMA 표준을 준수하는 북미 지역 스마트 모터 컨트롤 센터 시장의 점유율 리더입니다. 또한 IEC 표준에 따라 유럽, 아시아, 중동 및 남미 지역 고객을 위해 FLEXLINE™ 3500 저압 MCC를 출시했습니다.

FLEXLINE 3500 모터 컨트롤 센터는 네트워크로 연결된 장비를 이용하여 프로세스와 사람을 실시간 생산 데이터와 연결합니다. 그 결과 기업들은 생산성을 높이고, 에너지를 절약하며, 가동 중단 시간을 줄이고, 안전성을 높일 수 있습니다. 또한 FLEXLINE LV MCC는 다음 세 가지 제조 트렌드 각각에 가치를 부여합니다.

1. 스마트 공장 및 시설 구축

제조 및 상업 부문은 커넥티드 기술을 통해 전례 없는 성장 기회에 마주해 있습니다. 스마트 MCC는 EtherNet/IP를 사용해 프로세스 자동화 소프트웨어, 스마트 모터 제어 장비, 실시간 데이터 같은 기술을 통합하여 운영 효율성과 생산성을 향상시킵니다. 또한 커넥티드 MCC 기술은 365일 24시간 원격으로 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라, 네트워크로 연결된 시스템을 통해 가동 중단 시간을 줄이고, 제품 품질을 개선하며, 생산 용량을 높일 수 있습니다.

2. 인공 지능(AI) 및 예측 정비 통합

인공 지능 및 고급 분석 툴은 제조업을 변화시키고 있습니다. 스마트 모터 컨트롤 센터의 소프트웨어와 기술을 통해 고객은 대량의 실시간 데이터를 수집하고 분석하여 생산성을 높일 수 있습니다.

적응형 제어 기술은 작동 조건에 따라 변화하고 생산 유지를 위해 조정됩니다. 예측 정비는 부품이 고장 나기 전에 교체 시기를 엔지니어에게 알립니다. 인공 지능은 드라이브, 펌프, 변압기 같은 중요한 생산 자산을 모니터링합니다. 이러한 예측 기술을 통해 유지보수 비용을 최대 40% 절감하고 가동 중단 시간을 70% 줄일 수 있습니다.

3. 안전성 및 지속 가능성 향상

오늘날의 모터 컨트롤 센터 설계에서는 안전성 향상이 필수적입니다. FLEXLINE 3500 MCC는 IEC 61439 1&2 표준을 준수하고, 내아크성 기술을 제공하며, 원격 작업자에게 가시성을 제공하여 모터 제어 장비를 모니터링하고 진단합니다.

또한 스마트 모터 제어 장비는 기업이 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 가변 주파수 드라이브는 에너지 사용을 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 글로벌 제품 관리자인 Diego Wilches는 “저희는 매년 수천 개의 제조업체를 대상으로 설문조사를 실시하고 있는데, 약 75%는 스마트 제조 솔루션이 성공에 매우 중요하다고 생각합니다.”라고 말합니다. “로크웰 오토메이션의 커넥티드 FLEXLINE 3500 MCC 기술은 실시간 운영 데이터를 제공하므로 제조업체들이 문제가 발생하기 전에 미리 확인하고 해결할 수 있습니다.”

“제조 및 가공 공정에서는 모든 생산 시간이 중요합니다. 로크웰 오토메이션의 통합 네트워크 인프라 및 스마트 장비를 이용하면 엔지니어들이 언제 어디서나 모터 컨트롤 센터 데이터에 액세스할 수 있습니다. 실시간 데이터에 즉각 액세스할 수 있어 직원들이 스마트한 생산 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 결정을 통해 수백만 달러의 비용을 절감하고 생산을 개선할 수 있습니다.”

FLEXLINE 3500 모터 컨트롤 센터 사양 및 제품 정보는 rok.auto/flexline에서 확인할 수 있습니다.

LV MCC 전문가와 상담하고 싶으십니까? 문의 양식을 작성하시면 전문가가 연락을 드립니다.

FLEXLINE 저압 모터 컨트롤 센터 3열 전면 케이블 액세스 도어 열린 모습

FLEXLINE motor control centers deliver connected motor control technologies

Published 2025년 1월 8일

주제: Optimize Production 스마트 제조 모터 컨트롤 FactoryTalk Analytics GuardianAI

디에고 윌체스
디에고 윌체스
글로벌 제품 관리자, IEC LVMCC
디에고의 팀은 유럽, 아시아, 중동, 남미 등 IEC 시장을 위한 글로벌 저전압 모터 컨트롤 센터 솔루션을 제공합니다. 그는 17년 이상의 제품 개발 및 업계 경험을 바탕으로 고객에게 Connected Enterprise® 솔루션을 제공합니다.
연결:
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 큰 수익을 창출하는 3가지 스마트 공장 트렌드