Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

바이패스할 것인가, 말 것인가? 그것이 문제인가?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
바이패스할 것인가, 말 것인가? 그것이 문제인가? hero image

소프트 스타터는 모터의 전류를 제한하거나 소프트 스타트(전압 램프 업)를 하도록 설계되었습니다.

제동 또는 소프트 스톱에도 동일하게 적용됩니다. 간단한 설정으로 시작과 정지를 잘 수행합니다.

그렇다면 시작과 정지 사이에는 어떻게 해야 할까요? 실리콘 제어 정류기(SCR) 제어를 계속 사용해야 할까요, 아니면 바이패스 컨택터를 사용해야 할까요?

일부 소프트 스타터는 완전 solid-state로, 바이패스가 필요 없으며, IEC 정격 AC-53a로 농형 모터에서 SCR 제어를 연속적으로 실행할 수 있습니다. 다른 소프트 스타터는 하이브리드로, 정격 AC-53b 간헐적 듀티이며 모터가 속도에 도달하면 바이패스를 사용합니다.

완전 solid-state 소프트 스타터의 장점:

  • 연속 실행 모드에서 사용 가능
  • 구성요소의 기계적 마모 없음
  • 진동이 심한 애플리케이션에서 우수
  • 저항 및 변압기 부하와 같은 비전통적인 모터 부하 처리 가능
  • 통합 바이패스가 있는 하이브리드 소프트 스타터에 비해 시간당 작동 횟수가 더 많으며, 제한 요소는 바이패스 컨택터 자체임

최적의 적용 분야:

  • 암석 분쇄기: 소프트 스타터가 분쇄기에 가깝게 장착된 경우 환경이 먼지투성이이고 더럽고 진동이 많음
  • 박피기: 환경이 암석 분쇄기와 유사함
  • 해머 밀: 전기 기계식 장치에 문제가 발생할 수 있는 많은 진동
  • 하이브리드 소프트 스타터가 할 수 있는 모든 애플리케이션은 solid-state 소프트 스타터도 가능
  • 위에서 언급한 공통 주제를 눈치채셨나요? 모두 가혹한 환경을 포함합니다. 먼지와 오염은 기계 부품이 없어 먼지가 들어가 장치의 수명을 단축시키지 않으므로 기능에 영향을 미치지 않습니다. 일부 소프트 스타터는 이를 한 단계 더 발전시켜 컨포멀 코팅을 제공하여 전도성 먼지 또는 환경 부식에 대한 추가적인 보호를 제공합니다.

하이브리드 소프트 스타터는 일반적으로 연속 듀티에 적합하지 않은 SCR을 포함하고 있습니다. 이 컨트롤러는 SCR을 이용해 시동 및 정지하도록 설계되었기 때문입니다.내부 또는 외부 바이패스 컨택터를 사용하면 시동 알고리즘이 정지하고 모터가 속도에 도달한 후에도 애플리케이션이 계속 작동할 수 있습니다. 정지 또는 폴트 명령이 제공되면 바이패스가 열립니다.

내부 바이패스의 장점:

  • 더 작은 폼 팩터
  • 열 방출 감소
  • 배선 간소화

외부 바이패스의 장점:

  • 완전 정격 컨택터
  • 비중대한 불필요한 트립을 방지하는 진단 감소
  • 빈번한 고전류 서지가 발생하는 애플리케이션

하이브리드 소프트 스타터에 가장 적합한 애플리케이션:

  • 팬
  • 펌프
  • 컨베이어
  • 덜 가혹한 환경

소프트 스타터로 제어할 모터 애플리케이션을 파악하십시오. 시작 및 정지 방법을 선택한 후, 그 사이의 실행 모드가 어떻게 작동할지 생각해 보십시오. 그런 다음 애플리케이션에 맞는 적절한 실행 모드를 선택하십시오. 사고 과정을 돕기 위해 애플리케이션에 대해 다음 사항을 문의하십시오.

  • 깨끗한 환경?
  • 진동?
  • 공간 문제?
  • 최고 속도에서 전체 진단 필요?
  • 높은 듀티 사이클?

바이패스 제어에 대한 자세한 정보는 스마트 모터 컨트롤러의 소프트 스타터 바이패스 기술을 참조하십시오.

Published 2016년 11월 28일


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 바이패스할 것인가, 말 것인가? 그것이 문제인가?