수제 음료는 전 세계 음료 시장에서 빠르게 중요한 비중을 차지하며 성장하고 있습니다. 일부 업체는 이러한 트렌드를 활용하기 위해 이미 제품을 다양화했으며, 모든 업체는 브랜드/제품 인지도를 높이고 무엇보다 소비자에게 어필할 수 있는 창의적인 방법을 모색하고 있습니다.
미국에서는 소규모 맥주가 약 20년 동안 캔에 담겨 판매되어 왔으며, 이 시장 부문은 계속해서 빠르게 성장하고 있습니다.
그러나 캔 포장으로의 전환은 미국에만 국한되지 않고 전 세계 수백 개의 수제 맥주 양조장이 이 전환을 진행하고 있습니다. 하지만 이 과정에는 장애물이 있습니다.
일반적으로 최소 주문량이 150000개를 초과하기 때문에 양조장이 병에서 캔으로 전환하여 비용 효율적으로 사업을 확장하는 능력이 제한됩니다.
1~2개월의 긴 리드 타임과 과잉 캔 구매로 인해 지금까지 중소 규모의 양조장에서는 수제 음료를 캔에 담는 것이 선택 사항이 아니었습니다.
새로운 디지털 캔 인쇄 기술은 이러한 문제를 해결하여 중소 규모의 양조장뿐만 아니라 모든 양조장에 새로운 기회의 세계를 열어주고 있습니다.
실제로 한정판 맛이나 일회성 계절 맥주를 디지털 캔 인쇄로 제작하면 오늘날의 음료 수요를 정면으로 충족할 수 있습니다.
비용 측면에서만 보더라도 디지털 캔 인쇄는 병에서 캔으로 전환하기 위한 단기 솔루션으로 자주 사용되는 캔 라벨 인쇄보다 약 15 × 저렴합니다.